Support Portal

Seleccione uma das categorias à esquerda ou utilize o modo de pesquisa.

Busca

Cód. produto

Série

Cód. pedido

Descrição
Automação Pneumática
Automação Pneumática

Este curso aborda em detalhe as evoluções da pneumática e electropneumática, ferramentas e métodos utilizados na automação industrial. A teoria e a prática repartem-se de forma adequada num ambiente multi-tecnológico. Todas as experiencias práticas são desenvolvidas com equipamento moderno.

Programação Avançada e Recursos de Simulação para Controladores Programáveis em Ambiente CoDeSys
Programação Avançada e Recursos de Simulação para Controladores Programáveis em Ambiente CoDeSys

Técnicas avançadas de programação para aplicações em automação industrial utilizando as linguagens de programação ST e SFC.

Funções (FCs) e blocos de funções (FBs).

Introdução ao processamento de sinais analógicos e a manipulação destas variáveis no CoDeSys.

Uso de interrupções de Hardware e tarefas.

Criação de ambientes de simulação e visualização.

Uso de ferramentas para diagnóstico de falhas tais como depuração e execução do programa passo-a-passo, forçando e monitorando sinais e variáveis.
Qualificação adquirida:

Tecnologia de Vácuo para Sistemas Handling
Tecnologia de Vácuo para Sistemas Handling

Neste curso você irá aprender as características especiais dos sistemas que utilizam vácuo em seus acionamentos ao invés do ar comprimido convencional. Você também irá aprender sobre geração e medição do vácuo, assim como sobre métodos de seleção e dimensionamento de reservatórios e ventosas, e como fazer uso correto de válvulas e sensores em sistemas de manuseio.

Mastering machinery safety 1
Mastering machinery safety 1

Since December 2009 it is compulsory to use the “new” machinery directive 2006/42/EC. This requirement together with the harmonised standards could translate into a significant change in your organization. Other than several small modifications and additions, the new IIB declaration (referred to as the declaration of incorporation) is also introduced. Technical files and user manuals with information about transportation, installation, commissioning, adjustment, maintenance, disassembly, scraping and recycling must be created and delivered with the partially completed machinery.

Mastering machinery safety 2
Mastering machinery safety 2

Machinery can be a combination of machines. In this case we are dealing with an Integrated Manufacturing System (IMS). The information about IMS can be found in the harmonised standard EN ISO 11161:2010 Safety of machinery – Integrated manufacturing systems – Basic requirements.

Maintenance and Troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls
Maintenance and Troubleshooting of electropneumatic systems using PLC controls

This course allows you to extend your technical and methodological knowledge and to identify and eliminate faults without delay using a systematic procedure and the ability to understand the functional relationships of complex machinery.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to CoDeSys

Flexibility despite a high degree of automation is one of the most important challenges in manufacturing companies. It demands the integration and networking of different controls in a complex automation system. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user interface, functionality and command sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming
CoDeSys version 3 - A hardware independent introduction to PLC programming

In order to master the fast-changing requirements of embedded and PC-controlled industrial applications, it is increasingly important to master and apply different programming languages. This is complicated by the huge variety of programming software available. Differences in user-interface, functionality and commands sets cause confusion and make mistakes more likely. CoDeSys – a tried and tested, globally-introduced hardware-independent software from 3S offers a Controller Development System according to the IEC 61131-3 with all defined programming languages independent of the hardware manufacturer. This training demystifies CoDeSys and gives participants confidence in using it.

Programação de Controladores Lógicos Programáveis em Ambiente CoDeSyS
Programação de Controladores Lógicos Programáveis em Ambiente CoDeSyS

Introdução aos Controladores Programáveis, destacando sua origem, especificações e aplicações na automação industrial.

Vantagens do uso do ambiente CoDeSys para desenvolvimento de soluções para controladores programáveis seguindo a norma IEC61131-3.

Leitura e desenvolvimento de programas no ambiente CoDeSys provided by Festo, utilizando-se da linguagem de diagramas de contato (Ladder Diagram) e carregando-os para a memória do controlador.

Utilização dos recursos de programação de manipulação binária, temporizadores, contadores, comparadores e flip-flops.

Montagens práticas de sistemas eletropneumáticos comandados por controlador lógico programável (CLP) com componentes reais, em unidades de treinamento especialmente desenvolvidas.

Energy saving in pneumatic systems
Energy saving in pneumatic systems

The issues related to energy saving are becoming more vital each day. In the factories or even in the small workshops, the intelligent use of every energy source and the right sizing and selection of components save significant amounts of cost, time, waste etc. Compressed air is a very important energy source for industrial production. The possibilities to save costs from production to consumption of compressed air are enormous. But everything begins with the attention of the people who work with it. The training course focuses on peoples’ attention of costs and improving the areas of compressed air production, distribution, preparation and the pneumatic circuits. This training especially matches the customers’ training needs who had already received a Festo Energy Saving Service.

Systematic safety improvement in pneumatic systems
Systematic safety improvement in pneumatic systems

Just like good functionality and economic efficiency, safety is essential to the success of any product. What is more, the European directives and standards require intelligent solutions and raise the level of professional skills required. As a result, there is a wide range of different products, information and qualifications for safety engineering. However, most of them focus on the control level. This course familiarises participants with integrated control and pneumatic solutions for the right commissioning, troubleshooting, set-up, maintenance and simple optimisation of a system.

Mastering the basics of electrical drives
Mastering the basics of electrical drives

As electrical drives are increasingly used in industry, many mechanical engineers and technicians are confronted with this new and initially complex technology and are expected to be able to commission and maintain it. This is a daunting prospect for anyone that has not had proper training. This course aims to provide this target group with the attitudes, skills and knowledge they need to master the basics. On completion of the training participants are able to select the most appropriate components for a given application, safely commission drives, and locate and eliminate simple faults.

Assinar RSS