1. Eficiencia energética: clave para reducir costes

Los costes energéticos son un factor importante en la fabricación de semiconductores. En la producción de semiconductores, por ejemplo, la calidad, la fiabilidad y el rendimiento de los elementos semiconductores producidos dependen del nitrógeno de gran pureza. Su producción en un sistema de separación de aire dentro de la empresa, por ejemplo, consume mucha energía.

El proceso litográfico, en el que se transfieren diminutas estructuras a la superficie del wafer mediante equipos de fotoexposición intensivos en energía, también requiere una gran cantidad de energía. Dado que la producción de semiconductores está casi totalmente automatizada, existe un gran potencial de ahorro energético en el sector de la tecnología de automatización. Con una supervisión periódica, podrá identificar procesos ineficaces y descubrir el potencial de ahorro dentro de su empresa.