Ao desenvolver protótipos iniciais, é crucial ter alguma liberdade. Isso permite que os engenheiros testem diferentes layouts, alterem as posições dos componentes e ajustem os caminhos de fluxo à medida que o conceito do ensaio, o processo ou o produto evolui. A tubagem proporciona essa liberdade. É visível, acessível e rápida de mudar.
Mas um layout que funciona numa bancada pode ser menos flexível no interior de um produto compacto. Um espaço reduzido tem de alojar mais canais, funções, válvulas, sensores e interfaces. O encaminhamento começa a dificultar a usabilidade, a limpabilidade e a repetibilidade da produção.
O problema agrava-se por etapas:
Uma função adicional necessita de outro tubo, conexão ou conector.
Uma mudança no design altera o encaminhamento e gera novos raios de curvatura ou problemas de acesso.
Uma interface adicional cria outro ponto potencial de fuga.
Um passo manual adiciona outra variação potencial durante a montagem.
No início, cada alteração parece gerível. Mas, quando somadas, podem criar um caminho de fluido difícil de montar, limpar e reproduzir com o passar do tempo. É nesse momento que o encaminhamento deixa de ser uma tarefa de layout e torna-se um problema arquitetónico.
Este blog oferece os primeiros pontos de comparação. O guia de soluções leva-o ao próximo passo e ajuda a sua equipa a rever tubagens, tecnologias de bases múltiplas, métodos de ligação, materiais e modelos de fornecedores antes de definir um percurso de design.
Utilize-o como um filtro prático para a sua próxima análise interna ou na discussão com fornecedores. Poderá fazer perguntas mais claras, ter uma melhor visão geral das vantagens e desvantagens e uma base mais estruturada para decidir qual arquitetura fluídica deve ser avaliada mais detalhadamente.
Compare as suas opçõesLigações fluídicas em excesso geralmente não criam um problema óbvio de imediato. Elas acrescentam pequenas variações que, ao longo do tempo, tornam-se difíceis de gerir. Uma conexão aqui, um tubo mais longo ali, uma rota à volta de um sensor, um espaço apertado atrás de uma válvula. Cada decisão em si pode fazer sentido, mas o efeito combinado pode tornar o design menos fiável e mais difícil de replicar.
Preste atenção a estes riscos:
Em diagnósticos e produtos compactos de ciências da vida, estes problemas podem afetar o esforço de engenharia. Mais importante ainda, podem influenciar a fiabilidade dos testes, a confiança do utilizador e a prontidão para produção. O produto pode continuar a funcionar, mas isso não significa que a arquitetura seja verdadeiramente funcional.
Um problema na arquitetura fluídica muitas vezes leva a várias pequenas frustrações. Nenhum sintoma significa por si só que o design precisa de um novo percurso. Mas um padrão deve indicar que uma revisão mais detalhada é necessária.
Utilize estas perguntas para uma primeira avaliação diagnóstica:
Se os tubos e conexões dominarem o layout interno, a miniaturização pode ser mais difícil, especialmente quando novas funções são adicionadas.
Fugas, bolhas aprisionadas, volume morto ou um fluxo de líquido inconsistente podem criar ruídos que se assemelham à instabilidade de ensaio ou do processo.
Se a limpabilidade depender de rotinas complexas de lavagem ou de acesso manual, o percurso do fluido pode não suportar as necessidades de validação futuras.
Se o encaminhamento precisar ser redesenhado cada vez que um componente for movido, a arquitetura pode não ser suficientemente estável para ser ampliada.
Os layouts de tubagem manual podem ser difíceis de replicar quando a produção exige consistência.
Se os componentes forem colocados à volta do percurso do fluido em vez de no interior de um sistema coerente, a disposição pode dificultar a próxima etapa do design.
Uma análise mais aprofundada considera toda a arquitetura fluídica: como os meios fluem, são limpos e saem do sistema, e como o percurso apoia a montagem, a manutenção e a produção. Isso ajuda a equipa a ir além de encontrar soluções de curto prazo para problemas individuais.
Ou seja, verificar a pressão ou o tamanho do canal, onde os fluidos mudam de direção, quais interfaces adicionam riscos de fugas evitáveis e onde o volume morto ou as bolhas aprisionadas poderiam afetar a repetibilidade dos resultados. Isso também significa analisar quais secções são difíceis de limpar, inspecionar ou manter, e quais funções precisam de válvulas e sensores integrados.
O objetivo é definir os requisitos do percurso do fluido antes que a equipa compare tecnologias, fornecedores ou opções de integração. Isso oferece aos OEMs emergentes e aos já consolidados, e aos prestadores de serviços de engenharia uma base mais clara para a próxima decisão de design.
Depois de os requisitos estarem claramente definidos, o passo seguinte não é escolher uma tecnologia de imediato. E sim recolher todas as informações que possibilitam uma comparação útil entre as diferentes tecnologias: meios, gama de pressão e fluxo, geometria dos canais, compatibilidade dos materiais, requisitos de limpeza, pontos de integração e perspetivas de produção.
Isso permite à equipa verificar se o problema ainda é gerível com melhorias no encaminhamento ou se a arquitetura fluídica necessita de uma abordagem mais estruturada antes que o projeto avance para validação e ferramentas ou passe para produção.
A equipa pode então comparar as abordagens de encaminhamento possíveis. Estas podem incluir um layout de tubagem melhorado, uma base múltipla fluídica dedicada ou uma solução fluídica integrada mais ampla. Para equipas que consideram relevantes os canais internos compactos e a união limpa de materiais, um panorama das Diffusion Bonded Manifolds pode ajudar a decidir se esta opção deve ser incluída na comparação. O valor está em comparar opções com base nas reais limitações do produto, e não numa preferência genérica por uma tecnologia.
Quer discutir a sua abordagem de design fluídico ou começar a moldar o projeto antes de o layout estar definido? Partilhe connosco os seus requisitos atuais, dúvidas pendentes ou conceitos iniciais. Podemos ajudar a esclarecer qual arquitetura, opções de materiais e níveis de integração devem ser analisados primeiro.