A escolha da tecnologia de acionamento adequada na automação industrial é uma das principais decisões a tomar no projeto. Tanto os atuadores pneumáticos como os elétricos demonstram repetidamente o seu valor numa ampla variedade de aplicações. No entanto, os seus princípios de funcionamento, capacidade de controlo e esforço de integração são essencialmente diferentes.
Por conseguinte, não é possível responder de forma universal à pergunta "qual é a melhor tecnologia de acionamento, a elétrica ou a pneumática?". O que importa não é a tecnologia em si, mas a tarefa que pretende executar. Quem analisa cuidadosamente as necessidades toma decisões mais fundamentadas.
A pneumática utiliza o ar comprimido como meio de transmissão de energia, sendo particularmente adequada para tarefas de movimento simples e robustas. Os atuadores elétricos utilizam motores e transmissões mecânicas, permitindo movimentos precisos e livremente programáveis.
Ambas as tecnologias são tecnicamente maduras e fiáveis. No entanto, os seus pontos fortes manifestam-se sob condições distintas. Uma decisão bem fundamentada começa, portanto, pela compreensão destas diferenças, e não pela preferência por uma tecnologia específica.
Para efetuar uma escolha bem fundamentada da tecnologia de acionamento, é sempre importante considerar vários critérios. Aspetos individuais, como a precisão ou o consumo de energia, nunca devem ser avaliados isoladamente; apenas a interação entre todos os requisitos indicará qual a solução mais sensata a nível técnico e económico.
A força necessária e a carga a mover são fatores de influência determinantes.
Os atuadores pneumáticos são muito adequados para cargas constantes e posições finais definidas, como em tarefas de fixação ou prensagem.
Os atuadores elétricos demonstram os seus pontos fortes quando é necessário controlar forças de forma variável ou reproduzi-las com precisão. Isto é especialmente relevante no caso de componentes sensíveis ou de variantes de produtos que sofrem alterações frequentes.
A pneumática é frequentemente vantajosa para movimentos muito rápidos com cursos curtos, uma vez que os sistemas pneumáticos são dinâmicos e estruturalmente simples.
Por outro lado, os atuadores elétricos possibilitam perfis complexos de velocidade e aceleração. É possível implementar com precisão acelerações suaves, travagens controladas e movimentos multieixo sincronizados.
Quando é necessário posicionar-se com precisão ou seguir trajetórias específicas, a tecnologia de acionamento elétrico é, geralmente, a escolha óbvia. Oferece elevada repetibilidade e opções de controlo flexíveis.
Por sua vez, os sistemas pneumáticos são perfeitos quando é permitida ou mesmo desejável uma certa flexibilidade, por exemplo, para proteger peças de trabalho ou para tarefas de manuseamento simples.
O consumo energético entre os dois sistemas difere significativamente. Embora o consumo de energia dos atuadores elétricos possa ser avaliado diretamente, nos sistemas pneumáticos, a geração e o tratamento do ar comprimido também desempenham um papel importante.
Uma avaliação realista tem sempre todo o sistema em conta. E, dependendo dos tempos de ciclo, das fases de inatividade e das funções de retenção, a pneumática pode proporcionar vantagens energéticas em determinadas aplicações.
Para além dos custos de investimento, os custos operacionais e de manutenção e a disponibilidade de peças sobresselentes são fundamentais. Uma solução aparentemente barata pode acabar por se revelar dispendiosa ao longo do ciclo de vida.
Assim sendo, quando compara sistemas pneumáticos e sistemas elétricos deve ter sempre em conta o Custo Total de Propriedade (TCO), ou seja, todos os custos desde a integração até à operação.
Cada tecnologia específica tem áreas de aplicação bem definidas.
A pneumática é frequentemente utilizada em tarefas de manuseamento, fixação ou prensagem que exigem sequências de movimentos claras.
Os atuadores elétricos são cada vez mais utilizados em aplicações onde a alta precisão é importante ou que envolvem variantes de produtos flexíveis ou processos variáveis.
No entanto, esta classificação não é uma regra fixa. Os conceitos híbridos e os novos avanços tecnológicos expandem continuamente as opções de construção.
Na automação industrial, a escolha entre sistemas pneumáticos ou elétricos não é uma questão de "este ou aquele". A tecnologia de acionamento adequada depende dos requisitos da sua aplicação, tanto do ponto de vista técnico como económico. Quem avalia sistematicamente critérios como carga, precisão, dinâmica, ambiente e custos do ciclo de vida reduz os riscos e toma decisões bem fundamentadas.
Receba apoio bem estruturado à tomada de decisões, com tabelas comparativas, exemplos práticos e um guia útil para a seleção de atuadores destinados à sua tarefa de automação.
Faça já o download - Obtenha o guiaAlém de comparar sistemas pneumáticos ou elétricos, pretende, ainda, uma construção de sistema tecnicamente fiável? As Engineering Tools da Festo ajudam-no a verificar sistematicamente os requisitos e a conceber atuadores, para que estes se adaptem perfeitamente, desde a ideia de projeto inicial até ao dimensionamento real.
A sua mais-valia:
Reduza os riscos de construção, obtenha segurança no planeamento e uma solução adequada do ponto de vista técnico e económico mais rapidamente.