Fabricantes de equipamentos sob tensão: o que torna os equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos particularmente desafiantes

Hoje, mais do que nunca, o desenvolvimento e a produção de equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos modernos encontram-se na encruzilhada entre inovação tecnológica, requisitos regulamentares e pressão económica. A procura por precisão, fiabilidade e miniaturização está em constante crescimento, bem como os requisitos de documentação, segurança e integração digital em sistemas existentes.

Simultaneamente, muitos fabricantes debatem-se com recursos limitados, crescente pressão sobre custos e a escassez cada vez maior de profissionais qualificados. A complexidade dos sistemas aumenta, enquanto os prazos para o desenvolvimento e o lançamento no mercado são cada vez mais curtos.

Este artigo analisa os principais desafios na produção de equipamentos, especialmente no domínio da tecnologia laboratorial analítica, do diagnóstico clínico e da tecnologia médica, e cria uma compreensão clara das condições em que as soluções inovadoras devem ser desenvolvidas atualmente.

1. Falta de espaço e miniaturização em equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos

A construção compacta dos equipamentos modernos coloca grandes desafios aos programadores. Em equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos, numerosas funções, incluindo sensores, fluidos e componentes eletrónicos, devem ser integradas num espaço muito reduzido. Simultaneamente, aumentam os requisitos de ergonomia, mobilidade e transportabilidade. Os componentes miniaturizados não só devem ser potentes, como também fiáveis e duradouros. O espaço de instalação limitado exige redesigns criativos e arquiteturas de sistema bem pensadas, onde cada milímetro conta. Isto tem frequentemente impacto no consumo de material e no peso.

2. Escassez de profissionais qualificados e falta de conhecimento especializado no desenvolvimento de equipamentos

Muitos fabricantes enfrentam o desafio de desenvolver sistemas mecatrónicos complexos com equipas pequenas e sobrecarregadas. Especialmente em áreas como a automação, a tecnologia de fluidos, a eletrónica ou a integração de software, existe falta de conhecimento especializado. No entanto, o desenvolvimento de equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos requer uma compreensão técnica profunda, desde a ideia até à produção em série. Assim sendo, as empresas cuja principal competência não se encontra nas áreas de tecnologia de acionamento ou da integração de sistemas beneficiam cada vez mais de parceiros externos que fornecem know-how competências e recursos específicos.

3. Pressão de custos e eficiência económica para pequenas quantidades

A pressão económica na produção de equipamentos está a aumentar, principalmente para séries pequenas e médias. Os clientes esperam soluções eficientes, fiáveis e económicas. Mas o desenvolvimento de novos equipamentos é dispendioso, sobretudo com uma grande diversidade de variantes e poucas quantidades. Para se manterem competitivos, muitos fabricantes apostam em conjuntos modulares, normalização e apoio externo ao desenvolvimento. Isto reduz os tempos de desenvolvimento e diminui os custos, sem comprometer a qualidade ou a funcionalidade.

4. Complexidade tecnológica dos sistemas mecatrónicos

A integração de tecnologia de fluidos, componentes eletrónicos e mecânicos, sensores e software num único equipamento resulta num sistema muito complexo. Para garantir um funcionamento sem erros, as interfaces devem estar perfeitamente coordenadas. Mesmo pequenas inconsistências na arquitetura do sistema podem levar a problemas significativos na aplicação ou na certificação. Uma abordagem holística da integração de sistemas, idealmente com equipas interdisciplinares, é, portanto, essencial para o sucesso.

5. Fiabilidade e precisão em condições de funcionamento reais

Os equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos têm de funcionar de maneira fiável e precisa durante muitos anos, muitas vezes em condições ambientais variáveis. Os requisitos de precisão, repetibilidade e estabilidade a longo prazo são particularmente elevados em aplicações sensíveis, como análises clínicas ou testes de biologia molecular. Uma construção robusta, componentes de alta qualidade e um controlo de qualidade bem pensado são decisivos para evitar falhas e garantir a segurança dos pacientes.

6. Requisitos regulamentares e normas no domínio da tecnologia médica

Para fabricantes de equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos, o cumprimento de requisitos legais como o MDR (Medical Device Regulation), a ISO 13485, as regulamentações da FDA ou as normas IEC 61010, é obrigatório. Mas, ao mesmo tempo, esta é uma questão complexa. A documentação, a rastreabilidade e a validação devem ser consideradas logo na fase de desenvolvimento. Erros ou omissões podem levar a atrasos significativos, problemas de certificação ou até mesmo a retiradas de circulação. Portanto, é indispensável um conhecimento profundo dos requisitos regulamentares.

7. Gerir eficazmente o Time-to-Market e a diversidade de variantes

O período que decorre entre a ideia do produto e o respetivo lançamento no mercado é cada vez mais curto. Ao mesmo tempo, aumenta a demanda por variantes personalizadas e quantidades flexíveis. Os fabricantes devem, por isso, ser capazes de reagir rapidamente às mudanças do mercado e desenvolver, testar e produzir novos equipamentos em série de maneira eficiente. Processos de desenvolvimento ágeis, plataformas modulares e uma estreita colaboração com parceiros experientes ajudam a reduzir significativamente o Time-to-Market.

8. Digitalização, interconectividade e cibersegurança em equipamentos inteligentes

Os equipamentos laboratoriais, de diagnóstico e médicos estão cada vez mais interligados e capacitados para transmissão de dados. Comunicam com sistemas informáticos hospitalares, com plataformas em cloud ou com sistemas de informação laboratorial, permitindo que os dados sejam utilizados e analisados de maneira mais eficiente. Esta interconectividade digital impõe grandes exigências às interfaces, à arquitetura do software e, especialmente, à segurança informática.

Com o Cyber Resilience Act (CRA, em português, Regulamento de Ciber-resiliência), em vigor a partir de dezembro de 2027, a cibersegurança torna-se uma componente obrigatória da marcação CE para todos os produtos com elementos digitais. Os fabricantes devem, então, realizar os seus desenvolvimentos segundo o princípio "Secure by Design" e "Secure by Default".

9. Facilidade de manutenção e assistência preditiva

Para além do desempenho técnico, a facilidade de manutenção e assistência técnica dos equipamentos é cada vez mais importante. Os fabricantes enfrentam a tarefa de conceber sistemas que exijam pouca manutenção, sejam mais fáceis de reparar e, idealmente, permitam a manutenção preditiva. O objetivo consiste em minimizar tempos de inatividade, prolongar o tempo de vida útil e tornar as intervenções de assistência mais eficientes. Abordagens modernas, como a Predictive Maintenance, permitem identificar necessidades de manutenção precocemente, antes de ocorrer uma avaria.

10. Sustentabilidade e eficiência de recursos na produção de equipamentos

A sustentabilidade é hoje um fator de competitividade decisivo e já não é um "nice-to-have". Os fabricantes são confrontados com o desafio de reduzir o consumo de material e de energia dos seus equipamentos, sem comprometer o desempenho ou a qualidade. Construções que poupam recursos, componentes energeticamente eficientes e materiais recicláveis são instrumentos fundamentais para unir responsabilidade ecológica e sucesso económico.

Os desafios descritos demonstram que os requisitos para os fabricantes de equipamentos no setor das Life Sciences são elevados e, frequentemente, não podem ser superados com componentes standard convencionais. Precisamente em termos de precisão, integração e segurança regulamentar, as abordagens genéricas atingem rapidamente os seus limites.