Pressão para muitas funções

O tratamento de superfícies representa uma grande área na qual é possível conseguir um trabalho de precisão por meio da pressão. A pressão de contacto controlada com Controlled Pneumatics garante, por exemplo, a maquinagem absolutamente uniforme das peças, mesmo quando se apresentam geometrias difíceis. O leque de possibilidades oferecido por Controlled Pneumatics inclui o polimento seguro de wafers altamente delicadas. A pressão controlada também é ideal para a dosagem: a "pressão sobre o líquido" permite a dosear com precisão produtos como a pintura em emulsão ou colas.

E o caudal? Dosagem com total precisão!

Com Controlled Pneumatics também pode controlar o caudal com grande precisão. Isto é interessante quando, por exemplo, são utilizados gases caros em grandes quantidades. Um exemplo disto é a prevenção da oxidação através do controlo preciso do nitrogénio. Assim são utilizadas exatamente a quantidade de gás necessária e evitam-se as perdas.

Os perfis de movimento otimizam o processo

Com Controlled Pneumatics é possível criar com grande facilidade perfis de movimento pneumáticos. Por exemplo, com uma saída de sincronização rápida do pistão do cilindro, paragens intermédias e uma aproximação suave e sem vibrações até à posição final. Depois, o curso de retorno é realizado com menos pressão. Este é apenas um exemplo que pode variar. Estes perfis ajudam a reduzir o consumo de ar comprimido até 70% em alguns casos.

Simplesmente uma boa regulação: a tecnologia

Para desenvolver estas tarefas com sucesso, Controlled Pneumatics exige a interação de várias tecnologias: tecnologia piezoelétrica nas válvulas e terminais de válvulas, sensores, controladores e um potente algoritmo de regulação.

As válvulas proporcionais como a VEAB, VPPI ou o Motion Terminal VTEM constituem a base indispensável. A pequena VEAB, por exemplo, reage com a rapidez de um relâmpago aos desvios dos rolos equalizadores. Isto mantém a tensão o mais uniforme possível ao enrolar fios de alta tecnologia. A tecnologia piezoelétrica integrada contribui, em grande medida, para a sua rapidez e precisão. ​​

A válvula proporcional VPPI com o seu atuador de bobina móvel ou o Motion Terminal VTEM com tecnologia piezoelétrica para o servo controlo são adequados para enrolar película ou papel, por exemplo. Com o Motion Terminal, isto faz-se através das Motion Apps integradas.

Os sensores integrados registam e processam os dados. Estes são disponibilizados ao sistema de controlo de nível superior para a sua parametrização e avaliação através de uma potente tecnologia de comunicação. Deste modo, os parâmetros especificados podem ser controlados quase em tempo real, o que aumenta significativamente a fiabilidade da produção.

Para além do hardware, um dos principais aspetos de Controlled Pneumatics é um potente algoritmo de controlo que pode ser otimizado em função das necessidades. Para garantir que o hardware de Controlled Pneumatics funcione da melhor forma possível, os nossos especialistas partilham informações constantemente. Isto permite-lhes ter em conta os requisitos específicos de cada solução de automação. Só assim consegue resultados ótimos