1. Eficiência energética: Chave para reduzir os custos
Os custos energéticos são um fator importante na produção de semicondutores. Na produção de semicondutores, por exemplo, a qualidade, a fiabilidade e o desempenho dos elementos semicondutores produzidos dependem do nitrogénio de altamente puro. A sua produção num sistema de separação de ar dentro da empresa, por exemplo, consome muita energia.
O processo litográfico, no qual são transferidas estruturas minúsculas para a superfície do wafer por meio de equipamentos de fotoexposição que consomem muita energia, também requer uma grande quantidade de energia. Dado que a produção de semicondutores está quase totalmente automatizada, existe um grande potencial de poupança de energia no setor da tecnologia de automação. Com uma monitorização periódica, é possível identificar processos ineficazes e descobrir o potencial de poupança na sua empresa.
2. Gestão de materiais: A eficiência dos recursos como fator de sucesso na sua empresa
A utilização eficiente de matérias-primas e consumíveis desempenha um papel decisivo na otimização dos custos na produção de semicondutores. As empresas podem reduzir os seus custos de armazenamento por meio de uma gestão precisa do stock e evitando o excesso de stock. Uma utilização seletiva e eficiente dos materiais reduz os seus custos operacionais e aumenta o seu sucesso económico e ecológico.
Com a aplicação otimizada e precisa de fotorresistências caras, por exemplo, é possível ter resultados de alta qualidade e minimizar os resíduos. Também é possível poupar na utilização de gases de processo, que são utilizados, por exemplo, para a gravação e o revestimento. Para o controlo confiável e seguro do caudal de gás, são utilizadas válvulas especiais de aço inoxidável.
A utilização eficiente e a configuração da instalação por meio de sistemas avançados de controlo e monitorização do processo otimizam o consumo de gases de processo na produção de semicondutores. Isto permite-lhe conseguir uma poupança significativa nos custos da sua empresa.
3. Estratégia de manutenção: Prevenção em vez de reação
Uma manutenção periódica e cuidadosamente planeada minimiza os tempos de inatividade imprevistos na produção de semicondutores e na correspondente perda de wafers que se encontram no processo.
Por meio do uso de sistemas de IA na produção de semicondutores, poderá utilizar os algoritmos para analisar grandes volumes de dados de produção e identificar padrões que indiquem anomalias ou desvios. Isto irá permitir-lhe detectar antecipadamente potenciais problemas e reagir rapidamente por meio da manutenção preventiva. Esta resolução de problemas preventiva mantém a qualidade e a eficiência do produto num nível elevado, evita as rejeições e ajuda a maximizar o yield de toda a produção.
4. Gestão ambiental: Combinar sustentabilidade e poupança de custos
A gestão eficaz dos resíduos na produção de semicondutores é importante tanto do ponto de vista ecológico como económico. Se administrar corretamente os resíduos e os produtos químicos, não só poderá alcançar objetivos sustentáveis, como também poupar consideravelmente nos custos. Para uma filtragem eficiente e eficaz dos gases de escape, as válvulas especiais permitem o controlo e a regulação do caudal de gás.
Alguns produtos químicos e substâncias utilizados na produção de semicondutores também podem chegar às águas residuais. Com agentes específicos e a utilização de filtros, estas substâncias podem ser eliminadas eficazmente das águas residuais e separadas de uma maneira ecológica.
Conclusão: Aumento da eficiência e sustentabilidade na produção de semicondutores
Compreender os fatores que influenciam os custos de exploração é crucial para que os fabricantes de semicondutores possam reduzi-los, atuando assim de forma sustentável e sucesso a longo prazo. Mesmo os pequenos fatores de influência podem ter um grande impacto.
Por meio da manutenção otimizada dos sistemas, de processos melhorados e energeticamente eficientes, da gestão eficaz do meioambiente e da gestão estratégica dos materiais na aquisição, no armazenamento e na produção, é possível reduzir significativamente os custos operacionais da sua empresa e maximizar a rentabilidade e a competitividade. A adoção de uma abordagem global de todos os aspectos da otimização de custos e aumentar o yield em toda a produção são as chaves do sucesso na indústria dos semicondutores.