Os orifícios representam a maneira mais simples de regular o fluxo de nitrogénio. Trata-se de estreitamentos mecânicos (perfurações fixas) no sistema de tubagem, pelos quais uma quantidade definida de nitrogénio flui a pressão constante. A vantagem: custo total extretamente baixo, frequentemente abaixo dos 90 €, incluindo a montagem, uma válvula de comutação individual e o próprio orifício. Isto torna-os ideais para aplicações simples de regulação do caudal de nitrogénio em condições estáveis.
Um produto frequentemente utilizado neste contexto é a válvula MH1. Trata-se de uma válvula standard económica que, em conjunto com um orifício, oferece uma solução funcional e analógica para a regulação do caudal de gás na indústria. Em muitas aplicações, esta aplicação é suficiente, especialmente quando existe pressão para reduzir o investimento ou não é necessária retroalimentação digital.
No entanto, existem limites óbvios:
Além disso, é importante ter em conta que, se mais tarde pretender recolher valores de medição, será necessário hardware adicional (por ex., sensores de fluxo ou de pressão separados, como também a entrada correspondente no controlador), o que aumenta os custos e a complexidade do sistema. Apesar da elevada durabilidade e fiabilidade da válvula, válvulas de comutação individuais como a MH1 não são ideais para processos críticos em termos de pureza, uma vez que, em comparação com controladores do fluxo de massa dedicados, prevê-se uma emissão de partículas mais elevada.
No entanto, muitas linhas de produção continuam a utilizar este princípio, especialmente quando apenas é necessário manter caudais volumétricos constantes e filtros adequados reabsorvem as partículas. Contudo, assim que são necessárias adaptações dinâmicas, monitorização fiável ou rastreabilidade do processo, esta solução atinge rapidamente os seus limites.
Os controladores do fluxo de massa, como VEFC, VEMD ou VEAD oferecem métodos para controlar o caudal de nitrogénio, algo que orifícios fixos ou válvulas reguladoras de fluxo ajustáveis não conseguem:
Os dispositivos em si não são "inteligentes" no sentido de deteção autónoma de anomalias, mas estão preparados para a integração com a IA. Em conjunto com a monitorização de filtros, sensores de pressão e algoritmos, é possível, por ex. detetar o nível de contaminação dos filtros, permitindo uma manutenção atempada sem interrupção da produção.
Antes de decidir por uma válvula específica, é importante analisar cuidadosamente os requisitos técnicos e o ambiente da aplicação. Cada válvula tem as suas vantagens, seja em termos de caudal, dimensões ou conectividade.
Embora sistemas simples possam parecer significativamente mais baratos para adquirir, válvulas reguladoras confiáveis com função de monitorização oferecem vantagens decisivas:
Exemplo: Num sistema com 50 válvulas reguladoras, um simples visor em cada dispositivo pode ajudar a identificar rapidamente pontos defeituosos, sem necessidade de leitura digital.
Os controladores do fluxo de massa modernos fornecem dados valiosos - caudal, pressão, temperatura - que podem ser integrados em sistemas de nível superior, como o Festo AX. Isto abre possibilidades como:
Estes dispositivos não são "inteligentes" por si só, mas estão preparados para a integração com a IA, formando a base para processos de produção suportados por dados e preparados para o futuro.
A escolha da válvula certa depende de vários fatores:
Para uma recomendação individual, passaremos a utilizar uma ferramenta interativa que, por meio de perguntas direcionadas, sugere a solução ideal, desde o simples orifício até à VEFC compatível com IA.
A regulação do nitrogénio na produção de semicondutores vai muito além de uma questão técnica: influencia diretamente a qualidade, a estabilidade do processo e os custos. Seja uma solução simples ou tecnologia de regulação de última geração, o que importa é o que a sua aplicação necessita. Ao fazer a escolha certa, assegura não só a segurança operacional, como também a eficiência e a sustentabilidade futura.