As máquinas da "Geração Inovadora" criam espaço nos edifícios das fábricas e trazem perspectivas novas para o crescimento, tanto o nosso como o dos nossos clientes," diz Riccardo Panepinto, Gestor de Operações do Grupo Cama na Itália. Isto abre horizontes completamente novos para os fabricantes da marca relativamente ao layout das linhas de produção. Estão agora mais flexíveis para integrar outros componentes das instalações na linha de produção. O grande quatro de comando no exterior da máquina é uma das características das máquinas tradicionais. Os controladores neste quatro estão conectados aos atuadores, aos sensores e às válvulas por inúmeros cabos e tubos com vários metros de comprimento.

Máquinas mais compactas
Com a "Geração Inovadora", Cama redesenhou completamente as suas máquinas. Esta reformulação permitiu a redução do espaço necessário pelas máquinas. Os quatros de comando que contêm componentes elétricos e pneumáticos estão integrados no interior dos cantos da base da máquina. O tamanho compacto da máquina ajuda a minimizar a cablagem e facilita a colocação dos módulos e componentes necessários onde eles são precisos. Isto torna-os mais acessíveis. O produto principal deste design é o coletor de válvulas da Festo CPX/MPA com proteção IP65.

"Os coletores de válvulas com CPX e barramento de campo reduzem consideravelmente a quantidade de cablagem e de tubulação necessária e o espaço requerido pelas nossas máquinas," explicou Panepinto. O CPX conecta as cadeias de controlo pneumático e elétrico de forma simples, fácil, flexível e perfeita a qualquer conceito de automatização e de acordo com quaisquer padrões da empresa. “Além disso, o coletor de válvulas oferece funções de diagnóstico. O que nos facilita o cumprimento das exigências dos grandes fabricantes, em termos de manutenção preventiva, por exemplo," afirmou o construtor de máquinas.

Maior segurança

A segurança da máquina também foi uma consideração importante na nova geração de máquinas. A válvula de escape/arranque rápido MS6SV é usada para criar a exaustão do sistema. Protege de maneira confiável contra arranques inesperados e possui uma capacidade de escape 1,5 vezes maior do que a capacidade de pressurização.

Uma das novas máquinas da "Geração Inovadora" introduzida pela Cama é o CL 175, uma máquina de carregamento lateral extremamente flexível. Ela foi completamente redesenhada em layout e função. Pode carregar películas "flow-wrap", sacos, bolsas, cartelas de comprimidos e outras formas de embalamento primário em cartão pré-colado.

Mistura tecnológica inteligente

O unidade de carga lateral consiste numa unidade de manuseio com um eixo elétrico EGC para o percurso preciso de forma a mediar posições e uma mini-calha pneumática DGSL. O EGC ajuda a reduzir os tempos de montagem em 30% em comparação com outros eixos elétricos auto-montados e instalados.
O uso deliberado da tecnologia de acionamento pneumático e elétrico permite obter a alta precisão em conjunto com uma alta capacidade de carga.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Itália

www.camagroup.com

Área de atividade: engenharia e produção de sistemas e máquinas para embalamento secundário

  1. Este artigo foi publicado na revista da Festo "trends in automation" 1.2015
  2. Imagens: Cama