Das redes sociais à Indústria 4.0 - novas tecnologias para onde quer que olhe. A digitalização está a evoluir e a alcançar praticamente todas as áreas das nossa vida diária. Os smartphones, os tablets ou os portáteis estão quase sempre por perto. É difícil imaginar estar em movimento "sem" eles. Isto disponibiliza sempre a informação e em qualquer lugar, em qualquer profundidade e formato. E estas vantagens tornam os novos meios também interessantes para a aprendizagem.

Do ecrã para a cabeça

O PowerPoint (e outros do género) substituiu as transparências desfocadas há anos, e não muito depois, a interatividade entrou em cena. Ao ficar envolvido ativamente, a sua concentração fica mais focada e você consegue recordar muito melhor os materiais apresentados. Educacionalmente, este foi um salto qualitativo. Na formação vocacional ou na aprendizagem contínua, o eLearning é a tendência. A flexibilidade é o trunfo, porque os novos média possibilitam a aprendizagem sempre e quando você a desejar. O eLearning também é ideal para a preparação individual de estagiários para a formação em sala de aula. Relativamente a isto, os diferentes níveis de conhecimentos anteriores não são um problema. Os participantes podem realizar apenas os cursos online que precisam para terem a melhor introdução à formação em sala de aula. Esta forma de aprendizagem, a formação online em conjunto com os seminários tradicionais e os exercícios práticos, chama-se aprendizagem mista.

Connected Learning

A Festo apresentou recentemente a sua mais recente inovação no mundo da aprendizagem digital: Tec2Screen®, um parceiro de aprendizagem móvel que reúne os mundos da aprendizagem virtual e real ainda mais. Com um iPad, um ambiente de aprendizagem especial (software) e "conexões" de hardware configuráveis individualmente (as chamadas "connects"), o Tec2Screen® é a ponte ideal entre o eLearning e os exercícios práticos. Assim, os mundos da aprendizagem virtual e real reúnem-se ainda mais através das conexões correspondentes. Com um iPad, um ambiente de aprendizagem especial (software) e "conexões" de hardware configuráveis individualmente (as chamadas "connects"), o Tec2Screen® é a ponte ideal entre o eLearning e os exercícios práticos. Por exemplo, as fábricas de formação da Festo Didactic (como a estação de aprendizagem e de pesquisa da Indústria 4.0, ou seja, a CP Factory) podem ser facilmente incorporadas nas conexões correspondentes. Além disso, os instrutores/formadores criam os seus próprios programas interativos e gerem os direitos de acesso aos cursos (Classroom Manager). Esta abertura do Tec2Screen® dá muito espaço para a criatividade - isto tem sido bastante demonstrado por três alunos do Instituto Superior da Educação Técnica de Neufelden (Alta Áustria) como parte dos seus trabalhos de graduação na área da tecnologia de automatização que, também, é conhecido como um projeto de "Tecnologia no Comboio".

Por jovens para crianças

“Tecnologia no Comboio" é o nome da iniciativa lançada em 2013, que visa proporcionar a crianças e jovens uma compreensão clara sobre tecnologia e ciências naturais. Para esse fim, um vagão expresso não instalado será equipado com exercícios emocionantes. Um consórcio, do qual a Festo é membro, fornece os recursos necessários. O carro foi projetado por alunos das escolas técnicas da Alta Áustria. O resultado final destes esforços combinados estará disponível para visitantes jovens antes do final do ano nas instalações da divisão de aço da Voestalpine em Linz.

Criatividade na procura

Há cerca de dois anos atrás, quando começaram o seu projeto de graduação, Vera Pröll, Julia Lauss e Stefan Beringergação tinham mais perguntas do que respostas, porque tinham em mãos a tarefa de explicar o que é a pneumática a crianças entre os 8 e os 14 anos, e de introduzi-las ao assunto de forma divertida dentro do contexto do projeto. Não haviam requisitos específicos, exceto que tudo tinha de encaixar no espaço limitado disponível no vagão. E isto foi um desafio. Os alunos ainda tinham de desenvolver as ideias e o conceito. Uma das ideias era requerer o acesso a cada uma das seis estações individuais, e que nem tudo deveria estar imediatamente visível, porque as crianças poderiam precipitar-se e brincar com a tecnologia.

Seis estações - cinco caixas

Para tornar a viagem pelo vagão emocionante e misteriosa para os jovens participantes, foi criada a ideia de esconder as primeiras cinco estações em caixas de madeira trancadas pneumaticamente. Apenas quando as crianças conectarem de forma adequada o Tec2Screen®, receberem a explicação e completarem um pequeno questionário, a cobertura da estação seguinte terá o acesso livre para o sistema pneumático pequeno. Desta forma, o que foi aprendido pode ser colocado em prática de maneira lúdica.

Experimentar a pneumática

As primeiras cinco estações apresentam os componentes pneumáticos básicos, como o reservatório de ar comprimido, as válvulas ou os cilindros. Na sexta estação, que é a final, as coisas complicam-se, porque as crianças devem usar a pneumática para levar uma bola por um labirinto. O Tec2Screen® orienta as crianças de estação para estação, e ajuda na comunicação clara dos conteúdos da formação. Em jogo também está a bola da última estação, que é soprada para a estação 6 com ar comprimido da estação 5 e depois retorna. No entanto, isto só acontece se todas as tarefas foram corretamente concluídas.

Design de curso profissional

A equipa do projeto está entusiasmada com as possibilidades do Tec2Screen®. O criador de conteúdos facilita a criação de um curso profissional - incluindo a integração de vídeos, documentos e outros links. A interatividade para os participantes do curso é a prioridade. A interface pronta a instalar foi concebida para facilitar a vida do utilizador com um layout limpo e claro. Os utilizadores não reparam na complexa execução em segundo plano. O Tec2Screen® ajuda a apresentar os conteúdos de aprendizagem de forma moderna, unindo-os ao hardware de formação de maneira prática. Os alunos progridem clique a clique tão facilmente pelo curso que até as crianças o podem fazer.

www.technik-am-zug.at

www.htl-neufelden.at

  1. Estes artigos foram publicados na revista da Festo Didactic, a "trends in automation" 1.2016