As embalagens em doses individuais tornaram-se imprescindíveis em setores do consumo tão diversos como a alimentação, a farmácia, os cosméticos e os químicos. Seja para produtos sólidos, líquidos, granulados, viscosos ou em pó, a demanda da apresentação em dose única não parou de crescer nos últimos anos.

Aranow estabeleceu-se em 2003 para responder a esta tendência imparável, com a criação de equipamentos para introduzir produtos em duas modalidades de embalamento: stick-pack ou stick (embalagem fina e alargada) e sachet (embalagem plana e quadrada). Aranow quis complementar esta função principal com equipamentos que permitem depositar as embalagens em caixas, sacos ou outros formatos.

Com este fim, a empresa concebeu e construiu uma máquina que recolhe os sticks com uma correia para contá-los e agrupá-los, de maneira a poderem ser colocados em caixas numa fase posterior. A máquina em questão é independente da máquina de embalamento, mas funciona perfeitamente integrada com ela.

"Um dos desafios do projeto era superar as restrições que só nos permitiam processar 500 sticks por minuto para passar, pelo menos, para 700", explica Israel Rienda, responsável pelo departamento técnico e mecânico. Mas foi-se mais longe: assim que foram implementadas as medidas para verificar os limites do grupo, comprovou-se que, teoricamente, o novo sistema podia chegar a mais de 1000 sticks por minuto.

A Festo colaborou desde o primeiro momento nesse desafio. “A Festo colaborou connosco através do redimensionamento pneumático, conseguindo funcionalidades como fazer com que os pistões que separam uns sticks dos outros atuassem em menos de 65 milissegundos, entre outras”, destaca.

A intervenção na pneumática resolveu as limitações mais importantes existentes para aumentar a velocidade. Contudo, não se ficou pela melhoria dos seus componentes. Aranow também redesenhou a máquina. “Para além de que o sinal pneumático fosse o mais rápido possível, trocamos o mecanismo que intervinha na seleção do stick para otimizar o processo no seu conjunto”, acrescenta o responsável pelo departamento técnico e mecânico.

Israel Rienda recorda que a resposta da Festo durante o processo foi sempre muito rápida: “utilizamos primeiro as suas ferramentas de dimensionamento para construir as bases do que queríamos, e a partir daí perguntamos se era possível conseguir uma velocidade ainda maior. Em pouco mais de uma semana, já tínhamos uma proposta concreta com os elementos que devíamos usar”.

Otimização da instalação

Para além do aumento da velocidade, também pensamos ser oportuno incorporar um barramento de campo no equipamento, um sistema que a Aranow já introduzia desde 2012. “Procurávamos otimizar a disposição da cablagem e conseguir que ficasse ordenada dentro da máquina. Para além de, obviamente, reduzir o tempo de instalação”, indica Francesc Torrents, responsável pelo departamento técnico dedicado à eletricidade.

Com esta intervenção, que também contou com a colaboração da Festo, foi possível reduzir o tempo de instalação em 50%. “Com o sistema de cablagem que tínhamos antes, qualquer serviço de manutenção ou troca de componentes tornava-se um pequeno calvário, porque era necessário abrir muitas caixas. Agora é tudo muito mais simples, para além de facilitar a gestão remota caso ocorra algum problema. Além disso, diminuiu significativamente o tempo na colocação em funcionamento do software”, acrescenta.

A melhoria da máquina de agrupamento e a instalação do sistema de barramento de campo foram realizadas em paralelo, uma vez que ambas as intervenções estão relacionadas. “Com a nova localização dos cabos, foi possível libertar espaço e, por isso, foi possível melhorar a máquina para o desempenho que desejávamos”, assegura Francesc Torrents. Assim, por exemplo, todas as condutas foram integradas por onde passavam os cabos dentro da estrutura da correia transportadora dos sticks, ação para a qual era necessário reduzir primeiro o volume da cablagem.

Esta linha de trabalho orientada para a otimização do espaço tem hoje mais sentido do que nunca, segundo Francesc Torrents: “Nos centros de embalamento, o espaço é um fator cada vez mais crítico para a produção e, por isso, nós procuramos construções mais versáteis que nos permitam adaptar-nos melhor às necessidades de cada cliente. Para isso, devemos descentralizar a instalação elétrica e pneumática”.

Melhorias contínuas

Aranow pretende ir implementando progressivamente todas estas melhorias no conjunto da sua atividade de produção. Israel Rienda espera “continuar a desenvolver a relação com a Festo de maneira a enfrentar novos desafios que surjam, tanto a curto como a longo prazo”. “Valorizamos muito o serviço que nos prestam. No final, trata-se de trabalhar com um colaborador externo com quem acabas por sentir como alguém mais da tua equipa e sabes que, quando lhe colocares uma questão, ele irá responder-te em menos de 24 horas. Acredito que ter o melhor material do mundo e não contar com um bom acompanhamento serve de pouco”, continua Francesc Torrents.

A empresa pode olhar para a frente com otimismo pelo grande valor que acrescenta aos seus clientes. A sua especialização em conceção e produção de maquinaria de embalamento é concretizada com a possibilidade de dispor de maquinaria secundária que deve ser continuamente melhorada com parceiros tecnológicos de confiança.

Por outro lado, desde que nasceu num pequeno escritório de Sentmenat, Aranow tem vindo a seguir um processo de crescimento sustentado. As três primeiras máquinas especializadas em stick-pack foram logo vendidas na África do Sul, no México e em Marrocos. Certificava-se assim o ADN da Aranow como empresa global. Este impulso consolidou uma linha de internacionalização de presente e futuro.

Mais informações sobre Aranow

Aranow l Stick Pack e máquinas de embalagem de dose única em formato de sachê

Rua Tramuntana, 30,
08213
Polinyà, Barcelona