Este conceito prevê a deslocação dos centros de produção regionais para mais perto dos mercados de consumo. Os veículos e os componentes são fabricados onde são vendidos e utilizados. Isto minimiza as rotas de transporte, melhora a fiabilidade das entregas e reforça a proximidade com o cliente. Ao mesmo tempo, otimiza a resiliência da cadeia de abastecimento, uma vez que as instalações regionais podem reagir mais rapidamente às demandas do mercado local. Sendo um dos principais fornecedores globais ao nível da tecnologia de automação, como a Festo lida com isso?

Convidámos o nosso especialista de produto Johannes Berwanger para uma entrevista.

Como funciona o 'Local for Local'?

Essencialmente, trata-se de ajustar a produção de modo que os veículos e componentes sejam diretamente adaptados às necessidades dos mercados regionais.

Por exemplo, na Europa são construídas fábricas para modelos compactos e energeticamente eficientes, enquanto nos EUA são produzidos SUVs que correspondem às preferências dos consumidores locais. Estas produções regionais apresentam vantagens:

  • Prazos de entrega curtos: A proximidade dos mercados-alvo reduz drasticamente os custos e os tempos de transporte.
  • Sustentabilidade: Menos transportes significa menos emissões de CO₂ e uma melhor utilização dos recursos regionais.
  • Flexibilidade: As fábricas locais podem reagir mais rapidamente às variações da demanda e às tendências do mercado.
  • Satisfação do cliente: Produtos personalizados promovem a aceitação e fortalecem a fidelidade.

Outro aspeto é a produção de variantes, onde são efetuadas adaptações individuais às exigências legais ou condições climáticas, um fator essencial para a produção automóvel moderna. Como a Festo implementa isso?

Johannes Berwanger

"A Festo está posicionada a nível mundial de forma a oferecer aos nossos clientes no mundo todo a mesma qualidade de produto e os mesmos altos padrões de distribuição e suporte", sublinha Johannes Berwanger.

"As nossas empresas nacionais asseguram a nossa capacidade de entrega e fornecimento a nível local em qualquer altura. "Local para Local" é uma parte essencial da estratégia de futuro da Festo. Fortalece a segurança da cadeia de abastecimento, como ficou evidente durante a pandemia do COVID. Simultaneamente, ajuda a contornar requisitos como os direitos antidumping e a responder de forma flexível às necessidades do mercado local. Uma vantagem decisiva são os nossos produtos, que permitem que os nossos clientes produzam variantes. Dessa forma, é possível produzir diferentes derivados numa linha de produção: seja uma limousine ou um cabriolet, tudo dispõe de uma implementação flexível e eficiente. Assim, os nossos clientes podem oferecer soluções personalizadas e otimizar o serviço nos seus mercados. Apesar de as últimas décadas terem sido marcadas pela globalização, agora observa-se uma tendência clara para a localização. Para nós e para os nossos clientes, 'Local for Local' não é uma opção, mas sim uma necessidade para permanecermos preparados para o futuro."

Vantagens da produção local

A deslocação para instalações de produção regionais traz inúmeros benefícios.

1. Cadeias de abastecimento otimizadas

A redução das rotas de transporte não só poupa custos, como também aumenta a segurança da entrega. Os produtos chegam aos clientes de maneira mais rápida e sem atrasos desnecessários - um fator decisivo para a satisfação do cliente.

2. Sustentabilidade reforçada

Menos atividades de transporte reduzem a carga ambiental e contribuem para a promoção da economia circular regional. Assim, por exemplo, as aparas de metal geradas durante a usinagem podem ser reprocessadas e reutilizadas.

3. Flexibilidade e escalabilidade

Com uma produção flexível, as empresas podem responder melhor às tendências regionais. Os mercados com uma forte procura por veículos elétricos ou motores de combustão beneficiam de linhas de produção adaptáveis às necessidades específicas dos clientes.

4. Cadeias de abastecimento resilientes

As fábricas regionais são mais resistentes a perturbações globais. Sejam tensões geopolíticas ou uma pandemia, uma estrutura descentralizada garante estabilidade e processos sem falhas na cadeia de abastecimento global.

"O conceito 'Local for Local' é um pilar central para atingir os objetivos de sustentabilidade na indústria automóvel. Ao diminuir as rotas de transporte e as emissões de CO₂ associadas, contribuímos para a redução significativa da pegada ecológica dos nossos clientes", afirma Johannes Berwanger.

"Também as condições políticas estão a evoluir nessa direção. Nos EUA, por exemplo, vemos incentivos claros para fortalecer a produção local com o CHIPS Act. Com a nossa experiência, apoiamos os nossos clientes na implementação bem-sucedida desta mudança.

As vantagens da produção local são enormes. Com cadeias de abastecimento mais curtas, os nossos clientes podem comercializar os seus produtos de forma mais rápida e segura, o que, especialmente na indústria automóvel, onde o tempo é um fator decisivo, representa uma vantagem competitiva. A produção local também permite reagir rapidamente às mudanças das necessidades dos clientes ou a variações sazonais. Graças ao nosso conhecimento em produção de variantes, podemos ajudar os nossos clientes a otimizar a utilização dos sistemas. Os produtos da Festo ajudam na implementação, estando disponíveis em várias variantes devido à vasta oferta de produtos.

Para a produção da Festo, a produção de variantes é há anos um componente central da nossa oferta e desempenha um papel fundamental para os nossos clientes. A possibilidade de configurar livremente as soluções é extremamente importante, visto que permite que os nossos clientes satisfaçam os seus requisitos específicos, seja por meio de exigências legais e do mercado, ou por requisitos técnicos. No entanto, continua a ser um desafio constante conciliar essa flexibilidade com a máxima eficiência. É exatamente aqui que reside a nossa força: Não oferecemos apenas as soluções técnicas, mas também a experiência e o compromisso necessários para implementá-las com sucesso em benefício do cliente.

Desafios e soluções

Conclusão: Local for Local como estratégia para o futuro

O princípio 'Local for Local' é muito mais do que uma reação de curto prazo a crises atuais. Representa um passo estratégico que melhora significativamente a eficiência, flexibilidade e sustentabilidade da produção automóvel. Numa altura em que os consumidores esperam produtos personalizados e prazos de entrega curtos, esta abordagem oferece a base para o sucesso a longo prazo.

O futuro da construção automóvel é local: próxima do cliente, sustentável em termos de recursos e flexível. As empresas que adotam esta estratégia não só garantem vantagens competitivas, como também contribuem ativamente para a transformação do setor.