Intralogistic

A Festo na indústria da intralogística

Dedicadas tanto a clientes finais como a aeroportos, entregas de encomendas e armazéns automatizados, bem como a fabricantes de máquinas, onde contemplam aplicações de movimento que vão desde uma paragem até à elevação de mercadorias:

Stopping/Separating

As paragens para o manuseamento ou a gestão de mercadorias podem ser feitas com um mecanismo de paragem com rodas ou, no caso das mercadorias delicadas, pode ser-lhe adicionado um amortecedor.

Handling Application

Trata-se de uma aplicação para transferir a peça de um lugar para outro. Para isso, é possível utilizar diversas soluções, pneumáticas ou elétricas, entre as quais se encontram ferramentas para robôs industriais e eixos de manipulação. Para selecionar a melhor opção, é importante esclarecer que massa é necessário mover, qual é o tipo de material e a cadência necessária.

Transporte aéreo

É uma aplicação que é normalmente utilizada no transporte de encomendas pequenas e/ou no setor Retail, utilizando o formato de bolsa, seja com soluções elétricas e pneumáticas que se destacam pela sua flexibilidade e segurança, garantindo um bom funcionamento mesmo com uma alta quantidade de ciclos.

Também é realizado o transporte aéreo com cargas elevadas para indústrias, como a indústria automóvel e alimentar, como por exemplo para transportar a carne entre processos.

Pulling/pushing

Usam-se soluções de impulso para introduzir e extrair mercadorias, muito comuns em sistemas de transporte. Para isso, são usadas soluções pneumáticas e elétricas. Inclusive, é possível utilizar sempre o mesmo motor e trocar somente a mecânica.

Não obstante, este último é opcional, e a aplicação e o orçamento serão sempre considerados para selecionar a opção que melhor se ajusta às características de cada processo.

Lifting

Quando a instalação apresenta mudanças de nível, é necessário recorrer a aplicações de elevação de mercadorias, que podem ser levadas a cabo de maneira elétrica ou pneumática.

Um exemplo de solução para estes casos é utilizar uma parte elétrica para fazer a mudança de nível, mas recorrer à pneumática para a saída da caixa com um atuador rotativo e um atuador sem haste.

CPX-AP-I

AGV/AMR

Apesar de a Festo não fabricar AGV, adapta-os com eixos elétricos em alguns casos: linhas onde é necessário pegar numa encomenda para levá-la a um centro de entrega, linhas de rolamentos com diferentes níveis, etc.

Para oferecer soluções adaptadas a todas estas aplicações, nem sempre ficamos pela tecnologia elétrica ou pneumática, mas muitas vezes combinámo-las para atender os requisitos de cada processo.

Além disso, o sistema de automação CPX-AP-I permite separar o terminal de válvulas, onde se conecta a parte elétrica à pneumática para levar a informação para um ponto central e otimizar a instalação. Desta maneira, combinam-se ambas as partes e cada passadeira pode ter até 79 elementos, entre os quais pode haver até 50 metros. Tal é especialmente útil numa indústria como a intralogística.

No nosso website pode encontrar diferentes ferramentas para verificar qual é a melhor solução, como também opções de formação tecnológica e em processos.

Se desejar saber mais sobre as nossas aplicações para intralogística, não perca o nosso último webinar ministrado por Renato Neto, engenheiro técnico de vendas da Festo.