Sim, e é uma vantagem decisiva para a disponibilidade constante de hidrogénio verde. A controlo automatizado dos eletrolisadores não aumenta só a eficiência, mas também a segurança operacional. Processos como regulação da pressão, a purificação do gás ou o controlo de válvulas podem ser ligados de forma inteligente, descentralizada ou centralizada.
Com a expansão global do hidrogénio de alta qualidade, aumentam também os requisitos de qualidade, segurança e rapidez na produção. Quem hoje pretende produzir hidrogénio em grandes quantidades deve garantir alta disponibilidade, repetibilidade e documentação completa -pontos fortes clássicos dos sistemas automatizados. Especialmente na utilização de fontes de energia renovável, o controlo e a regulação precisos dos fluxos de meios garantem a otimização contínua da produção em função do fornecimento energético variável.
Os desafios técnicos, de segurança e de normalização na produção de hidrogénio são significativos. Pressão, temperatura, atmosfera explosiva: Neste caso, é necessária a verdadeira perícia. A Festo apoia-o e apresenta soluções que cumprem todos os requisitos relevantes: desde a configuração segundo a ATEX, até à implementação segura nas respetivas zonas Ex. Desta forma é possível garantir uma produção de hidrogénio normalizada a nível mundial.
A resposta é simples: Muito segura. O hidrogénio é altamente reativo, altamente inflamável e difícil de detetar, por isso, a segurança funcional desempenha um papel fundamental. Por exemplo, os sistemas devem ser certificáveis segundo a norma internacional IEC 61508 (SIL), para proteger as pessoas, o ambiente e o sistema. A Festo oferece tanto componentes individuais como soluções de automação completas concebidas para a segurança funcional, com alta fiabilidade durante o funcionamento.
Não, desde que seja produzido de forma eficiente. A automação poupa energia na produção, reduz elevados custos de manutenção e possibilita um funcionamento contínuo, mesmo em indústrias com elevado consumo energético, como a química, a siderurgia ou o cimento. Em conjunto com energias renováveis, surge assim um modelo economicamente viável para a produção sustentável. Porque quanto mais acessível for o hidrogénio, melhor será para estas indústrias. Uma vantagem adicional: As empresas contribuem ativamente para a descarbonização e beneficiam simultaneamente de uma imagem positiva no mercado.
Veja o vídeo "From green hydrogen to long distance" para perceber como o hidrogénio se está a tornar uma parte natural do nosso quotidiano.
Quer se trate de um eletrolisador modular ou de um projeto industrial em grande escala: Estamos ao seu lado desde o planeamento até à colocação em funcionamento. Com componentes integrados de forma descentralizada ou soluções de quadros de comando centralizadas, adaptados precisamente à sua aplicação. A Festo oferece muito mais do que tecnologia: apoiámo-lo ativamente no desenvolvimento da sua contribuição para a economia do hidrogénio, com segurança, eficiência e sustentabilidade.
☑ Soluções de automação para sistemas centralizados e descentralizados
☑ Expecialização em segurança funcional (IEC 61508 / SIL)
☑ Experiência mundial na produção de hidrogénio
☑ Soluções para indústrias com elevado consumo energético
☑ Apoio em normas e certificações
☑ Consultoria, componentes, quadros de comando: tudo a partir de um único fornecedor