A cibersegurança na automação industrial já não é uma opção, é essencial. À medida que a Indústria 4.0 avança, os sistemas conectados enfrentam riscos crescentes de ataques cibernéticos e regulamentos em evolução. Este artigo explora de que forma a Festo garante a conformidade e a fiabilidade da cibersegurança e da segurança dos produtos, e por que o Regulamento de Ciber-Resiliência da UE (CRA) é importante para a segurança de redes industriais.
A segurança da Tecnologia Operacional (OT) protege os sistemas que controlam as operações industriais, incluindo a produção, a robótica, as redes energéticas e as infraestruturas críticas. Uma vez que a OT gere diretamente os processos físicos, a sua proteção é vital para a segurança, fiabilidade e produção ininterrupta.
À medida que os ciberataques são cada vez mais sofisticados, a segurança dos produtos é fundamental para garantir a segurança da OT. Uma violação pode interromper as operações, danificar os equipamentos, causar grandes riscos financeiros e de segurança e provocar uma potencial perda de dados. Isto torna as estratégias personalizadas indispensáveis para sistemas legados, exigências em tempo real e para a convergência de redes de IT e OT.
Os sistemas de controlo industrial (ICS) são soluções de hardware e software que monitorizam, controlam e automatizam processos em indústrias, como a da produção, da energia, do tratamento da água e do transporte. Os principais componentes incluem sistemas SCADA para supervisão remota, sistemas de controlo distribuído (DCS) para o controlo centralizado de instalações, PLCs para tarefas industriais específicas e HMIs que permitem que os operadores visualizem e giram os processos. Para além de garantir operações seguras e eficientes, os ICS são fundamentais para a defesa contra ciberataques que podem perturbar infraestruturas essenciais. O Regulamento de Ciber-Resiliência (CRA) destaca esta urgência, e a Festo irá garantir a segurança dos produtos e o apoio aos clientes, com soluções de automação compatíveis e fiáveis.
O Regulamento de Ciber-Resiliência da UE foi concebido para garantir que todos os produtos conectados com componentes digitais - hardware e software - sejam seguros por construção, seguros por defeito e seguros ao longo de todo o seu ciclo de vida. Aplica-se a fabricantes, importadores e distribuidores que comercializam esses produtos na UE.
Os principais deveres são:
A conformidade total torna-se obrigatória a partir de 11 de dezembro de 2027, com penalizações que podem ir até 15 milhões de euros ou 2,5% do volume de negócios global, em caso de não conformidade.
Mais sobre o CRA da UE
"O novo regulamento exige updates contínuos de segurança. Além disso, incentiva a transparência relativamente aos riscos de cibersegurança. Isto ajuda as organizações a manter uma forte proteção durante todo o ciclo de vida de um produto."
Eberhard Klotz, Sales Director Industry 4.0 and Digitalization
O hardware e o software da Festo com interfaces digitais, tais como PLCs, computadores edge, terminais de válvulas, controladores de movimento, ferramentas de engenharia e aplicações analíticas baseadas em IA, estão sujeitos ao CRA. Para apoiar a conformidade com o CRA, a Festo oferece uma ferramenta de código aberto para criar, editar e validar as SBOMs do CycloneDX, ajudando os utilizadores a documentar os componentes de software utilizados e a detetar vulnerabilidades. Ajudamos os construtores, distribuidores e importadores de máquinas a gerir a conformidade com o CRA relativamente a prazos, documentação e segurança.
Embora nenhum produto já esteja em conformidade com o CRA, a Festo possui a certificação IEC 62443-4-1 para o desenvolvimento seguro, auditada pela TÜV Süd, e aplica métodos de análise de ameaças e riscos (TARA) para identificar possíveis riscos na utilização dos nossos produtos e mitigá-los. Garantimos que, até dezembro de 2027, os clientes poderão utilizar as soluções da Festo com total confiança e em conformidade com os regulamentos da UE.
Ver a Festo no GitHubO CRA impacta todas as funções na automação: Os OEM têm de provar que as máquinas estão em conformidade, os integradores são responsáveis pela segurança dos componentes, os operadores necessitam de garantias de continuidade e os responsáveis de compras devem avaliar a prontidão dos fornecedores. O maior desafio é a incerteza em torno da certificação, dos ciclos de vida dos produtos e do aprovisionamento, que abordamos com transparência e medidas devidamente documentadas. A Festo está alinhada com as normas ISO/IEC 29147 e ISO/IEC 30111.
As vulnerabilidades podem ser comunicadas à nossa Product Security Incident Response Team (PSIRT, em português, equipa de resposta a incidentes de segurança de produtos) através de um formulário de contacto ou de um e-mail para psirt@festo.com e, no nosso website, publicamos de forma transparente comunicados alertando para vulnerabilidades conhecidas e corrigidas.
☑ Compreender como o CRA afeta as máquinas, as operações e as compras.
☑ Confirmar a prontidão dos seus fornecedores para o CRA, não espere até 2027.
☑ Utilizar os avisos, comunicados e documentação de segurança da Festo para o planeamento.
☑ Manter-se alinhado com os requisitos da norma IEC 62443 e do CRA para evitar riscos de conformidade.
☑ Confie na Festo como parceiro de confiança na segurança dos produtos.
Está curioso para saber mais sobre o Regulamento de Ciber-Resiliência e o respetivo impacto na automação? Assista aos nossos vídeos "Cyber Resilience Act - Explained in 5 Minutes" e "Enabling Technologies - Big Data, Cloud & Cybersecurity" no nosso portal de aprendizagem online Festo LX, para compreender rapidamente os componentes essenciais do CRA e como se preparar, enquanto fabricante, para a conformidade com o regulamento.
Vídeos Festo LX