Um sistema simples para soluções fiáveis

A Festo oferece um sistema modular de componentes com eficiência verificada: trata-se, por exemplo, de cilindros em miniatura para construir atuadores nos espaços mais reduzidos, válvulas em miniatura para controlar canais densamente embalados e sensores em miniatura para monitorizar a pressão ou a posição do Lab-on-a-chip.

Com base na construção do seu chip microfluídico, desenvolvemos um bloco de válvulas adequado e selecionamos os módulos que melhor se adaptam às suas especificações. Integramos os componentes em blocos de válvulas, controlando assim as membranas dos chips microfluídicos com precisão. Desta forma, garante-se que os produtos químicos são transportados desde os depósitos para as câmaras de reação na ordem correta, para que os processos sejam fiáveis e reprodutíveis.

Relativamente à construção, a Festo não só aposta em sistemas elétricos, como também, e cada vez mais, em sistemas pneumáticos. Os componentes são muito compactos e funcionam de forma extremamente segura com uma geração de calor mínima. Isto é importante, uma vez que os produtos químicos utilizados são frequentemente sensíveis ao calor. Por conseguinte, é possível prescindir de componentes para a refrigeração. Graças à geração de pressão e vácuo integrada, já não é necessário contar com um fornecimento de ar externo.

O controlador dos processos nas soluções da Festo não requer um software complexo. Desta forma, por exemplo, o cliente não tem que recorrer a um "software de fonte desconhecida". Como tal, poupa-se em controlos adicionais e evitam-se possíveis riscos.

Com engenharia de colaboração diretamente para a produção em série

Os engenheiros da Festo apoiam o cliente desde a fase de planeamento inicial. A partir da sequência de processo definida - o ensaio - criam o bloco de válvulas adequado, e a partir do sistema modular selecionam os módulos que melhor se ajustam às especificações. Desta maneira, podem aceder a elementos básicos que, como unidades funcionais, já integram dois ou mais componentes e estão adaptados a requisitos como o espaço necessário ou o caudal.

O cliente recebe muito rapidamente amostras que reproduzem o processo de automação, poupando assim ciclos de otimização longos e caros. Os componentes de amostra são subsistemas já verificados e prontos a instalar. Após a Proof-of-Concept (prova de conceito), é possível iniciar imediatamente a produção em série.

Entregue verificado, certificado e em segurança

As soluções desenvolvidas em conjunto consistem em componentes standard que a Festo, como fornecedor líder mundial na área da tecnologia de automação, pode fornecer em grandes quantidades no menor tempo possível. A gestão de qualidade da Festo é certificada em conformidade com a norma ISO 13485. Devido à norma industrial, os sistemas e componentes da Festo são muito seguros e demonstraram a sua eficácia na automação industrial. Simultaneamente, os requisitos do Regulamento sobre produtos da saúde para diagnóstico in vitro IVDR foram incorporados ao desenvolvimento.

Contar com a Festo é a forma mais rápida de produzir em série um novo sistema Lab-on-a-chip e também a mais económica e segura.