As empresas podem adotar medidas de otimização por meio do uso de componentes e sistemas padrão para a análise de amostras, apoio à engenharia, aplicação de ferramentas de desenvolvimento e testes de aplicação, e também por meio de conceitos de manutenção preditiva. Conheça os 8 fatores de sucesso que o tornarão a si e aos seus clientes mais eficientes.

1. Utilização de componentes segundo a norma da indústria

Trabalhe com fornecedores eficientes e confiáveis que lhe ofereçam componentes em conformidade com a norma da indústria para todos os processos do tratamento automatizado de amostras. Em muitos casos, pode integrar estes produtos nos seus novos equipamentos laboratoriais sem qualquer trabalho adicional de desenvolvimento ou personalização. Um exemplo disso é o módulo de extração de tampas universal EHMD, que pode abrir de forma confiável muitos frascos diferentes com diferentes passos de rosca sem precisar de programação adicional. Deste modo, estará seguro mesmo se os requisitos forem alterados posteriormente.

Os componentes de automação padrão da indústria são fabricados com uma alta qualidade constante de acordo com as normas ISO 9001 e DIN EN ISO 13485 para produtos médicos e podem ser fornecidos rapidamente e em segurança em grandes quantidades. Por isso, opte sempre por tecnologias robustas, precisas e duradouras, que tenham demonstrado a sua eficácia na automação industrial ou em soluções de laboratório. Para uma implementação precisa, tem acesso direto a diversas configurações em função do tipo de produto. Assim que o seu protótipo tenha passado o Proof of Concept, poderá iniciar imediatamente a produção em série. Você beneficia da otimização das fases da montagem e da poupança de tempo associada, o que se traduz numa redução de custos significativa.

2. Tecnologia de um único fornecedor para a automação laboratorial

Realize conceitos de automação nos quais tudo interage na perfeição, desde o manuseamento e posicionamento dos tubos de ensaio até à distribuição e pipetagem precisas dos líquidos. Um parceiro de automação experiente com um catálogo de produtos completo, que possa proporcionar-lhe tudo a partir de um único fornecedor, dar-lhe-á tranquilidade. Com o uso de componentes adaptados entre si, não só simplificará e acelerará o desenvolvimento dos seus equipamentos, mas também diminuirá os custos de aquisição a longo prazo. Ao mesmo tempo, poderá beneficiar de condições mais favoráveis para a sua empresa graças a um maior volume de compras.

3. Seleção de produtos com custos otimizados

As ferramentas de criação e simulação disponíveis online permitirão otimizar os eixos elétricos e os sistemas de manuseamento, como também as válvulas e os tamanhos dos tubos flexíveis dos seus equipamentos laboratoriais. Graças às ferramentas gratuitas disponíveis online, poderá efetuar um pedido que se ajuste exatamente às suas necessidades e evitar o sobredimensionamento. Com isso, reduzirá os seus custos com componentes, poupará espaço de armazenamento, melhorará a eficiência energética em termos de sustentabilidade e diminuirá os custos de funcionamento dos seus equipamentos para o cliente final, visto que são movidas massas mais pequenas. O pórtico multieixos EXCL, por exemplo, é ideal para poupar espaço e peso na construção de equipamentos laboratoriais compactos e pode ser facilmente integrado em sistemas de secretária. A solução de sistema pronta a instalar é significativamente mais leve e barata do que as cinemáticas convencionais, que são normalmente sobredimensionadas para esta aplicação.

4. Conhecimentos em engenharia para diminuir os prazos de construção

Envolva o seu parceiro de automação na fase inicial do planeamento e deixe-o ajudá-lo durante a implementação. Os especialistas combinam conhecimentos industriais e de automação com experiência no setor das ciências da vida. O objetivo é construir em conjunto e em menos tempo os seus equipamentos laboratoriais para que sejam mais eficientes. Isto inclui consultoria personalizada e acesso a dados CAD e modelos 3D, que poderá importar rapidamente para as suas construções em vez de criá-los. Assim, poderá ter a certeza de que os componentes propostos já foram testados em aplicações semelhantes. Este apoio permite que a sua equipa de construção reduza os custos fixos, podendo encontrar melhores soluções mais rapidamente e começar com novas tarefas mais cedo.

5. Testes conjuntos no Application Center

Os LifeTech Application Center da Festo apoiam-no em todo o mundo na sua procura por soluções, desde o estudo de viabilidade e otimização de parâmetros até à construção de protótipos, colocação em funcionamento e instalação. Os engenheiros de aplicações experientes conhecem detalhadamente as possibilidades dos componentes utilizados e encontrarão respostas rápidas e específicas para as suas questões sobre as aplicações. Por exemplo, para um fabricante, testou-se se um hidrogel muito viscoso pode ser automaticamente distribuído e de que forma é possível fazê-lo. Ou se pretender abrir automaticamente diferentes tubos de ensaio num tempo determinado, receberá recomendações demonstradas sobre os componentes mais adequados para esta tarefa, até à escolha dos dedos de agarre adequados. Irá poupar ciclos de desenvolvimento longos e caros e diminuirá o tempo de comercialização.

6. Subsistemas prontos a instalar

Outro fator-chave do sucesso é a utilização de subsistemas para a implementação de uma função específica. Não se trata só dos componentes adequados para os seus equipamentos laboratoriais, mas também de subsistemas prontos a instalar e testados previamente de acordo com seus requisitos específicos. Para a preparação de amostras, por exemplo, pode tratar-se de um pórtico multieixos que inclui um controlador de movimento integrado, um módulo de agarre rotativo, uma pipeta de circuito aberto ou uma torneira de tiragem. As soluções de sistema compactas e que poupam espaço oferecem uma vasta gama de vantagens. As interfaces claramente definidas e a documentação correspondente permitem uma integração rápida. Um único número de artigo para todo o sistema simplifica os pedidos e a administração. Ao mesmo tempo, reduz a variedade dos seus planos, como também o tempo e os custos envolvidos na realização de alterações. Como os subsistemas totalmente montados são testados previamente, poupará testes que exijam muito tempo e acelerará o processo de desenvolvimento.

7. Conceitos de manutenção digital

Com os conceitos de manutenção digital, pode garantir uma alta disponibilidade a longo prazo e um funcionamento rentável dos seus equipamentos laboratoriais. Com isso, aumentará a satisfação dos clientes e evitará, em grande medida, que o apoio técnico tenha de agir de maneira imprevista. O gestor de manutenção AX Smartenance, independente do fabricante, permite a gestão da manutenção de forma digital e sem papel. As tarefas de manutenção são planeadas de forma simples e flexível através de uma aplicação web e podem ser acedidas em qualquer lugar por meio de uma aplicação para dispositivos móveis. Além disso, soluções como a Festo AX Industrial Intelligence encarregam-se, por exemplo, da monitorização contínua dos eixos elétricos durante o funcionamento e detetam os desvios com a ajuda da IA. A manutenção preventiva permite minimizar os tempos de inatividade imprevistos, garantir a qualidade e otimizar para reduzir o material rejeitado e os retrabalhos, como também controlar a energia para minimizar os custos energéticos.

8. Rede mundial de logística e serviços

Em qualquer parte do mundo onde os seus dispositivos sejam utilizados em laboratórios, é essencial oferecer aos seus clientes um serviço confiável e rápido no local. Pense só nas peças sobresselentes de que necessita, que pode pedir em qualquer lugar com o mesmo número de artigo e encontram-se, em grande parte, disponíveis em stock localmente. Isto permitirá que os seus clientes poupem tempos de paragem da produção mais longos e reforçará a sua confiança como fabricante. Sobretudo, durante a crise do coronavírus, as empresas perceberam que é fundamental ter o fornecedor adequado ao seu lado para minimizar os riscos das cadeias de fornecimento a nível mundial.

Sobre o autor

Jürgen Böck
Business Development LifeTech
Festo SE & Co. KG
Contacto