Manuseamento de líquidos em 4 passos

Uma solução completa para o manuseamento de líquidos

O manuseamento preciso de líquidos é obtido com a combinação entre uma ampla variedade de válvulas para fluidos e sistemas mecatrónicos seguros, robustos e testados em ambiente laboratorial, sendo uma solução pronta a instalar e aumentar a produtividade.

Manuseamento de líquidos em 4 passos

Os passos e elementos do sistema de dosagem

O princípio físico do funcionamento é a Pressão sobre o Líquido, onde utilizamos a energia pneumática para o manuseamento do líquido. Em função de como pressurizamos o reservatório, com pressão ou vácuo, obtemos uma aplicação de dosagem ou aspiração. Estes são os quatro elementos que participam no processo:

- 1.- O fornecimento de ar comprimido, da rede de instalação do laboratório ou do PGVA, para gerar pressão e vácuo.

- 2.- O controlo da válvula, que pode ser realizado a partir de um PGVA, um PLC ou do módulo externo VAEM para até oito válvulas.

- 3.- O reservatório do líquido que vamos pressurizar, com um volume em conformidade com a quantidade de produto que iremos dosear ou aspirar.

- 4.- A torneira de tiragem, de um ou oito canais. Selecionamos entre as diferentes opções disponíveis em função da pressão, da viscosidade do líquido e da aplicação.

Manuseamento de líquidos em 4 passos

Dosagem e aspiração

Para a aplicação da dosagem, primeiro é preciso efetuar uma descarga disruptiva por todo o circuito até à entrada da torneira de tiragem. Para realizar as dosagens, o tempo de abertura e o valor de pressurização serão ajustados no sistema até o valor de dosagem desejado ter sido alcançado.

É importante destacar que este sistema é de circuito aberto e necessita de uma balança para ajustar os valores desejados. Assim que forem determinados, este sistema tem uma alta repetibilidade, que nos garante segurança e precisão na dosagem.

Este sistema é muito flexível. Com uma alteração das variáveis, é possível aumentar ou diminuir a quantidade a dosear. Também é possível realizar uma dosagem contínua.

Se o que desejamos é realizar a aspiração do produto, por exemplo, para proceder à limpeza do sistema, é preciso colocar o bocal em contacto e definir os parâmetros para executar o processo por vácuo.

Manuseamento de líquidos em 4 passos

Pipetagem

Para a aplicação de pipetagem, partimos dos três primeiros elementos que conformam o sistema de Pressão sobre o Líquido mais a cabeça de pipetagem, que nos permite realizar a dosagem por pipeta de um ou oito canais.

Para esta aplicação, o primeiro passo é selecionar a pipeta descartável em função da quantidade a dosear, que pode ser de 20, 300 ou 1000 microlitros.

Ajustando a pressão é possível detetar quando a pipeta entra em contacto com o líquido ao ser gerado um pico de pressão. Posteriormente, os valores de vácuo e de tempo serão ajustados para efetuar a aspiração em função da quantidade de líquido a dosear e das vezes em que se deve fazê-lo.

Assim que a aspiração é realizada, retiramos o recipiente e procedemos à dosagem repetindo o processo descrito no ponto anterior. O processo de limpeza é executado através da eliminação da pipeta por algum sistema de expulsão.

No fim de 2023, a Festo disporá de um sistema de pipetagem de circuito fechado, que terá de ser configurado em função das propriedades, do fluido a dosear, da quantidade doseada e das repetições.

Além disso, no nosso website encontrará informação mais detalhada sobre as nossas soluções para equipamentos laboratoriais e médicos, concretamente, sobre o nosso sistema modular de dosagem para o manuseamento de líquidos.