Na sua opinião, quais são os principais fatores que provocam custos e emissões na indústria da produção?

Sven Lensdorf: Os gastos em energia primária são, sem dúvida, a principal causa do aumento dos custos na indústria da produção. Isto é evidente, por exemplo, em países como a Polónia, onde os preços da eletricidade quadruplicaram. Para compensar as suas emissões de CO₂, as empresas também têm de comprar certificados especiais, o que destaca a importância das emissões de CO₂. Além disso, as questões ambientais, sociais e de governação, conhecidas como ESG (Environmental Social Governance), obrigam as empresas a reduzir a sua pegada de carbono.

Que desafios vê atualmente na promoção da eficiência energética e da sustentabilidade na produção? E como é que a Festo lhes responde?

Sven Lensdorf: Um dos principais desafios é consciencializar sobre a eficiência energética, sobretudo em relação ao ar comprimido. Embora o ar comprimido represente apenas uma pequena parte dos custos energéticos, oferece um potencial de poupança considerável. A Festo aborda esta questão proporcionando consultoria e formação específicos para aumentar a consciencialização e os conhecimentos dos clientes. Outro desafio é colmatar a lacuna entre o que é tecnicamente possível e a situação atual da indústria. Muitas empresas não estão conscientes de que a sua geração, tratamento, distribuição e consumo de ar comprimido podem ser melhorados, o que não só pouparia energia, como também aumentaria a vida útil das suas máquinas e sistemas.

Para maximizar a eficiência, encorajamos os nossos clientes a adotarem uma abordagem geral e avaliem todo o sistema. O nosso objetivo é promover um conhecimento exaustivo do ar comprimido e da automação elétrica para que os clientes possam adotar as melhores medidas. Os desafios para as empresas são complexos e incluem a escassez de recursos, problemas de capacidade e, em alguns casos, falta de conhecimentos. Os empregados estão frequentemente sobrecarregados com inúmeras tarefas e só podem concentrar-se numa parte delas. A falta de conhecimentos em domínios específicos também contribui para que não se apliquem as medidas necessárias. A Festo considera que a sua tarefa é sensibilizar os clientes sobre estas questões e apoiá-los. Uma parte deste apoio é prestado pelos nossos Festo Energy Saving Services. Graças a eles, as empresas podem poupar muito no contexto dos sistemas de ar comprimido muito rapidamente.

Pode descrever brevemente as principais características e objetivos dos Festo Energy Saving Services?

Sven Lensdorf: A Festo é reconhecida como líder em tecnologia de automação, especialmente em aplicações de ar comprimido, com uma vasta gama de produtos pneumáticos, tais como cilindros, válvulas, unidades de tratamento de ar e pinças. No entanto, a nossa abordagem vai além dos componentes individuais. Reconhecemos que a eficiência ótima só pode ser alcançada ao adotar uma visão geral do sistema. Por isso, oferecemos auditorias exaustivas que incluem não só os nossos produtos principais, mas também todo o fornecimento de ar comprimido, incluindo compressores, tratamento e distribuição. Oferecemos todos estes serviços, apesar de sermos especialistas em pneumática e automação. Estamos convencidos de que uma abordagem geral de consultoria cria o maior valor acrescentado para os nossos clientes. Ao identificar possíveis poupanças, oferecemos soluções para uma utilização mais eficiente do ar comprimido.

Ao avaliar o ciclo completo de um sistema de ar comprimido, as nossas auditorias utilizam as normas técnicas mais recentes. Registam o consumo energético, o volume de ar e o nível de pressão na sala de compressores e no decurso da aplicação pneumática. Estes dados neutros permitem-nos oferecer uma consultoria objetiva. Independentemente do fabricante, os clientes podem ver imediatamente onde existe um potencial de poupança. Assim, baseando-nos nos dados recolhidos, podem tomar decisões fundamentadas e aplicá-las nos seus sistemas de ar comprimido.

Como é que os Festo Energy Saving Services contribuem para a melhoria da eficiência energética?

Sven Lensdorf: :Os Festo Energy Saving Services oferecem, em primeiro lugar, transparência sobre o estado energético atual de uma empresa, seja por meio de auditorias exaustivas ou testes de sustentabilidade específicos. Os clientes recebem dados quantificados sobre as emissões de CO₂ e as perdas económicas, informação crucial para poderem planear medidas específicas. Em seguida, elaboramos propostas de melhoria detalhadas que não só destacam as poupanças energéticas, como também oferecem medidas concretas para a sua implementação. Também atribuímos grande importância à sensibilização e formação dos empregados dos nossos clientes. O nosso objetivo é promover um processo de aprendizagem sustentável que vá além do projeto e permita melhorias a longo prazo na eficiência energética.

Como é que os vossos serviços ajudam as empresas a alcançarem os seus objetivos ESG?

Sven Lensdorf: Os nossos Energy Saving Services pretendem consciencializar sobre a utilização responsável dos recursos, principalmente no domínio do ar comprimido. Deixamos claro que os sistemas de ar comprimido contribuem para as emissões de CO₂ se não funcionarem com energias renováveis. Uma parte significativa destas emissões de CO₂ é provocada pela utilização de ar comprimido. Isto destaca a responsabilidade dos operadores de minimizarem as suas emissões de CO₂ através de uma gestão eficaz dos recursos. As grandes empresas têm uma influência decisiva no balanço global de CO₂ e, tendo em conta que o CO₂ é um dos principais fatores das alterações climáticas, existe aqui uma responsabilidade especial. Para isso, oferecemos consultoria sobre o cumprimento das normas de proteção ambiental e de eficiência energética, em particular de acordo com a norma ISO 50001, com um foco especial nos sistemas de ar comprimido. O nosso objetivo é ajudar os clientes a cumprir a sua responsabilidade ambiental e alcançar melhorias sustentáveis.

Pode explicar-nos o valor acrescentado e o impacto dos Festo Energy Saving Services ao utilizar o exemplo de um cliente?

Svens Lensdorf: Há dois anos, um grave problema de fugas numa fábrica de um importante fornecedor na indústria automóvel levou-nos a realizar um projeto. Depois de inspecionarmos minuciosamente a fábrica durante quatro semanas e efetuarmos as reparações necessárias, conseguimos reduzir o consumo de ar comprimido em quase 20%. Este resultado foi alcançado sem investir em novos compressores nem em alterações estruturais, mas por meio de melhorias específicas no local. O nosso trabalho demonstrou que, mesmo num ambiente de produção altamente desenvolvido como o da Alemanha, é possível poupar significativamente se nos concentrarmos nos denominados "Low-Hanging Fruits", ou seja, em medidas que podem ser implementadas rápida e facilmente.

Em que medida é que os programas de formação e educação da Festo contribuem para a promoção da sustentabilidade e da eficiência energética entre os clientes?

Sven Lensdorf: A consciencialização e o conhecimento andam de mãos dadas, mesmo quando se trata da eficiência e da utilização de ar comprimido e pneumática. Queremos promover este conhecimento essencial entre os clientes e os seus empregados. Atualmente, ensina-se cada vez menos sobre pneumática nas instituições do ensino superior e nas universidades. Por isso, queremos colmatar esta lacuna, através da Festo Didactic ou por meio de cursos de formação sobre os princípios básicos da automação. Demonstramos porque a pneumática é a melhor tecnologia para determinadas aplicações. Compreender a projeção correta dos sistemas pneumáticos é essencial para o desenvolvimento de máquinas e sistemas energeticamente eficientes. Por conseguinte, consideramos que é tarefa da Didactic consciencializar e capacitar com os conhecimentos necessários através da formação para permitir soluções eficientes a longo prazo.

Como é que a Festo integra a sustentabilidade e a responsabilidade social nos seus próprios processos operacionais e ofertas de serviços?

Sven Lensdorf: A sustentabilidade é um fator importante nas nossas unidades de produção e logística, bem como na nossa colaboração com os fornecedores. Oferecemos um amplo catálogo de estratégias que vão desde a redução e otimização do material de embalamento até à redução geral da utilização de materiais. Tudo com o objetivo de sermos aritmeticamente neutros em CO₂ nos Scope 1 e 2 até 2024. Ao fazê-lo, concentramo-nos sistematicamente na implementação dos princípios e serviços de sustentabilidade que também recomendamos aos nossos clientes. Somos nós quem audita periodicamente as nossas unidades de produção no mundo todo, identificamos as vulnerabilidades e trabalhamos com os nosso portal Energy Saving Services para promover a eficiência energética. Por outras palavras, colocamos em prática o que recomendamos aos outros.

Para intensificar os nossos esforços de sustentabilidade, aderimos à Science Based Yargets Initiative (SBTi), uma aliança entre UNGC, CDP, WWF e WIR. Esta iniciativa permite que as empresas reduzam as suas emissões de gases com efeito de estufa numa base científica, de modo que o objetivo de 1,5 °C do Acordo de Paris possa ser alcançado. Ao aderir, comprometemo-nos a efetuar revisões periódicas e a comunicar com transparência os nossos progressos. Este compromisso também contribui com um valor acrescentado significativo para os nossos clientes: nós apoiámo-lo ativamente no planeamento e implementação de soluções energeticamente eficientes, por exemplo, através dos Festo Energy Saving Services. Isto ajuda-os a reduzir significativamente o seu consumo energético e os seus custos, ao mesmo tempo que perseguem os seus próprios objetivos de sustentabilidade com maior eficácia.

Que mensagem gostaria de transmitir às empresas que pretendem intensificar os seus esforços de sustentabilidade?

Sven Lensdorf: As empresas devem tomar consciência da sua responsabilidade no domínio da sustentabilidade, visto que representa uma base essencial para ações futuras. Muitas já estão sensibilizadas, mas há domínios nos quais é necessário aprofundar o compromisso. Particularmente, as empresas que consomem muita energia podem conseguir mudanças positivas significativas com medidas específicas.

As tecnologias evoluem constantemente, abrindo oportunidades para inovações mais sustentáveis e eficientes do que nunca. Tal exige coragem e a vontade de abandonar os caminhos já testados, como também a cooperação com parceiros competentes que possam ajudar no caminho rumo a um futuro mais sustentável. É importante informar de maneira transparente sobre as medidas sustentáveis e os sucessos conseguidos, tanto a nível externo como interno, na empresa. Os empregados identificam-se cada vez mais com empresas que perseguem uma missão clara e se caracterizam por um compromisso social e ecológico. Os projetos que ultrapassam a mera maximização dos lucros e contribuem para a sustentabilidade reforçam o sentimento de pertença dos empregados.

Exemplos como a redução da pegada de carbono, a instalação de estações de carregamento elétrico ou a utilização de sistemas fotovoltaicos mostram aos empregados que a sua empresa contribui positivamente para a proteção do ambiente e motivam um maior compromisso neste domínio.

Gostaríamos de agradecer a Sven Lensdorf por esta inspiradora entrevista. Consideramos muito valiosa a sua visão sobre os desafios e oportunidades presentes no tema da eficiência energética na indústria da produção, em especial no contexto da utilização do ar comprimido. O seu compromisso e experiência na promoção de práticas sustentáveis refletem o firme desejo que a Festo tem de consciencializar as empresas para que se convertam em participantes mais eficientes e responsáveis nos seus respetivos mercados.