A cor da luz desempenha um papel importante no ritmo diurno e noturno dos seres-humanos. Na retina do olho são encontradas células ganglionares fotossensíveis, que transmitem a informação obtida pelo olho para o cérebro. A luz na área azul do espectro visível pode ser particularmente bem absorvida pelas células. A luz azul leva à redução da produção de melatonina, o que faz com que fiquemos acordados mais tempo e nos possamos concentrar melhor. Por outro lado, a luz vermelha faz com que o corpo se prepare para a fase de repouso e durma.

A iluminação afeta o biorritmo

A forma como estas descobertas ajudam na rotina de trabalho diário tem como exemplo as instalações tecnológicas da Festo em Osfildern-Scharnhausen. Nestas instalações, os especialistas implementaram um conceito de iluminação promotor da saúde em cooperação com Fraunhofer IAO. Baseia-se na luz solar natural, que vai alterando ao longo do dia, de uma luz fria, azulada para quente, até à vermelha.

Os funcionários da produção que trabalham por turnos encontram a correta intensidade da luz, que corresponde aos seus biorritmos normais para aquela hora do dia. Graças ao aumento da luz vermelha no final do dia, é mais fácil para os trabalhadores dormirem depois de um turno tardio.

A luminosidade ajuda

Para além da cor da luz, a luminosidade também afeta o organismo humano. Por exemplo, o Dr. Max Kaplan, presidente da Associação Médica Estatal da Baviera e antigo médico de clínica geral, trata deste fenómeno. De acordo com o Dr. Kaplan, um nível consistente de luminosidade tem um efeito positivo na concentração no local de trabalho. Por isso, ele tinha cerca de 700 candeeiros suspensos LED montados nos escritórios da Associação Médica Estatal. Estes candeeiros proporcionam uma luminosidade consistente de 500 lux a todas as estações de trabalho e, ao mesmo tempo, consomem muito menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

O princípio é simples: assim que o dia fica mais claro, as luzes LED enfraquecem; quando o dia fica mais escuro, o sistema de controlo aumenta a luminosidade das luzes.