17 de fevereiro de 2001. Estação de esqui de Snowbird (Utah, Estados Unidos). Dezassete desenvolvedores provenientes do mundo do software reúnem-se para questionar a forma em que eram geridos os projetos desde o século anterior.
A metodologia em forma de cascata ficou obsoleta para o desenvolvimento do software, e para muitos outros produtos e serviços. Essa forma de trabalhar baseava-se em definir um objetivo, executá-lo e lançá-lo, do início ao fim. O processo completo podia demorar semanas ou até meses. Era um método útil no século XX, quando ainda não haviam sido criadas novas tecnologias e os marcos de trabalho eram estáveis e seguros. Quando ainda não estávamos num ambiente VUCA.
VUCA significa Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo. Lembra-vos alguma coisa? Sim, é o ambiente no qual vivemos hoje: o mundo digital surpreende-nos com novos avanços tecnológicos quase todos os dias, um vírus acaba em pandemia mundial e coloca em xeque as cadeias de fornecimento de todo o mundo, os mercados são interdependentes...
Nestas areias movediças, seria muito possível que um produto ficasse obsoleto ainda antes de entregá-lo ao cliente. Ou seja, deixaria de satisfazer as necessidades do mercado, porque estas teriam mudado ao ritmo de um mundo acelerado.
Neste contexto, os dezassete desenvolvedores de Snowbird assinam o Manifesto Ágil e indicam as bases de um método de gestão de projetos menos rígido e centrado tanto nas pessoas, como na interação com o cliente.
Com a ajuda de Joaquim Virgili, consultor da Festo e especialista em metodologia Ágil, revimos os 12 princípios fundacionais que marcam a forma de gerar valor com os nossos projetos hoje em dia:
1. Dar valor ao cliente de forma contínua e atempada: para isso, os projetos são compostos por múltiplas e breves iterações nas quais a equipa partilha os avanços com o cliente.
2. Adaptar-se às necessidades e ao ambiente: por isso é tão importante receber a interação do cliente. Neste sentido, a colaboração com ele e a reatribuição de recursos e empenho para nos adaptarmos às circunstâncias estão acima do cumprimento de um contrato rígido e inamovível.
3. Realizar entregas frequentes: através de demonstrações e revisões do trabalho periodicamente (normalmente, entre uma e quatro semanas).
4. Trabalhar em equipa: pôr as pessoas no centro do projeto é uma das grandes contribuições do método Ágil. Por isso, a gestão de equipas multifuncionais é a chave para o sucesso, bem como partilhar experiências para que cada projeto cristalize numa aprendizagem para o conjunto da empresa.
5. Motivar as pessoas: depois da definição de objetivos e objetivos secundários, dar autonomia aos membros da equipa para que sintam o projeto como próprio.
6. Comunicar-se de forma direta: são preferíveis as reuniões presenciais ou através de videoconferências, acima das comunicações escritas e mais impessoais.
7. Que o serviço funcione: seguindo um foco lean, é importante priorizar as atividades que contribuem com valor acrescentado.
8. Criar uma cadência de reuniões para gerar hábitos na equipa: seguindo um fluxo de interação Scrum, é aconselhável organizar reuniões de planificação para detalhar tarefas, breves encontros diários para comunicar os avanços, reuniões de revisão e reuniões para fazer o balanço dos resultados e impulsionar a melhoria contínua.
9. Garantir a excelência técnica para proporcionar um valor acrescentado ao cliente ao mesmo tempo que otimizamos os recursos destinados a isso.
10. Simplificar os produtos e serviços que oferecemos: desta forma, podemos realizar mudanças de maneira mais rápida.
11. Contar com equipas auto-organizadas, de maneira a poderem escolher as atividades a realizar para alcançar os objetivos.
12. Melhorar de forma contínua: depois de cada iteração, é conveniente rever o que funcionou, o que vale a pena modificar e como melhorar as relações com os outros membros da equipa e com o cliente.
Como podem comprovar, aplicar a metodologia Ágil supõe uma mudança de cultura na empresa que precisa do compromisso da direção, estruturas menos hierárquicas e recursos para implementá-la. Uma boa forma de introduzir a nossa empresa nesta forma de trabalhar é através da organização bimodal, que consiste em compatibilizar as metodologias tradicionais e a experimentação com novos modelos que nos permitem crescer no futuro.