É comum que as tarefas de manutenção se dediquem maioritariamente à reparação de avarias, quando era necessário dar muito mais atenção às formas de antecipar esses problemas. O facto de passar a maior parte do tempo a reparar máquinas é o resultado de uma manutenção, e afeta negativamente a produtividade.
O objetivo da manutenção é evitar as avarias, por isso a maior parte dos recursos do departamento devem destinar-se a controlar, analisar e melhorar os sistemas de forma a minimizar as paragens de linha e eliminar as ineficiências da instalação. Desta maneira, alcançamos os melhores resultados ao menor custo.
Os objetivos da manutenção estão intimamente ligados aos objetivos da nossa fábrica industrial. Uma boa manutenção tem repercussão:
No momento de implantar um modelo de gestão eficiente da manutenção, na Festo consideramos 14 aspetos fundamentais.
Determinar o alcance da manutenção, que instalações, processos e elementos vão compor o seu âmbito de atuação.
Os processos e a documentação necessários devem ser estabelecidos para realizar tanto a manutenção corretiva como a preventiva: classificação de avarias; partes da avaria, de reparação, de revisão e de reparação preventiva; instruções de manutenção corretiva e preventiva; plano de manutenção preventiva; histórico de avarias e de intervenções que nos permitirá, por um lado, atualizar e melhorar as instruções de uso e, pelo outro, obter indicadores para otimizar as tarefas de manutenção e os projetos de melhoria.
Sem uma boa gestão das peças sobresselentes, é impossível atingir uma manutenção eficiente. Por isso, é preciso considerar:
Todos os processos incluídos na área da manutenção devem contar com responsáveis e executores, de forma que é necessário determinar um organigrama específico e a sua posição dentro do organigrama geral da organização, a descrição de cada um dos postos e os níveis de intervenção.
A partir das descrições dos postos necessários, estudamos as competências da equipa para conseguir o nível de polivalência desejado e desenvolver um plano de formação e capacitação. É recomendável definir um sistema de avaliação e seguimento da equipa envolvida na manutenção.
As instalações envolvidas na área da manutenção irão organizar-se de maneira eficiente para evitar problemas na produtividade e otimizar os custos. Há que ter em conta a construção da oficina de manutenção, a organização do material no armazém específico ou a implementação das 5S, a gestão visual e a organização dos postos de trabalho.
Cada membro da equipa de produção deve conhecer as máquinas com as quais trabalha e ser capaz de desempenhar os trabalhos de manutenção autónoma inerentes ao seu posto. Por isso, é necessário estabelecer um plano de implantação.
A melhoria contínua ou Kaizen é aplicável não apenas a tarefas de produção, mas também a trabalhos de manutenção. Cada membro da equipa pode detetar problemas, oportunidades de melhoria e implementar soluções. Desta forma, é muito importante formar equipas multidisciplinares com pessoas de áreas diferentes.
A manutenção preditiva permite otimizar o plano de manutenção preditiva e reduzir a corretiva, com a consequente redução de gastos e melhoria do rendimento das equipas. Contempla:
Este tipo de manutenção permite passar de melhorias graduais a outras de maior escala. Há que fazê-lo de maneira planificada, instruindo a equipa implicada nos fundamentos para a gestão do ciclo de vida do equipamento e dos seus projetos de melhoria.
Quando o modelo de gestão de manutenção está em marcha, é necessário realizar o seu seguimento, tendo em conta as pessoas, os processos e os resultados. Desta forma, detetaremos possíveis desvios.