Na busca pela eficiência, produtividade e otimização de custos, os dados converteram-se no bem mais valorizado. A capacidade de os armazenar, interpretar e obter vantagens competitivas graças ao aproveitamento da informação que fornecem, é o que marca a diferença num contexto em permanente transformação.
Uma das principais características da Indústria 4.0 é o ritmo vertiginoso ao qual os acontecimentos se desenvolvem. Se a descoberta da máquina a vapor marcou o início da industrialização no séc. XVIII, naquela época uma revolução de consequências incalculáveis, mas que precisou de décadas para se desenvolver, a era da automação está marcada pela prontidão.
Da mesma forma que os equipamentos de hardware moderno e as ferramentas de software se combinam para analisar instantaneamente as informações que obtêm das máquinas industriais, todos os novos avanços supõem mudanças de consequências imediatas.
A velocidade a que são produzidas estas inovações impele a imaginar todo o tipo de aplicações futuras, tanto na indústria, como em qualquer outro âmbito da sociedade, mas, igualmente, faz com que seja muito complicado ter certezas. O que é óbvio é que para tirar partido das vantagens da combinação entre a Indústria 4.0 e as ferramentas digitais como a IoT é preciso estar atualizado, saber o que é útil para os nossos processos, como vai contribuir para cumprir os objetivos empresariais, e apostar nisso.
Fazer parte do habitat da Indústria 4.0 não significa ter de aplicar todas as ferramentas que tem ao seu dispor – IoT , Big Data, robótica colaborativa, inteligência artificial, realidade aumentada, fabrico aditivo, etc. –, mas saber quais são as mais eficazes para os nossos propósitos, e em que medida. Para isso, como mencionamos, é imprescindível estar atualizado, e isso só é possível mediante formação continua.
Neste contexto de competitividade e incertezas, não é boa ideia ir a reboque. A formação contínua é uma aposta estratégica que permite manter-nos atualizados em relação às tendências do mercado e às inovações tecnológicas que ajudam a otimizar os processos industriais. Na Festo estamos convencidos disso, por isso, oferecemos um catálogo de cursos, que incidem na Indústria 4.0, em permanente atualização. Vamos conhecê-los.
Reconhecer o potencial e desenvolver a sua própria estratégia na Indústria 4.0: curso para conhecer e analisar os conceitos mais importantes da Indústria 4.0, bem como casos práticos para ajudar a responder perguntas como: que tecnologias me darão uma vantagem ao negócio atual?, como a digitalização afeta a evolução do meu produto e/ou serviço?, o que farão os meus concorrentes?, em que medida são necessárias as soluções da Indústria. e que percurso é necessário fazer para aplicá-las?
Gestão estratégica das competências em 4.0: este curso incide na importância de contar com colaboradores capazes de por em prática os seus conhecimentos, tendo em conta que, no contexto da Indústria 4.0, estão a aparecer novos perfis profissionais que tornam obsoletas as responsabilidades tradicionais. Ser capaz de identificar como os trabalhos mudaram na empresa e conceber perfis de competências adequados a isso são competências necessárias.
Analítica avançada de dados na indústria: curso para a introdução no conceito de analítica avançada em ambientes industriais e conhecer as ferramentas disponíveis para resolver situações de manutenção preditiva, melhoria da qualidade do produto ou otimização do desempenho dos processos.
Analítica avançada de dados em manutenção: a manutenção é uma das áreas onde a analítica avançada de dados contribui com mais vantagens. Este curso proporciona os conhecimentos para iniciar-se nas ferramentas para a deteção e o diagnóstico de avarias, o aumento da OEE (Overall Equipment Effectiveness) e a melhoria da eficiência da manutenção.
Robótica colaborativa: esta proposta incide nos aspetos principais da robótica colaborativa, cada vez mais presente nos ambientes industriais pela flexibilidade que oferece, a capacidade de interagir com as pessoas, a sua facilidade de integração e a sua contribuição para a redução de custos.
Blockchain: este curso introduz no Blockchain a cadeia de blocos, uma tecnologia que está a revolucionar os sistemas de informação graças a proporcionar um vasto leque de novas oportunidades para otimizar as empresas e conceber modelos de negócio inovadores.
Arquitetura de sistemas orientados à Indústria 4.0: trata-se de um curso dirigido ao pessoal técnico com conhecimentos avançados em TIA Portal, uma vez que está orientado à aplicação dos conceitos de automação com base neste sistema de engenharia, sobre a estação MPS TS COMPACT TRAINER I4.0 da Festo, para a criação da sua estrutura de controlo e o posterior arranque.
Gestão de sistemas aplicados à Indústria 4.0: para quem tenha feito o curso “Arquitetura de sistemas orientados à Indústria 4.0”, este curso aprofunda a obtenção de dados de diagnóstico e a produção e o consumo de um sistema automático, para posterior análise e exploração.
A chave do sucesso na produção industrial no contexto atual passa por adotar soluções integrais que tenham em conta tanto a tecnologia, como as pessoas, e que aproveitem as vantagens da formação, posto que a Indústria 4.0 é um conceito que vai além do vertiginoso desenvolvimento tecnológico.