• Para ter as vantagens associadas à aplicação do Kaizen, toda a organização que decida adotar esta metodologia deve ter em conta que esta é construída sobre quatro pilares básicos:
  • Colocar as pessoas no centro: não são máquinas, não seguem instruções ao pé da letra e podem cometer erros. Por outro lado, têm talento e não existe erro maior do que não tirar o máximo partido dele.
  • Melhoria contínua: a melhoria é infinita. Tendo a inovação como base, há sempre a possibilidade de fazer o mesmo com menos recursos, de fazer mais com os mesmos recursos ou de fazê-lo de uma forma diferente que lhe permita obter o mesmo resultado.
  • Abordagem científica: os nossos passos serão conduzidos pelo método científico, uma vez que é o melhor que conhecemos. Por isso, é necessário concentrarmo-nos em dados, tomarmos decisões com o máximo de informações possível, e não nos deixarmos guiar pela intuição. Há que incentivar nas nossas organizações que as pessoas se sintam livres para experimentar, porque a tentativa-erro é o que nos permite avançar.
  • Cultura do trabalho uniforme: a uniformização dos processos é um elemento central do Lean Manufacturing e do Kaizen. Este trabalho tem sido desenvolvido há muitos anos, e o processo foi incluído na ISO 9001. Contudo, por cultura uniforme estamos a referir-nos principalmente à acumulação de formas de trabalhar eficazes. Sempre que descobrimos uma forma funcional de fazer as coisas, pegamos nela e colocámo-la em prática.

O caminho da melhoria

A metodologia Kaizen indica-nos que devemos abordar as melhorias de processos através de 2 etapas bem distintas.

1. Controlo e estabilização. Numa primeira fase, damo-nos conta de que os indicadores que não foram medidos antecipadamente apresentam-nos uma variabilidade nos resultados. Esta situação não é desejável em nenhuma empresa porque não permite planificar; por isso, vamos tentar evitar as maiores diferenças, as mais distantes da média. Para além disso, são as mais fáceis de identificar e, assim, de determinar os motivos que as provocam, uma vez que costumam ser problemas de uma só causa. Depois de um tempo a trabalhar, o normal é ter controlado os picos de variabilidade, de modo que nos possamos concentrar nas diferenças mais pequenas, cujas causas são mais difíceis de detetar, pois costumam ser mais de uma. Existem ferramentas específicas para isso.

2. Melhoria. Quando controlamos as duas primeiras fases, é o momento de introduzir melhorias radicais. Isto pode parecer uma contradição, já que depois de termos trabalhado arduamente para aperfeiçoar os nossos processos, introduzimos um elemento que talvez nos obrigue a recomeçar. No entanto, introduzir uma melhoria (uma máquina nova, por exemplo) num sistema que não está estabilizado pode ser contraproducente. Portanto: primeiro estabilizar, depois melhorar.

Indicadores para concentrar a melhoria

Os indicadores são fundamentais para conseguir melhorar, já que permitem concentrar a melhoria onde é necessário. Já sabemos que o que não se mede não se pode entender, e o que não se entende não se pode melhorar.

  • Monitorizar os indicadores mostra-nos as diferenças, permite identificar os motivos e solucioná-las.
  • Os indicadores oferecem-nos dados para entender os processos ao longo do tempo. Desta forma, após um ano de monitorização, conhecemos os formatos mais produtivos, as peças que provocam mais bloqueios numa máquina, os rácios de produtividade por tipo de máquina, etc. Atualmente, é muito fácil obter dados e aproveitá-los para melhorar.

Técnicas de resolução de problemas com Kaizen

Existem muitas técnicas diferentes para a resolução de problemas, mas a chave não está em conhecê-las a todas, mas em sermos capazes de aplicar a metodologia adequada a cada problema. Algumas das ferramentas exigentes são: Isto estaria melhor numa tabela/infografia:

  • Identificação de problemas: brainstorming, sistemas de sugestões, indicadores, trigger points, diagrama de Pareto, checklist, 4W+1H.
  • Localização da causa raiz e solução: 5 porquês, diagrama de Ishikawa, diagrama de relações.
  • Ferramentas de seguimento: lista de seguimento, painéis Kanban, reuniões de seguimento.
  • Ferramentas complexas: relatório A3, 8D, AMFE.

Descentralização da melhoria

Tradicionalmente, nas organizações a resolução de problemas é tema para os comandos intermédios, mas Kaizen propõe que seja responsabilidade de todos os seus integrantes e que flua em ambos os sentidos da hierarquia. O lógico é que cada pessoa seja capaz de resolver os problemas correspondentes às suas funções. Não faz sentido que o diretor-geral se preocupe pela avaria de uma máquina, como também não faz sentido que um operário se ocupe da melhoria das vendas internacionais.

É preciso fazer com que cada nível da empresa saiba claramente que problemas pode abordar e que métodos de resolução são os mais adequados. Isto implica confiar muito nas pessoas; que, proporcionando a formação e as ferramentas necessárias, os operários vão ser capazes de resolver problemas ou detetá-los e atribuí-los ao comando pertinente.

Os esquemas descentralizados, como é o caso das organizações avançadas, funcionam melhor.

Como implantar o método Kaizen

Para implantar o método Kaizen, desenvolvemos na Festo uma proposta que consiste em:

1. Convencer e convencer-se que a metodologia funciona e que é viável implantá-la.

2. Formar pessoas.

3. Estabelecer o quê e como medir.

4. Estabelecer rotinas de análise, da menor à maior complexidade. A melhoria contínua requer tempo e seguir os passos adequados.

5. Ampliar o modelo. Quando comprovámos que o modelo funciona, entendemos que era o momento de aplicá-lo a outras áreas.

6. Festejar. É importante reconhecer o trabalho bem feito, porque reforça a equipa, motiva-a para empreender um novo ciclo e oferece perspectiva.