Nivel selectabil de presiune (ECO)
Nivel selectabil de presiune (ECO)
Compatibilitate produs
Festo Motion Terminal

Nivel selectabil de presiune (ECO)

Va rugam sa intrati in contul dvs. pentru a avea acces la preturi si licente de test.

Inapoi la rezultatele cautarii
Economisiti energie stabilind mai multe niveluri de presiune. Pur si simplu setati presiunea pentru miscarile selectate la un nivel redus. In plus, puteti controla viteza prin utilizarea functiei de control al debitului.
Descriere

Aplicatia „Nivel selectabil de presiune (ECO)” face posibila deplasarea cilindrului cu economisire de energie si o forta definita. Acest lucru va permite sa evitati consumul de aer inutil cu unitati supradimensionate. Folosind o comanda de control in camera de alimentare, presiunea pentru intreaga miscare poate fi redusa. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unui regulator de presiune pe partea de alimentare. Acesta continua sa fie droselizat pe partea de evacuare, daca viteza nu este setata.

Ca utilizator, puteti specifica, de exemplu, presiuni reglabile variabil in pozitia finala pentru a realiza forte specifice, cum ar fi aplicatiile de montare prin presare. Schimbarile separate si ciclice de format pentru fiecare iesire a ventilului pot fi efectuate si prin comenzile PLC. Utilizand senzorii integrati, puteti stabili o presiune setata pentru ambele iesiri ale ventilelor, independenta una de cealalta. Festo Motion Terminal VTEM regleaza presiunea in mod independent si semnalizeaza presiunea curenta la iesire catre controller-ul de ordin superior.

Ca parte a pachetului de baza Motion App, puteti atribui aceasta aplicatie fiecarei pozitii de ventil, fiind posibila utilizarea acesteia pe multiple pozitii in acelasi timp.

Detalii tehnice

Specificatii in aplicatie si prin PLC:

  • Presiune la portul 2 si deschiderea clapetei de acceleratie la portul 4
  • Presiune la portul 4 si deschiderea clapetei de acceleratie la portul 2

Feedback catre controller:

  • Presiunea la portul 2
  • Presiunea la portul 4

Functia de pre-presurizare:

  • Daca, la pornirea aplicatiei de miscare, presiunea aerului evacuat in camerele cilindrului este sub 2 bar rel., ambele camere vor fi presurizate in un mod controlat pana la nivelul de presiune setat inainte de a incepe miscarea solicitata. Acest lucru previne retragerea pistoanelor intr-o pozitie finala complet exhaustata.

Eficienta energetica:

  • Ceea ce este important atunci cand vine vorba de cresterea eficientei energetice cu aceasta sarcina de miscare este nivelul de presiune pe partea de alimentare. Daca aceasta poate fi redusa considerabil in comparatie cu presiunea de alimentare, atunci este posibila o reducere semnificativa a consumului de energie. Posibila scadere a nivelului de presiune si potentialul asociat de economisire a energiei sunt puternic afectate de modul in care este incarcata unitatea.

Valabilitate:

  • Domeniu de presiune: 0 … 8 bar rel.
  • Presiunea tinta in camera cilindrului 2 … 8 bar rel.

Note:

  • Daca valoarea sub 0,1 bar rel. este mai mare decat presiunea de evacuare detectata, regulatorul de presiune va fi exhaustat. Aceasta este, de asemenea, o functie implicita a altor regulatoare de presiune Festo. Restrictiile sunt in vigoare peste presiunea de alimentare detectata.
  • Termenii nivel de presiune si aer evacuat nu se refera la racordurile ventilelor, ci la deplasare. Avansare: Nivel de presiune (4), Aer evacuat (2), Retragere: Nivel de presiune (2), Aer evacuat (4)