Microfluidica este știința și tehnologia de a controla cantități foarte mici de fluid în interiorul unor canale minuscule. Aceste fluide pot fi lichide sau gaze, iar canalele au adesea o lățime mai mică de un milimetru.

La această scară, fluidele se comportă diferit. Tensiunea superficială, vâscozitatea și geometria canalului încep să conteze mai mult decât gravitația sau turbulența. Aceasta oferă inginerilor și oamenilor de știință un avantaj util: volumele mici pot fi deplasate, amestecate, încălzite, separate sau analizate cu un grad ridicat de control.

Acesta este motivul pentru care microfluidica este utilizată în multe dispozitive compacte din domeniul științelor vieții. Permite unui dispozitiv să gestioneze probele și reactivii într-un mod controlat, adesea cu mai puțin spațiu, mai puțin lichid și etape mai scurte de proces decât configurațiile de laborator convenționale.

Microfluidica funcționează prin ghidarea fluidelor prin microcanale, camere și puncte de control proiectate cu precizie. În loc să deplaseze un eșantion mare prin tuburi, un dispozitiv microfluidic poate deplasa cantități mici de eșantion și reactiv printr-un traseu intern compact.

Un proces microfluidic simplu include de obicei:

  • Un orificiu de intrare, unde eșantionul sau reactivul intră în dispozitiv
  • Microcanale, care ghidează fluidul prin traseu
  • Elemente de control, cum ar fi presiunea, acțiunea capilară, pompe sau ventile
  • Zone de procesare, unde au loc amestecarea, încălzirea, separarea sau reacțiile
  • O zonă de detectare sau de ieșire, unde rezultatul poate fi măsurat, citit sau transferat

Configurația exactă depinde de sarcina respectivă. Un dispozitiv de diagnosticare, un sistem de dozare și un model organ-on-a-chip pot utiliza toate principiile microfluidice, dar nu necesită aceeași arhitectură.

Gândiți-vă la un cip microfluidic ca la un traseu mic, structurat pentru fluide. O probă intră în cip, se deplasează prin canale înguste, ajunge în una sau mai multe zone funcționale și apoi produce un rezultat măsurabil. Într-un sistem lab-on-a-chip, această metodă poate înlocui mai mulți pași manuali din laborator. Un singur dispozitiv poate ajuta la pregătirea unui eșantion, amestecarea reactivilor și controlul condițiilor de reacție.

Rezultatul este un proces mai compact. Pașii care odinioară necesitau mai mult spațiu, mai multă manipulare manuală și mai multe componente separate devin acum mai scurți și mai ușor de controlat.

La microscară, fluxul unui fluid este de obicei controlat cu precizie și previzibil. În multe sisteme microfluidice, fluxul este laminar, ceea ce înseamnă că straturile de fluid se deplasează unele lângă altele cu o amestecare minimă cauzată de turbulențe. Aceasta modifică modul în care inginerii proiectează un dispozitiv: Amestecarea, dozarea și sincronizarea reacției depind adesea de forma canalului, lungimea traseului, controlul presiunii și proprietățile de suprafață ale materialului.

Trei principii sunt deosebit de importante:

  • Efectele de suprafață devin mai puternice, deoarece fluidele sunt în contact cu o suprafață mai mare în raport cu volumul lor
  • Fluxul poate fi mai predictibil, ceea ce ajută la dozarea repetabilă și analiza probelor
  • Volumele mici reacționează rapid, deoarece distanțele de transfer de căldură și masă sunt scurte

Acest lucru poate fi deosebit de valoros pentru procesele biologice și chimice. Pot fi necesare mai puține volume de eșantioane sau reactivi, iar etapele sensibile pot fi efectuate într-un mediu controlat.

Microfluidica este utilizată oriunde este nevoie să fie controlate, analizate sau procesate volume mici de fluide. În sectorul științelor vieții, este adesea indispensabilă în aplicații unde spațiul, volumul eșantionului și repetabilitatea sunt cruciale.

Zonele tipice de aplicare includ:

  • Diagnostic și IVD, incluzând testarea la locul îngrijirii și analizoare compacte
  • Sisteme Lab-on-a-chip, unde funcțiile de laborator sunt integrate într-un dispozitiv mic
  • Microfluidica în biologie, cum ar fi manipularea celulelor, sortarea celulelor sau analiza celulelor individuale
  • Modele Organ-on-a-chip, unde canale microfluidice fine furnizează celulelor nutrienți
  • Screening medicamentos, unde testarea și analiza se bazează pe volume reduse de lichid
  • Procese automatizate de terapie celulară, unde transportul precis al lichidului contribuie la un proces bine controlat
  • Instrumente analitice, unde mostrele, reactivii și gazele trebuie să circule prin trasee definite

Dacă lucrați la dispozitive compacte din domeniul științelor vieții, resursele de mai jos vă pot oferi informații suplimentare despre acest subiect. Echipele noastre de cercetare explorează concepte microfluidice pentru automatizarea laboratoarelor și tehnologia medicală, precum și modul în care acestea pot fi utilizate în domenii precum terapia celulară CAR-T automatizată și sistemele organ-on-a-chip.

Microfluidica înseamnă mai mult decât reducerea dimensiunii traseelor lichidelor. Este vorba despre a oferi inginerilor și oamenilor de știință o arhitectură eficientă pentru a controla cu precizie volume mici de fluide, astfel încât dispozitivele compacte să poată manipula probele, reactivii și reacțiile cu eficiență maximă.

Cele mai importante aspecte sunt:

  • Microfluidica controlează volume mici de lichide sau gaze în interiorul canalelor și camerelor mici
  • Comportamentul fluidelor se schimbă la microscară, de aceea efectele de suprafață, fluxul laminar și geometria canalului sunt deosebit de importante
  • Dispozitivele microfluidice pot combina mai mulți pași de laborator într-un format compact, cum ar fi dozarea, amestecarea, controlul și detectarea reacțiilor
  • Aplicațiile din domeniul științelor vieții beneficiază adesea de un control precis al fluidelor, mai ales atunci când volumul probelor, repetabilitatea și dimensiunea dispozitivului contează

Odată ce elementele de bază sunt clare, următorul pas util este să întrebați cum controlul fluidelor poate îmbunătăți fiabilitatea, repetabilitatea sau extinderea dispozitivului.