Provocarea principală a fiabilității proceselor - și ceea ce este adesea ignorat

Fie că este vorba despre electroliza apei, comprimarea în rezervoare de înaltă presiune sau distribuitorul prin remorci mobile sau benzinării - hidrogenul este foarte reactiv și este adesea manipulat sub o presiune enormă. Molecula este, de asemenea, foarte mică, ceea ce o face mai susceptibilă la scurgeri. Fiabilitatea este principala prioritate pentru toate aplicațiile din lanțul valoric al hidrogenului. Deoarece, într-o situație de urgență, oamenii, sistemele și bugetele pot fi puse în pericol. Aceasta înseamnă că procesele sunt sensibile în fiecare etapă a lanțului valoric. Este important să țineți cont de aceste aspecte:

Dacă faceți economii aici sau luați în considerare cerințele prea târziu, riscați nu doar întârzieri, ci și modernizări costisitoare ulterior. Aflați cum puteți minimiza riscurile încă de la început cu un concept de siguranță fiabil în postarea privind siguranța funcțională, folosind exemplul producției de hidrogen.

10 Greșeli frecvente de evitat în automatizarea hidrogenului

Automatizarea hidrogenului este complexă, iar greșelile pot fi costisitoare. Această listă de verificare vă ajută să preveniți riscurile și să proiectați sisteme mai sigure și scalabile. Veți învăța cum să:​

  • Evitați 10 cele mai frecvente erori​
  • Economisiți timp și reduceți refacerea lucrărilor​
  • Consolidarea siguranței și conformității
Obțineți astăzi lista de verificare gratuită

Ce se întâmplă dacă ceea ce a fost încercat și testat nu este cea mai bună decizie?

Instalațiile tradiționale din industria chimică și de proces se bazează adesea pe supape individuale montate direct pe dispozitivele de acționare. Numeroasele ventile, senzori și actuatoare înseamnă o densitate mare de interfață. Sistemele moderne pentru hidrogen se bazează adesea pe unități modulare. Deși facilitează integrarea în sistemul global, această abordare crește, de asemenea, complexitatea modulelor individuale. Fără o arhitectură de sistem coerentă, acest lucru conduce adesea la:

  • Probleme de compatibilitate care întârzie punerea în funcțiune,
  • costuri mai mari din cauza depanării care necesită mai mult timp și
  • mai multe lucrări de întreținere decât este necesar.

Acest lucru poate fi evitat cu o arhitectură bine gândită și cu produsele potrivite. Insulele de ventile compacte reprezintă o adevărată schimbare în acest domeniu: costuri mai mici de instalare și mentenanță, opțiuni de diagnosticare centralizate și modularitate ridicată pentru adaptări și extinderi ulterioare.

Un exemplu: soluțiile modulare și compacte de terminale, precum VTUG sau CPX-MPA, combină controlul, ventilele și monitorizarea într-un singur sistem. În funcție de aplicație, acestea îndeplinesc cerințele SIL, sunt potrivite în special pentru medii dificile și pot fi utilizate nu numai în aplicații staționare, ci și în aplicații mobile.

De ce lipsa de previziune devine costisitoare mai târziu

Piața hidrogenului se dezvoltă rapid. Doar o privire asupra strategiei UE privind hidrogenul (obiectiv: 40 GW capacitate de electroliză până la 2030) demonstrează acest lucru: Infrastructura tehnică trebuie să fie scalabilă. Fără o arhitectură de automatizare standardizată, există riscul de

  • Costuri de conversie ridicate pentru extinderea capacității
  • Întârzieri ale proiectului din cauza reînnoirii certificărilor
  • Flexibilitate limitată în cazul schimbărilor de pe piață
  • Riscuri de securitate cauzate de integrarea inconsecventă a sistemelor

Alegerea unei arhitecturi bine gândite și standardizate într-un stadiu incipient este cea mai bună protecție împotriva acestor probleme. Noi vă putem sprijini. Fie că este vorba de un sistem de cabinete de control gata de instalare, tehnologie certificată pentru ventile, sisteme pneumatice modulare sau asistență tehnică în toate fazele proiectului - astfel încât sistemul dumneavoastră să fie sigur, eficient și scalabil încă de la început.

Nu există tranziție energetică fără o automatizare bine gândită

Provocările legate de automatizarea proceselor de hidrogen sunt reale - dar rezolvabile. Cei care se bazează de la început pe partenerii și conceptele potrivite reduc riscurile, accelerează proiectele și creează baza pentru succesul pe termen lung.

Ce este important aici:

  • O vedere holistică a aplicației dvs. - de la securitate la integrare și revizie.
  • Un concept sofisticat de automatizare care permite scalabilitatea și respectă standardele.
  • Tehnologii și componente care îndeplinesc cerințele speciale ale hidrogenului.
  • O soluție de automatizare care asigură rentabilitatea în ciuda costurilor ridicate de producție.