Acasă
Blog
Fabrica tehnologica Scharnhausen
Aruncati o privire in culisele fabricii tehnologice de la Scharnhausen. In fabrica principala pentru ventile, insule de ventile si electronice si generatoare de impulsuri pentru automatizare, folosim deja metodele si tehnologiile de Industry 4.0.
Perspective
Planificare virtuala
O rigla de un metru, un creion, un carnet de notite si un ochi bun - asta este tot ce va trebuie pentru a masura cladirile sau instalatiile. Sau nu? La fel ca in multe alte domenii ale vietii, digitalizarea isi face loc si in acest caz.
Inovatie
Instalatie electronica pentru atragerea
Ceasuri inteligente, bratari de fitness sau ochelari de date: asa-numitele wearables sunt la mare cautare. In sfera personala, dispozitivele ofera numeroase posibilitati de obtinere a datelor. De exemplu, se poate verifica distanta parcursa, ritmul somnului sau temperatura corpului. De asemenea, tehnologia creeaza potential de utilizare in cadrul companiilor, in special in ceea ce priveste optimizarea proceselor.
Foarte bine iluminat
Lumina este deosebit de importanta pentru organismul uman. Acest lucru este vizibil mai ales in lunile intunecate de iarna, cand lumina zilei devine mai putina - ceea ce duce adesea la stari depresive. O zi lunga de lucru in lumina artificiala poate fi, de asemenea, obositoare. Cu cat este mai putina lumina naturala, cu atat scade si nivelul de lumina la locul de munca si, odata cu acesta, si capacitatea de concentrare. stiinta a gasit solutii in acest sens, care acum se regasesc si in practica.
Scaldat in electricitate
Toata lumea intra in contact cu obiecte tratate galvanic in viata lor, fara sa-si dea seama: de la ramele de ochelari la prizele de la aparatele de cafea, de la racordurile de apa cromate de la spalatorie la elementele galvanizate din masini. Uneltele sau foarfecele, de exemplu, sunt nichelate cu aceasta tehnologie pentru a le proteja de rugina.