Dispozitivul de testare adaptabil de la producatorul finlandez de echipamente PKC Electronics marcheaza inceputul unei noi ere in testarea dispozitivelor electronice finale. Pe masura ce dispozitivele mobile cu functii audio sau video, cum ar fi smartphone-urile, tabletele, PC etc. devin din ce in ce mai complexe, testarea 100% a acestor dispozitive devine, de asemenea, din ce in ce mai elaborata. Testele functionale ale interfetei cu utilizatorul, testele de operare a butoanelor si a comutatoarelor de pe partile laterale ale terminalelor mobile, precum si testele pentru difuzoare si microfoane necesita proceduri de testare extinse si calitative sigure.
Piata in crestere rapida a smartphone-urilor si a tabletelor PC va alimenta si mai mult cererea de dispozitive fiabile pentru teste functionale extinse. Numai in 2013, 1,4 miliarde de smartphone-uri au fost utilizate in intreaga lume. Numarul de tablete a crescut de la 17 milioane in 2010 la 195 de milioane de unitati anul trecut.
"In prezent, este important sa poti oferi echipamente de testare la cheie, in care trebuie doar sa schimbi rapid adaptorul pentru diferitele formate ale dispozitivelor finale si sa apesi practic doar un buton pentru a apela software-ul potrivit pentru rutina de testare", Kimmo Hyrynkangas, director al zonei de afaceri pentru solutii de testare la PKC Electronics din Finlanda. "Aceasta schimbare de adaptor si schimbarea programului care il insoteste se intampla in medie de doua ori pe zi pentru multi utilizatori finali", continua Hyrynkangas.
"PKC Electronics a dezvoltat exact un astfel de dispozitiv de testare flexibil, conform ideilor noastre, sub numele de marca Chameleon", spune Marko Anttila, director de operatiuni la Elektrobit. Elektrobit este un producator finlandez de terminale mobile si sisteme de infotainment pentru vehicule. "Echipate cu adaptoare adecvate, chiar si seriile mici si mijlocii cu 10.000 pana la 100.000 de unitati pot fi testate rapid si fiabil", spune Anttila.
Foarte automatizat: doar introducerea terminalelor mobile se face manual.
Flexibilitatea si adaptabilitatea ridicata a dispozitivului de testare permit reactia la diversitatea variantelor si la ciclurile de viata din ce in ce mai scurte ale dispozitivelor terminale mobile. Acest lucru scurteaza in mod constant timpii de dezvoltare. Devine necesar sa se efectueze teste extinse inca din timpul fazei de dezvoltare. In mod ideal, sistemele de testare pot fi utilizate atat in faza de dezvoltare, cat si in productia de serie. Alte cerinte din partea clientului final: mai multe functii de testare ar trebui sa fie incluse intr-o singura faza de testare pentru a asigura un randament eficient in productia de volum. Acestea includ teste de afisare/atingere, teste de functionare, teste audio si teste de radiofrecventa, dar si evaluari amanuntite, cum ar fi analiza rezultatelor testelor audio. Sistemul Chameleon stabileste astfel un nou standard de instrumente de testare integrate care permit testarea pe o singura platforma compacta.
Pentru ca o alta tendinta apare in industrie: pe masura ce instalatiile de testare sunt integrate in celulele de productie, echipamentele de testare trebuie sa devina din ce in ce mai mici. Capacitatile de testare trebuiesc mentinute suficiente, deoarece procesul de testare nu trebuie sa conduca la blocaje in aprovizionare. "Aparatele de testare din seria Chameleon se disting de pe piata si prin faptul ca pot efectua analizele testelor in cadrul instrumentului insusi", spune Hyrynkangas.
"Portalul Mini-H EXCM de la Festo a aparut pe piata la momentul potrivit", spune inginerul sef Risto Mäkelä de la PKC Electronics, deoarece "acest portal de manipulare compact, gata de instalare, faciliteaza pozitionarea precisa si rapida in conditii de instalare inguste".
Jukka Merisalo, Key Account Manager la Festo Finlanda, adauga: "Oriunde fiecare milimetru conteaza, portalul H EXCM isi arata atuurile." De fapt, portalul compact cu suprafata plana se poate apropia de orice pozitie intr-o zona de lucru. Necesita doar suprafata unei coli de hartie DIN A4. Cureaua dintata rotativa deplaseaza sania intr-un spatiu bidimensional (axa X-Y). Motoarele fixe sunt cuplate la acesta. Conceptul de actionare cinematica paralela mentine masele in miscare la un nivel scazut. Acest lucru permite o pozitionare rapida la viteze de pana la 500 mm/s si o repetabilitate in intervalul de ±0,05 mm.
Axa Z cu sania electrica EGSL este responsabila pentru functiile de testare prin atingere si stergere. In plus, un microfon si un cub luminos sunt atasate la sania pneumatica DGSL. Aceasta permite efectuarea de teste audio, de camera si de afisaj.
Efortul necesar pentru punerea in functiune si integrarea rapida a masinii este, de asemenea, redus: pachetul de actionare si controller preparametrizat ofera utilizatorilor sentimentul sigur ca se pot dedica propriilor competente de baza fara a se pierde in detalii legate de automatizare. "Posibilitatea de a obtine un pachet complet de hardware, software si servicii de consultanta de la Festo a inclinat balanta in favoarea noastra", rezuma Mäkelä.
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Finlanda
Domeniu de activitate: solutii la cheie pentru testare, control energetic, precum si proiectare si productie de electromecanica