"Am un vis", spune Michael Andersen, directorul de vanzari al Syntegon Technology Sandved din Danemarca. "Am visul de a pilota modificari de format in masinile noastre. Acesta ar fi punctul culminant al viziunii noastre legate de flexibilitate si agilitate, pe care o traim in compania noastra", adauga expertul in automatizare.
"Prin utilizarea platformei de automatizare Festo, care include servosistemul modular de presare, suntem deja foarte aproape de realizarea acestui vis", spune Andersen. De fapt, sistemul modular de presare servo YJKP de la Festo - un sistem modular preconfigurat, format din software, controler si actionari electrice standard - permite o integrare simpla in instalatie si ofera un grad ridicat de flexibilitate datorita software-ului preinstalat. Astfel, sistemul modular de presare cu servomotoare pentru presare si imbinare electrica pana la 17 kN este imediat gata de utilizare si, in comparatie cu solutii similare de pe piata, poate fi parametrizat intuitiv si este rentabil.
"Am instalat mai mult de o suta de kituri de servopresa in liniile de asamblare automata a stilourilor cu insulina", spune Ulrik Keldke, seful departamentului de inginerie al Syntegon din Sandved. Fortele de presare si de imbinare reglabile cu precizie asigura o calitate constanta si rate de rebutare scazute. "Ceea ce ne place in mod deosebit la kitul de presare servo Festo este faptul ca poate fi pus in functiune rapid si usor si nu este necesara nicio instruire pentru operatorii de masini", explica inginerul-sef Keldke.
"Automatizarea liniei de asamblare este o conditie prealabila pentru a indeplini cerintele pentru produsul final: stilourile cu insulina trebuie sa fie sigure si usor de utilizat pentru automedicatie", spune Andersen. in cele din urma, stilourile nu trebuie sa se rupa atunci cand sunt folosite de pacient, punandu-l astfel in pericol. Kitul de servopresare mentine tensiunea si presiunea constante. "De exemplu, sticla seringilor nu trebuie sa se sparga niciodata din cauza unei presiuni neregulate", spune Keldke. Sistemele automatizate asigura conditiile ca stilourile de insulina sa fie intotdeauna in ordine si sa poata furniza pacientului cantitatea exacta de insulina.
in functie de tipul de masina, masinile de asamblare Syntegon produc pana la 300 de stilouri pe minut. Gradul de automatizare este scalabil in functie de cerinte si poate fi ajustat ulterior. Conceptele de masini se bazeaza fie pe o masa rotativa pentru productii mici si medii, fie pe un sistem de transport liniar pentru productii mari. Sistemul poate fi extins cu alimentatoare si statii automate, pentru a creste performanta si gradul de automatizare.
Syntegon Technology, fosta Bosch Packaging Technology, se considera un furnizor de solutii integrate: linia de asamblare pentru stilouri de insulina poate fi extinsa intr-o linie completa cu alte sisteme coordonate ale companiei. Fabricantii de produse farmaceutice pot obtine functiile de proces de umplere, capsulare, asamblare, verificare, etichetare si ambalare preconfigurate de la o singura sursa.
Sistemul de control al masinii se bazeaza pe componente si module electrice si pneumatice de pe platforma de automatizare Festo, asigurand astfel consecventa pe partea de aprovizionare: produsele Festo sunt disponibile in intreaga lume si ofera interfete deschise pentru sistemele de control de rang superior. Modulul CPX-E-CEC de la Festo stabileste conexiunea cu nivelul de control al procesului. Acest lucru il face deschis pentru Profinet sau, pentru alti clienti din Europa, pentru EtherCat. Cu toate acestea, in special pentru clientii din America de Nord, sistemul poate fi livrat si cu modulul Ethernet/IP.
Standardizarea la nivelul componentelor are si alte avantaje care se dovedesc a fi un avantaj competitiv pentru Syntegon: un timp mai scurt de lansare pe piata. "Aceasta tendinta se manifesta tot mai pregnant in industria farmaceutica", explica Michael Andersen de la Syntegon. "in prezent, suntem capabili sa livram sisteme dupa sase pana la noua luni. Cu toate acestea, obiectivul nostru este de a reduce aceasta perioada la trei pana la sase luni. Cu abordarea noastra axata pe flexibilitate si agilitate, ne apropiem de acest obiectiv in fiecare zi."
Despre Syntegon:
Syntegon Technology este un furnizor global de top de tehnologie de procesare si ambalare. in calitate de fosta divizie de ambalare a Grupului Bosch, compania cu sediul in Waiblingen (Germania) ofera solutii complete pentru industria farmaceutica si alimentara de peste 50 de ani. Peste 6.100 de angajati in 30 de amplasamente din peste 15 tari au generat o cifra de afaceri totala de 1,3 miliarde de euro in 2019. Portofoliul de tehnologii inteligente si durabile include atat masini individuale, cat si sisteme si servicii complete. Domeniile de aplicare in industria farmaceutica sunt productia, prelucrarea, umplerea, inspectia si ambalarea medicamentelor lichide si solide (de exemplu, seringi si capsule). in industria alimentara, portofoliul include tehnologii de procesare pentru dulciuri, precum si solutii de ambalare pentru alimente uscate (de exemplu, batoane, produse de patiserie si cafea), alimente congelate si produse lactate.