La Dürkopp Adler, inovatia intalneste traditia. Dürkopp a construit prima sa masina de cusut inca din 1861. In urmatorii douazeci de ani, Bielefeld a devenit una dintre cele mai importante locatii pentru industria masinilor de cusut din Germania. 1880, 19 intreprinderi din Bielefeld sunt active in acest sector. Printre acestia se numara Dürkopp Adler. Astazi, compania este unul dintre liderii mondiali pe piata masinilor de cusut si a automatelor de cusut, cu o organizatie de servicii si vanzari la nivel mondial.

Masinile de cusut automate Dürkopp Adler sunt mult mai mult decat simple masini de cusut. Masinile automate de inalta tehnologie au o tehnologie de control moderna, mai multe alimentatoare de ata si sisteme de taiere automata care taie tesatura cu viteza ametitoare dupa ce au cusut forma butonierei. Forma si lungimea butonierei sunt usor de reglat prin intermediul unui panou de control de pe masina. Masina de cusut butoniere cu ochiuri cu lant dublu Premium 581 este echipata cu un sistem de taiere multiflexibil care permite taierea diferitelor butoniere fara a schimba cutitele. Ventilele electromagnetice Festo VUVG sunt o componenta importanta a masinilor de cusut de ultima generatie. Acestea constituie baza pentru o manipulare deosebit de rapida si o prelucrare precisa a tesaturilor, cu un timp de ciclu in cea mai rapida varianta pentru productia de blugi de doar patru secunde.

Parteneriatul ca baza

In domeniul pneumatic, Festo a fost unul dintre cei mai importanti parteneri ai Dürkopp Adler timp de multi ani. Calitatea si performanta ridicata a ventilelor electromagnetice VUVG a determinat producatorul de automate de cusut, de aproximativ doi ani, sa intensifice colaborarea in cadrul unei reproiectari a masinii automate de cusut cu ochiuri cu lant dublu 581. Seria de electrovalve VUVG a impresionat, printre altele, prin gama sa larga de variante. Prin designul modular, se pot folosi ca insula de ventile, dar si ca ventil individual, ventilele electromagnetice VUVG combina performanta ridicata cu timpi de comutare scurti intr-un spatiu de instalare mic. Un alt argument important pentru alegerea Festo ca partener tehnologic a fost disponibilitatea buna a pieselor de schimb pe pietele globale.

Festo si Dürkopp Adler au reusit deja sa beneficieze reciproc de pe urma cooperarii intensificate in calitate de parteneri tehnologici inovatori si furnizori premium. De exemplu, clasa de protectie IP a ventilelor electromagnetice VUVG a fost dezvoltata pana la IP65, datorita cerintelor sporite in ceea ce priveste umiditatea relativa ridicata din productia textila din Orientul Indepartat.

Viteza si forte mari

La operarea diverselor masini de cusut industriale, pneumaticele, cu densitatea lor energetica ridicata, joacs in favoarea lor. Pe langa un plus de viteza, fortele pneumatice ridicate asigura taieri curate. Cutitele de taiere, sculele de stantat si blocurile de taiere taie chiar si tesaturile rezistente intr-o fractiune de secunda. De dimensiuni mici si cu un debit mare, ventilele electromagnetice VUVG pot fi integrate nu numai in noile dezvoltari, ci si in masinile de cusut existente. In cazul masinii de cusut automate cu ochiuri cu lant dublu 581, ventilele electromagnetice de tip VUVG controleaza toate functiile actionate pneumatic. Printre acestea se numara functia de taiere, respectiv de stantare pentru decuparea tesaturii si reglarea pneumatica a dispozitivului de taiere/stantare in sine, in functie de dimensiunea si tipul de butoniera. Controlul pneumatic este, de asemenea, utilizat pentru a intinde si a fixa tesatura inainte de a coase butoniera. Un alt mecanism pneumatic de prindere blocheaza tesatura dupa este realizata butoniera, apoi o trage putin mai in fata, astfel incat ata sa poata fi taiata. Tensiunea in ata este apoi oprita de un cilindru pneumatic.

Perspective bune

Potrivit Dürkopp Adler, noua masina de cusut automata 581 cu ochiuri cu lant dublu este cea mai rapida masina de acest tip din lume. Cu cat instalatia este mai rapida, cu atat mai mare este avantajul clientului si, prin urmare, avantajul competitiv al companiei traditionale. Cu toate acestea, gradul tot mai mare de automatizare in industria de cusut ofera, de asemenea, companiilor textile din regiunea europeana perspective promitatoare de a produce din nou aproape de casa. In fond, 90% din produsele de inalta tehnologie produse in Germania sunt folosite pe piata textila din Orientul Indepartat.

Dürkopp Adler vede, de asemenea, perspective bune in continuarea cooperarii cu Festo. In viitor, acest lucru va fi extins si mai mult. Ventilul electromagnetic cu functie redusa VUVG-...-S, recent dezvoltat, joaca un rol important aici. VUVG-...-S, care se concentreaza pe functii de baza selectate, reduce in mod decisiv presiunea costurilor, in special in productia de masini de cusut cu o varietate redusa de functii.

Dürkopp Adler AG

Strada Potsdamer 190
33719 Bielefeld
Germania

www.duerkopp-adler.com

Domeniu de activitate: Dezvoltarea si productia de tehnologie moderna de cusut

  1. Acest articol a aparut in revista pentru clienti Festo Tendinte in domeniul automatizarii 2.2016