"masinile din "Generatia revolutionara" creeaza un spatiu real in halele fabricii si noi perspective de crestere - pentru noi si pentru clientii nostri", spune Riccardo Panepinto, director de operatiuni la Cama Group din Italia. Pentru producatorii de marci, acest lucru deschide orizonturi noi in ceea ce priveste amenajarea instalatiilor lor. Castigati flexibilitate pentru a integra alte componente ale instalatiei in linie. O trasatura caracteristica a masinilor conventionale este dulapul de comanda mare, situat in afara structurii propriu-zise a masinii. Controalele sale sunt conectate la actionarile, senzorii si ventilele de pe teren cu o multitudine de cabluri si furtunuri lungi de un metru.

masini mai compacte
Cu "Generatia revolutionara", Cama si-a reproiectat complet masinile. Acest lucru face posibila reducerea spatiului necesar pentru o masina. Dulapurile de comanda cu componentele electrice si pneumatice sunt integrate in colturile bazei masinii. Necesarul redus de spatiu pentru masini face posibile multe lucruri: numarul si lungimea cablurilor si furtunurilor sunt reduse, iar ansamblurile si componentele necesare pot fi plasate cu usurinta acolo unde sunt necesare. Acest lucru le face mai accesibile. Produsul de baza este insula de ventile CPX/MPA de la Festo cu protectie IP65.

"Insulele de ventile cu CPX si fieldbus reduc considerabil cablajul si tubulatura si, prin urmare, spatiul necesar pentru masinile noastre", explica Panepinto. CPX conecteaza lanturile de comanda pneumatice si electrice apoi le leaga simplu, rapid, flexibil si fara probleme la toate conceptele de automatizare si la standardele specifice companiei. "In plus, insulele de ventile ofera functii de diagnoza. Astfel, putem indeplini cu usurinta cerintele marilor producatori de marci, cum ar fi intretinerea preventiva", spune producatorul de instalatii.

Mai multa securitate

Subiectul sigurantei masinilor a fost, de asemenea, implementat in noua generatie de masini. Ventilul MS6SV este folosit pentru deschidere progresiva si exhaustare rapida. Acesta protejeaza in mod eficient impotriva pornirii neasteptate si are o capacitate de exhaustare de 1,5 ori mai mare decat capacitatea de alimentare.

Noua "generatie de masini revolutionare" include modelul CL 175 prezentat de Cama, un SideLoader extrem de flexibil. Compania a reproiectat complet aspectul si functia acestei masini de ambalat. Poate incarca folii contractile, pungi, saci, blistere si alte ambalaje primare in cutii de carton pre-fabricate.

Combinatie inteligenta de tehnologii

Sistemul de manipulare a incarcaturii este format dintr-o unitate de manipulare cu o axa electrica EGC pentru o abordare precisa a pozitiilor intermediare si o mini-sanie pneumatica DGSL. EGC contribuie la reducerea timpului de asamblare cu 30 % in comparatie cu axele electrice montate si asamblate automat.
Utilizarea deliberata a tehnologiei de actionare pneumatica si electrica permite o precizie ridicata cu o capacitate de incarcare simultana.

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italia

www.camagroup.com

Domeniu de activitate: Inginerie si productie de sisteme si masini pentru ambalaje secundare

  1. Acest articol a aparut in revista pentru clienti Festo Tendinte in domeniul automatizarii 1.2015
  2. Imagini: Cama