Automobilul de astazi este un exemplu perfect de procese perfect automatizate. De la cel mai mic surub pana la cea mai mare tabla, de la prima secunda de productie pana la testul final de performanta al motorului - mii de etape de lucru se intrepatrund fara intrerupere. Odata cu progresul automatizarii, creste si calitatea produselor. Cu cat procesele devin mai sigure si mai fiabile, cu atat mai mult se reduc costurile de functionare pentru lucrarile de intretinere si opririle instalatiilor.
Cresterea fiabilitatii proceselor este, prin urmare, un argument competitiv important pentru o companie precum NSM Magnettechnik GmbH, producator de sisteme de transport personalizate, in colaborarea sa cu companii de top din industria auto. Intr-un nou sistem de stivuire a tablelor, expertii se bazeaza pe combinatia gata de instalare cilindru-ventil VUVG si cilindru standard DSBC cu amortizare PPS cu reglare automata a pozitiei finale. Solutia gata de instalare asigura o amortizare precisa si o miscare sincrona in cinci sute de exemplare.
Modalitati mici, efecte mari
Adesea, lucrurile presupuse mici fac o mare diferenta - de exemplu, schimbarea cilindrilor pneumatici intr-un sistem de stivuire a placilor electronice de baza (semifabricate din tabla). In cazul in care acestea vor fi transformate mai tarziu in parti exterioare perfecte pentru masini, cum ar fi acoperisuri, usi, capote si portbagaje, nu numai taierea optima joaca un rol important.
De asemenea, nu trebuie sa se faca nicio greseala la plasarea si stivuirea placilor electronice de baza. Daca doar unul dintre cei 500 de cilindri pneumatici preseaza tabla transportata de banda magnetica pe stiva la momentul nepotrivit sau cu o traiectorie gresita, acest lucru duce la defecte de forma care afecteaza calitatea produselor. In timp ce procesul de presare a pieselor de tabla transportate magnetic in instalatiile anterioare era realizat cu ajutorul cilindrilor DNCB cu amortizare PPV reglabila manual, fiabilitatea procesului a crescut semnificativ prin trecerea la noii cilindri DSBC cu amortizare PPS autoreglabila.
Functionarea sincrona a celor 500 de cilindri pneumatici din sistemul de stivuire NSM a fost pana acum o joaca de copii. La cilindrul DNCB de generatie veche, amortizarea PPV trebuia sa fie presetata individual. Pentru siguranta si pentru o inspectie vizuala mai usoara, suruburile de reglare au fost acoperite cu un sigiliu. Reglarea amortizarii celor 500 de cilindri in mod absolut sincron nu numai ca a necesitat mult timp si forta de munca, dar nu a fost la fel de precisa ca in cazul noilor cilindrii DSBC.
Datorita noului sistem de amortizare PPS cu reglare automata, fiecare cilindru individual este acum amortizat intotdeauna in acelasi mod si se extinde in sincron. Acest lucru nu doar ca protejeaza placile electronice de baza, astfel, reduce efortul de intretinere cu pana la 70% si reduce in mod durabil timpii de nefunctionare ai noii instalatii. Ambele sunt plusuri majore pentru NSM Magnettechnik in industria auto competitiva.
Trecerea de la ventile simple CPE la VUVG aduce o alta contributie importanta la cresterea fiabilitatii procesului si a eficientei costurilor. In timp ce in cazul acestor ventile CPE, suruburile foarte mici utilizate pentru fixarea cablurilor au dus in mod repetat la defecte din cauza strangerii excesive, conectorii de M8 ai VUVG ofera acum mult mai multa siguranta. Manipularea pentru electricieni a fost simplificata si facilitata datorita standardului industrial de M8 si a lungimilor standardizate ale cablurilor.
Cu 900 de conectori in linia de stivuire, chiar si aceasta imbunatatire aparent mica ofera un mare avantaj. In plus, ventilul individual VUVG comuta deja la o presiune mai mica de 1 bar, in timp ce CPE, comuta la o presiune de control de 1,5 bari. In acest fel, se obtine un paralelism de comutare semnificativ mai mare in noul sistem de stivuire de la NSM Magnettechnik.
Cu un timp de actionare de 100 pana la 150 de milisecunde, ventilele VUVG permit o frecventa ridicata a ciclurilor de pana la 90 de operatii de maruntire pe minut. Astfel, productia este cu 40 % mai mare decat cel al instalatiilor conventionale.
Cu solutia gata de instalare furnizata de Festo - constand in cilindrul DSBC, ventilul individual VUVG, racorduri si furtunuri - NSM Magnettechnik economiseste, de asemenea, munca de asamblare. In plus, datorita solutiei complete personalizate, compania poate reactiona foarte rapid la solicitarile clientilor. In acest fel, noile componente de inalta performanta de la Festo nu numai ca sporesc fiabilitatea procesului instalatiei, dar contribuie la imbunatatirea calitatii serviciilor.
Lützowstraße 21
59399 Olfen
Germania
Domeniu de activitate: proiectarea, fabricarea si vanzarea de instalatii personalizate in domeniul automatizarii preselor, al ambalajelor si al sistemelor de transport