Sistemele chirurgicale "QUBE" si "QUBE pro" sunt asistentii tehnici alesi de chirurgii oculari pentru operatiile impotriva cataractei (denumite si faco) sau asupra retinei. In timpul punerii initiale in functiune, specialistii BYTEC programeaza fiecare dispozitiv impreuna cu chirurgii oftalmologi, tinand cont de metodele lor individuale de lucru. Functiile suplimentare pot fi apelate prin intermediul a opt comutatoare de picior - inclusiv functiile de siguranta. Acest lucru le permite chirurgilor sa utilizeze cu usurinta instrumentele de taiere si aspirare de inalta precizie controlate de QUBE pro. Reglarea precisa a presiunii in sistemul chirurgical in sine este posibila datorita tehnologiei piezoelectrice. Ventilele cu actionare rapida maresc vitezele de taiere.

Usor, silentios si precis

In timpul operatiei de cataracta, lentila tulbure este distrusa cu ajutorul unei piese de mana cu ultrasunete. Un dispozitiv de clatire prin aspirare de inalta precizie, controlat prin intermediul ventilului proportional MPYE de la Festo, aspira fragmentele de lentile rezultate. In timpul acestei proceduri, nivelul dorit al presiunii de perfuzie este controlat de un ventil piezoelectric Festo VEAB. Dupa irigare si indepartarea resturilor de tesut, chirurgul introduce noua lentila artificiala transparenta. Controlul de inalta precizie al presiunii poate fi utilizat in timpul interventiei chirurgicale a segmentului posterior al ochiului, numita si vitrectomie.

"Siguranta se afla in prim-planul obiectivelor noastre de dezvoltare. Pentru toate componentele si sistemele utilizate, mergem pana la limitele a ceea ce este fezabil din punct de vedere tehnic in timpul fazei de dezvoltare, pentru a obtine la final certificarile organizatiilor de aprobare, cum ar fi FDA", raporteaza Dipl.-Ing. Paul Willi Coenen, director general al BYTEC. Prin urmare, exista, de asemenea, ventile redundante suplimentare pentru fiecare functie de ventil.

Baza tehnica pentru majoritatea functiilor este o unitate de comanda pneumatica completa, formata din ventile electromagnetice si ventile piezoelectrice. Acesta asigura actionarea instrumentelor chirurgicale, aspirarea asistata de vid si pomparea lichidelor. Caracteristicile pozitive ale ventilelor piezoelectrice: sunt usoare, silentioase si precise, genereaza mai putina caldura si practic nu se uzeaza.

7500 de taieturi pe minut

"Cu cat viteya de taiere este mai mare, cu atat chirurgul poate lucra mai bine in segmentul posterior al ochiului", spune Coenen, "Asa ca am cautat ventile care sa permita aceste viteze de taiere ridicate" Ventilele de comutare de mare viteza MHA2 de la Festo ating viteze de taiere de pana la 7500 de taieturi pe minut in QUBE pro pentru a putea utiliza cu precizie cutterul, instrumentul de taiere pentru indepartarea tesuturilor.

Ing. Harald Pauls, dezvoltatorul dispozitivului de chirurgie oculara QUBE pro de la BYTEC, spune: "Depasirea limitelor tehnice este posibila doar pentru ca lucram in parteneriat pentru a gasi noi solutii. Aceasta implica o gama larga de discipline - de exemplu, medici, fizicieni si chimisti. "Dar foarte importanti pentru noi sunt furnizorii de tehnologie de automatizare care lucreaza cu noi rapid pentru a aduce un produs precum QUBE pro la maturitatea de serie, pas cu pas si in mod interactiv", spune Pauls.

Vederea cu ajutorul tehnologiei de integrare

Festo si BYTEC au dezvoltat impreuna un bloc compact de control al ventilelor pentru QUBE pro. Cu ajutorul ada-numitei tehnologii de integrare, a fost creata o placa cu canal care gazduieste toate conexiunile pneumatice sub forma de canale, protejate si fars furtunuri. In plus, gratie tehnologiei de integrare, diverse pre-volume si amortizoare de zgomot pot fi "integrate", ca sa spunem asa. In caz contrar, ar fi fost necesare componente speciale discrete pentru acestea. Prin urmare, blocul de comanda necesita cu 50 % mai putin spatiu de instalare in comparatie cu o solutie conventionala cu multe furtunuri individuale pentru fiecare componenta pneumatica. Placa cu canal are o interfata centrala de conectare electrica pentru toate bobinele si semnalele senzorilor.

Un alt avantaj: datorita conexiunilor preasamblate si testate, un bloc de comanda este integrat rapid in unitatea de bloc operator QUBE pro. Blocul de comands este compact, usor accesibil si silentios. "Cooperarea cu partenerii nostri de proiect de la Festo ne-a ajutat foarte mult in acest sens. Au raspuns rapid la sugestiile noastre cu propuneri creative si astfel au avut o contributie importanta la atingerea obiectivului nostru comun", spune Pauls, dezvoltator profesionist QUBE de la BYTEC.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Germania

www.bytecmed.com

Domeniu de activitate: furnizor de servicii contractuale de dezvoltare si productie in domeniul medical pentru dispozitive medicale utilizate in chirurgie, terapie si diagnoza

  1. Acest articol a aparut in revista pentru clienti Festo tendinte in domeniul automatizarii 2.2018.