Lumina obtine efectul dorit doar atunci cand este directionata. Farurile din fata ale masinilor sunt o ilustrare deosebit de clara a acestui lucru. Doua mici surse de lumina de 12 volti cu optica moderna lumineaza o zona de drum bine definita. Prin urmare, o atentie deosebita este acordata formei perfecte a farurilor auto. Tensiunile din material cauzate de imbinarea mai multor piese din plastic sunt eliberate prin incalzirea produselor pe o perioada mai lunga de timp. CeraCon GmbH este un specialist in asa-numitele instalatii de recoacere. Infiintata in anul 2000, compania produce, printre altele, sisteme termice pentru eliberarea de tensiuni pentru o mare varietate de materiale si componente. In cea mai noua masina pentru tratarea farurilor auto, componentele Festo, sub forma unor solutii complete gata de instalare, joaca un rol de sprijin in cel mai adevarat sens al cuvantului. Punctul culminant este un lift vertical de cinci metri inaltime. Echipat cu noul sistem de siguranta CMGA, acesta nu numai ca asigura transportul rapid al produselor, dar protejeaza omul si masina.



Tunel de incalzire pe patru niveluri
In noul sistem termic de la CeraCon, farurile masinilor se "bucura" de o baie calda de o ora, cu aer cald constant la 130 °C. Pentru ca spatiul ocupat de sistemul in linie sa fie cat mai mic posibil, CeraCon a creat un sistem orizontal personalizat pe mai multe niveluri, bazat pe componentele sale testate. Pe patru piste suprapuse, suporturile de componente trec fiecare printr-un tunel de incalzire cu o lungime de aproximativ 12 metri. Nivelele individuale de transport sunt conectate prin sisteme de ascensoare, care preiau transferul vertical la intrare si la iesire. In comparatie cu cuptoarele pur orizontale, sistemul cu mai multe niveluri necesita doar un sfert din suprafata de lucru. Cu o durata a ciclului de 30 de secunde, 120 de componente trec prin sistemul termic pe ora.

Complet in cadru

Principiul de baza al recoacerii farurilor auto in noua instalatie este distributia uniforma a caldurii. Pe langa un sistem sofisticat de ventilatie si incalzire, acest lucru depinde si de transportul fara probleme al suporturilor de componente. Pentru a asigura acest lucru, CeraCon utilizeaza axe cu curele dintate de tip EGC. Acestea au o dinamica si o viteza deosebit de ridicate. Profilele special dezvoltate, cu o sectiune transversala optimizata, fac ca transmisiile sa fie rigide la torsiune si foarte rezistente. Cu o inaltime de aproximativ patru metri, impresionantul model EGC transporta suporturile de componente de la un nivel la altul in sistemul de ridicare. CeraCon si Festo au venit cu ceva special pentru productia sa ca sistem complet cu controlerul CMXR si controlerele de motor CMMP-AS, respectiv CMMS-AS. CeraCon a fabricat mai intai cadrul pentru instalarea ulterioara in fabrica, care trebuia sa serveasca si pentru transportul in siguranta al axei foarte lungi. Livrat la Festo, acesta a fost echipat cu axa cu curea dintata EGC, impreuna cu toate aceesorile necesare. Inapoi la CeraCon, sistemul gata de instalare a trebuit doar sa fie montat si adaptat la restul instalatiei.

Siguranta in sistemul de ascensoare

Axele cu curelelor dintate ale noului sistem termic sunt controlate prin intermediul sistemului de control multiaxial CMXR. Solutia completa a sistemului cinematic combina mecanica, precum si tehnologia de actionare si control electric intr-un pachet complet de control al miscarii, cu interfete integrate pentru toate componentele de sistem implicate. Caracteristicile speciale, cum ar fi supra-slefuirea pozitiilor, reduc semnificativ timpii de deplasare. Dar, atunci cand este vorba de viteza, siguranta nu trebuie neglijata. Astfel, este asigurat de noul sistem de siguranta CMGA de la Festo, care garanteaza oprirea operationala sigura a sistemului de ascensoare. Acest lucru inseamna ca angajatii pot intra in siguranta in putul liftului in timpul lucrarilor de intretinere. In cooperare cu expertii de la Festo, CeraCon a proiectat un nou sistem de franare redundant pentru instalatie. De la evaluarea comuna a riscurilor pana la implementarea tehnica a testelor de franare complet automate si manuale, angajatii celor doua companii au colaborat foarte strans.

Know-how-ul ingineresc decide

Astfel, cooperarea intensa este motivul pentru care directorul general al CeraCon, Erich Krämer, a ales Festo de multi ani: "Respectarea termenelor de livrare, fiabilitatea si competenta sunt factori care se bucura de prioritate maxima pentru mine in domeniul ingineriei instalatiilor. Lucrez cu Festo de aproximativ douazeci si cinci de ani in diverse sectoare industriale si apreciez in mod deosebit know-how-ul ingineresc al angajatilor." De la faza de proiectare pana la cea de punere in functiune, interactiunea de forte dintre cele doua companii a fost strans legata intre ele. Impreuna, au dezvoltat o solutie sofisticata din punct de vedere tehnologic, care stabileste un punct de referinta foarte vizibil in domeniul sistemelor termice. Noua instalatie ofera furnizorilor de automobile o solutie de inalta performanta in linie pentru tratarea farurilor auto, care economiseste spatiu si ofera siguranta maxima pentru angajati.


CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim
Germania

www.ceracon.com

Domeniu de activitate: proiectarea si fabricarea de instalatii personalizate pentru tratarea termica si tamponarea componentelor, precum si pentru prelucrarea si aplicarea garniturilor din spuma

  1. Acest articol a aparut in revista pentru clienti Festo Tendinte in domeniul automatizarii 1.2014
    Imagini: CeraCon