Simplitate

Simplu din punct de vedere mecanic, sistemele de dozare controlate prin presiune necesita un numar minim de componente. Un regulator de presiune, alaturi de un ventil de siguranta, presurizeaza recipientul cu lichid. Aceasta presiune pompeaza apoi lichidul prin furtunuri si prin ventilul electromagnetic. In cele din urma, duza elibereaza lichidul in recipient prin intermediul unui varf de ac cu o deschidere definita. Cu un generator de presiune-vacuum usor de integrat, functionarea este posibila peste tot, de exemplu, si in laboratoare fara o sursa centrala de aer comprimat. Sistemul are putine piese mobile si este usor de curatat, intretinut si parametrizat. Presiunea este setata in functie de mediu, iar timpul de deschidere a ventilului in functie de volumul dorit. Designul de baza este intotdeauna acelasi, dar pot fi utilizate diferite ventile in functie de fluid. Distribuirea se face cu ventile de lichid cu medii separate, care trebuie sa fie rezistente chimic pentru mediile agresive. Supapele de gaz sunt utilizate pentru pipetare. Aspirarea are loc prin intermediul vacuumului. Varfurile de unica folosinta ale pipetei previn contaminarea atunci cand se utilizeaza lichide diferite. Un sistem Graphical User Interface (GUI) serveste drept interfata cu utilizatorul.

Precizie

Pentru un numar mare de procese in automatizarea laboratoarelor, manipularea celor mai mici cantitati de lichide este de o importanta cruciala. Prin sistemele de dozare cu presiune controlata, se pot doza volume de 1 μl cu precizie si fiabilitate, cu un coeficient de variatie < 1 % CV (in functie de volumul de lichid si de conditiile ambientale). Presiunea permite controlul vitezei lichidului intr-un mod unic - independent de functiile de distribuire, aspirare si pipetare. Utilizatorii pot regla fin sistemul pentru un debit si o precizie optime. Acest lucru permite obtinerea unei intreruperi curate a picaturii pentru a obtine o acuratete reproductibila. In cazul lichidelor sensibile, cum ar fi suspensiile, se pot utiliza presiuni mai mici pentru a manipula solutiile cu grija. Aditional, exista multe optiuni de monitorizare pentru urmarirea proceselor.

Flexibilitate

Sistemele de dozare cu presiune controlata sunt deschise si flexibile. Multi parametri pot fi modificati si ajustati individual. Acest lucru face posibila dozarea precisa a unei varietati de lichide diferite. Sistemele pot fi extinse individual sau adaptate la nevoi specifice.

Scalabilitate

Deoarece multe procese de laborator necesita manipularea precisa a lichidelor, automatizarea duce la cresteri semnificative ale productivitatii si la imbunatatirea reproductibilitatii proceselor. Unul dintre cele mai mari avantaje ale sistemelor de dozare cu presiune controlata este scalabilitatea acestora. De exemplu, capetele de dozare individuale pot fi combinate prin montarea lor pe o sina cu un opritor care poate fi selectat in mod liber. Fiecare cap de dozare poate fi controlat independent pentru a distribui simultan diferite lichide sau pentru a regla volume diferite.

Productivitate

Pentru o productivitate sporita, capul de dozare poate fi integrat cu usurinta intr-un portal planar. Acest subsistem permite deplasari cinematice si manipularea lichidelor intr-un spatiu de lucru compact, de exemplu, pentru pregatirea probelor sau adaugarea lichidelor in placi de microtitrare. Sistemele de dozare cu presiune controlata permit un debit ridicat. Debitele ridicate si presiunea constanta a debitului optimizeaza performanta in comparatie cu alte sisteme.

Festo ofera un portofoliu cuprinzator de produse pentru sistemele de dozare cu presiune controlata, care pot fi adaptate si combinate usor. Discutati cu expertii LifeTech de la Festo despre solutiile care raspund cel mai bine cerintelor dvs. individuale in ceea ce priveste precizia, flexibilitatea sau randamentul.