Unlock the future of AI-driven maintenance – and make the right choice​

Choosing between building your own AI solution or buying a proven one can define your success in predictive maintenance. But without a clear strategy, companies risk high costs, long development times, and missed opportunities.​

In this guide you will discover:​

✅ How to make informed Make-or-buy decisions in an industrial environment​

✅ The specific decision criteria for software and AI applications​

✅ If standardised AI Apps are a solution for OEMs and End Users​

Download now and take the first step toward smarter, AI-powered maintenance decisions​

Cum este utilizată IA în producție?

Spre deosebire de inteligența artificială generală, inteligența artificială în producție se concentrează pe domenii de aplicare specifice, cum ar fi controlul calității, mentenanță predictivă, optimizarea proceselor și robotica. IA în producție se referă la utilizarea algoritmilor și a învățării automate pentru a automatiza sarcini complexe, a identifica modele și a face predicții. Aceasta implică analizarea și prelucrarea unor volume mari de date de la mașini și sisteme.

Dar de ce ar trebui companiile să valorifice inteligența artificială în producție?

Un exemplu este faptul că anomaliile unei mașini pot fi detectate în timp real prin analizarea datelor acesteia. Prin utilizarea IA în industrie, puteți realiza mentenanța predictivă, puteți asigura calitatea produselor (calitate predictivă) și puteți utiliza resursele mai eficient (energie predictivă).

Aplicarea învățării automate în producție

Machine learning(ML) este coloana vertebrală tehnologică a IA în producție. Spre deosebire de sistemele bazate pe reguli, modelele ML învață din datele de producție istorice și în timp real și își îmbunătățesc continuu predicțiile. Acest lucru le face deosebit de valoroase în medii dinamice în care procesele și condițiile se schimbă frecvent.

Aplicațiile tipice includ întreținerea predictivă, în care algoritmii detectează modelele de uzură ale mașinilor înainte de apariția defecțiunilor, și controlul calității, în care sistemele de viziune computerizată identifică defectele mai rapid și mai fiabil decât inspecțiile manuale. ML este utilizat și pentru optimizarea proceselor - de exemplu, ajustarea parametrilor în timp real pentru a reduce consumul de energie sau a stabiliza calitatea producției. Un alt domeniu promițător este optimizarea lanțului de aprovizionare, în care ML analizează fluctuațiile cererii, termenele de livrare și disponibilitatea materialelor pentru a crea procese mai rezistente și mai eficiente din punct de vedere al costurilor.

Punctul forte al învățării automate constă în scalabilitatea sa: odată formate, modelele pot fi aplicate în mai multe fabrici sau linii de producție, permițând companiilor să standardizeze cele mai bune practici la nivel global. În același timp, algoritmii se adaptează la condițiile locale și continuă să învețe cu fiecare set nou de date.

Pentru companii, acest lucru înseamnă nu doar mai puține perioade de inactivitate și costuri mai mici, ci și flexibilitate și competitivitate mai mari. Prin urmare, integrarea ML în sistemele de producție este un pas decisiv către o producție cu adevărat bazată pe date.

Care sunt avantajele inteligenței artificiale (AI) în industrie?

Acesta este motivul pentru care companiile ar trebui să utilizeze software AI:

  • Creșterea productivității și a eficienței generale a echipamentelor (OEE)
  • Transformarea strategiei de mentenanță către o mentenanță bazată pe condiții
  • Costuri reduse, de exemplu pentru energie și producție
  • Îmbunătățirea siguranței la locul de muncă
  • Avantaj competitiv prin diferențierea de concurență
  • Îmbunătățirea calității
  • Mai puține perioade de inactivitate neplanificate

Avantajele AI în producție sunt multiple. De exemplu, soluțiile AI, cum ar fi întreținerea predictivă, pot fi utilizate pentru a identifica defecțiunile înainte ca acestea să conducă la defecțiuni costisitoare. Dacă apar probleme, pot fi luate imediat măsuri de întreținere. Aceasta evită defecțiunile neplanificate, reduce costurile de întreținere și crește productivitatea companiei. În plus, datele contribuie și la siguranța la locul de muncă, deoarece oboseala materialelor poate fi detectată într-o anumită măsură, prevenind astfel situațiile periculoase.

Un alt avantaj major al AI în industrie este îmbunătățirea calității produselor. Prin utilizarea AI, companiile pot detecta și corecta defectele și erorile într-un stadiu incipient, reducând astfel rebuturile și reprelucrările. Acest lucru conduce la o mai mare satisfacție a clienților și la o imagine pozitivă a companiei.

De aceea, capacitatea predictivă este un alt aspect important al AI. Analizând cantități mari de date, algoritmii AI pot identifica tendințe și modele pe care alți experți le-ar rata în mod normal. Acest lucru permite companiilor să ia decizii în cunoștință de cauză și să gestioneze mai bine provocările viitoare.

Utilizarea inteligenței artificiale în industrie: un ghid pas cu pas

Utilizarea AI în industrie necesită o planificare și o pregătire atentă. Este important să selectați tehnologia AI potrivită, care să corespundă cerințelor specifice ale companiei. Ar trebui luate în considerare aspecte precum scalabilitatea, flexibilitatea și compatibilitatea datelor. Datorită numărului mare de proiecte de inteligență artificială pe care le-am finalizat în industrie, putem oferi informații valoroase și arăta ce trebuie luat în considerare atunci când se utilizează inteligența artificială în industrie.

1. Decizia de a face sau de a cumpăra:
Înainte ca o soluție de inteligență artificială să poată fi utilizată, companiile trebuie să decidă dacă doresc să dezvolte o soluție de inteligență artificială intern sau să o achiziționeze extern. În timpul procesului decizional, acestea trebuie să ia în considerare cerințele, resursele și bugetele lor specifice. Cât vrem să cheltuim pe o soluție? Avem suficienți specialiști cu expertiză în AI, știința datelor, IT și producție etc.?

Găsirea răspunsului nu este întotdeauna ușoară. În ghidul nostru "make or buy" privind soluțiile de inteligență artificială, puteți afla mai multe despre acest aspect; acesta oferă o listă de verificare pentru a determina când o soluție internă sau achiziționarea unei soluții externe este cea mai bună opțiune.

2. Achiziționarea datelor:
Trebuie identificate sursele de date relevante din producție, de exemplu senzorii, jurnalele mașinilor și datele de control al calității. Conectivitatea datelor trebuie să fie garantată.

3. Prelucrarea și analiza datelor:
Pentru a utiliza AI în mod eficient, este important să existe suficiente date de înaltă calitate. Acestea trebuie să fie curățate, structurate și pregătite pentru a putea fi procesate de algoritmii AI. Scopul este de a identifica modele și corelații în date.

4. Integrare:
Soluția AI trebuie să fie integrată în sistemele de producție existente. Se efectuează teste cuprinzătoare pentru a se asigura că totul funcționează fără probleme și că datele pot fi prelucrate în timp real.

5. Formare profesională:
Modelele AI sunt antrenate cu toate datele colectate. Este important să revizuiți și să adaptați periodic procesul de formare pentru a îmbunătăți precizia și performanța modelelor AI. Acest lucru asigură obținerea întotdeauna a celor mai bune rezultate.

Acest ghid pas cu pas vă oferă o bază solidă pentru implementarea AI în procesele dumneavoastră de producție. AI oferă un potențial enorm pentru optimizarea producției și creșterea competitivității.

Exemple: utilizarea AI în industrie

Pentru a ilustra modul în care inteligența artificială poate fi utilizată în industrie, vom analiza în continuare câteva exemple concrete, din viața reală. Aceste companii au decis să achiziționeze o soluție AI și au obținut beneficii.

  • O companie din industria auto a utilizat Festo AX Industrial Intelligence pentru a îmbunătăți disponibilitatea mașinilor și asigurarea calității în producția de caroserii albe. Prin utilizarea algoritmilor AI, a fost posibilă identificarea problemelor, cum ar fi pierderea de aer comprimat, în timp real și luarea de măsuri imediate. Acest lucru a redus semnificativ rebuturile și reprelucrările, ducând la economii considerabile. Opririle neplanificate au fost reduse cu 25%, iar timpul mediu până la reparație (MTTR) cu 20%.
  • O altă companie din industria semiconductorilor a utilizat Festo AX Industrial Intelligence pentru a maximiza calitatea plachetelor sale. Datorită analizei AI, sursele tipice de eroare în procesele de tăiere (de exemplu, suprafețe rugoase) au fost detectate în avans. Acest lucru a condus rapid la lansarea unor măsuri de asigurare a calității. Compania a economisit 100.000 de euro pe an datorită reducerii deșeurilor pe linie.

Rezumat și perspective

Utilizarea inteligenței artificiale în industrie poate debloca un potențial enorm. Acesta oferă companiilor o gamă largă de beneficii, cum ar fi creșterea eficienței, reducerea costurilor și o bază mai bună pentru luarea deciziilor.

Viitorul AI în industrie este promițător. Pe măsură ce tehnologiile AI continuă să se dezvolte și conștientizarea potențialului lor crește, utilizarea AI în industrie va continua să crească. Companiile ar trebui să abordeze acest subiect din timp și să profite de oportunitățile pe care le oferă inteligența artificială, astfel încât să poată dezvolta soluții inovatoare și să rămână competitive. Pe piață există deja soluții AI standardizate pentru diverse aplicații, cum ar fi mentenanța predictivă a cilindrilor. Acestea pot fi conectate, făcând introducerea inteligenței artificiale în industrie ușoară și convenabilă.

Exemplele din viața reală arată cum companiile beneficiază deja de AI în producție. Trebuie să vă gândiți bine dacă doriți să cumpărați o soluție AI sau să vă dezvoltați propria soluție. Achiziționarea unei soluții AI de la experți oferă avantaje precum implementarea rapidă, algoritmi dovediți și o interfață ușor de utilizat. Este important să cântăriți cu atenție decizia "a face sau a cumpăra" și să luați în considerare cerințele și resursele specifice ale companiei.