VEMD este un regulator de debit masic termic in bucla inchisa care furnizeaza cu precizie gaze inerte si oxigen la debite de pana la 20 ln/min. Tehnologia piezoelectrica asigura o dinamica si o eficienta energetica de top in industrie - toate acestea cu un raport pret-performanta excelent. Deoarece nu este necesar niciun semnal modulat in latime de impulsuri pentru a controla fluxurile, VEMD functioneaza silentios. Datorita dimensiunilor compacte de instalare, greutatii reduse si consumului redus de energie, este ideal pentru utilizarea in aparate mobile - dupa cum arata primul exemplu de aplicatie.

Oxigenoterapie mobila - pentru o mai buna calitate a vietii

Pacientii cu hipertensiune pulmonara si insuficienta respiratorie cronica nu sunt capabili sa absoarba cantitatea de oxigen necesara pentru viata de zi cu zi. Terapia cu oxigen la domiciliu (HOT) ii ajuta pe acesti oameni. Prin intermediul unei canule nazale, acestia pot inhala oxigen la o concentratie de 90%. Acest lucru este posibil cu ajutorul unui concentrator de oxigen mobil. Pentru comparatie: concentratia de oxigen din aer este de aproximativ 20%.

In trecut, pentru acest tratament era necesara o spitalizare regulata. Terapia cu oxigen mobil le permite pacientilor sa ramana acasa si sa se bucure de o raza de actiune mult mai mare.

VEMD este utilizat in concentratoarele de oxigen usoare si sigure, unde permite dozarea precisa a oxigenului in functie de respiratia pacientului. Cele mai importante criterii sunt, de asemenea, functionarea silentioasa, compatibilitatea cu oxigenul, eficienta energetica, greutatea redusa si dinamica.

Gaz de protectie - pentru pungi de perfuzie sigure

Productia si umplerea pungilor de perfuzie cu o singura camera si cu mai multe camere necesita cea mai mare fiabilitate a procesului. Pentru a proteja in mod fiabil continutul sacilor contra degenerarii, acestia sunt inundati cu azot, un gaz inert, in timpul umplerii. Debitul trebuie sa fie reglabil pentru a evita pulverizarea in timpul injectiei. Aici intervine VEMD, care indeplineste in mod fiabil cerintele ridicate in materie de reproductibilitate.

Sudare aditiva cu laser in argon - mai rapida si mai versatila

In cazul sudarii aditive cu laser, materialul este aplicat in straturi. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unui laser, care suprapune straturi de pulbere de metal sau de plastic si le imbina prin topire in cadrul acestui proces. Aceste componente complexe, fabricate aditiv, pot fi produse ca o singura piesa, coeziva. Forma nu mai joaca niciun rol.

Mediul de transport pentru pulbere este argonul. Prin urmare, atunci cand se dozeaza pulberea in laser, se dozeaza si o cantitate corespunzatoare de argon. VEMD este adecvat pentru acest lucru daca este recalibrat pentru utilizarea cu argon. Prin alegerea acestei solutii, care este semnificativ mai rentabila decat regulatoarele conventionale de debit masic, se pot realiza economii enorme de costuri per masina.

Aer si gheata - amestecul potrivit pentru mai multa savoare

VEMD este potrivit, de asemenea, in aplicatii din industria alimentara, de exemplu, pe masinile compacte de inghetata. Cantitatea de aer amestecata cu gheata este cruciala pentru a preveni formarea cristalelor de gheata.

In unele cazuri, controlul supapelor cu ac comandate in trepte nu s-a dovedit a fi suficient de consistent pentru a asigura o calitate ridicata si constanta a produsului. VEMD convinge printr-un raport excelent intre precizia ridicata si costul avantajos, asigurand astfel clientilor un grad ridicat de savoare.