Care sunt diferitele teste pentru coronavirus si cum pot fi de ajutor?

A) Test bazat pe PCR

Testul PCR (reactia in lant a polimerazei) poate fi utilizat pentru a determina daca aveti COVID-19. In prezent, tampoanele nazale si de gat sunt trimise la laboratoare, unde tehnicienii determina daca un anumit esantion contine noul coronavirus, izoland ARN-ul viral, transformandu-l in ADN si apoi folosind testul PCR pentru a creste nivelul de ADN la niveluri detectabile. Metoda are mai multe dezavantaje, inclusiv numarul limitat de godeuri de testare de pe o placa PCR - de obicei 96 sau 384 - si timpul necesar pentru a sintetiza milioanele de fragmente unice de ADN, denumite primeri, necesare pentru a amplifica materialul genetic al virusului.

B) Test pentru anticorpi

Cel de-al doilea test este testul de anticorpi, adesea numit test serologic. Anticorpii sunt proteine mici produse de sistemul nostru imunitar si se gasesc in principal in sange. Unii dintre acesti anticorpi ataca virusul si il neutralizeaza. La aproximativ cinci pana la zece zile dupa infectarea cu SARS-CoV-2, sistemul imunitar al organismului produce o serie de anticorpi, dintre care unii pot face virusul inofensiv sau il pot neutraliza. Acestea raman in corpul nostru luni sau chiar ani de zile si continua sa ne ofere protectie. Un nivel ridicat al anticorpilor potriviti in corpul uman indica trecerea printr-o faza de boala COVID-19 si un anumit grad de imunitate. Cercetatorii doresc sa identifice acesti anticorpi pentru a putea fi folositi la dezvoltarea de tratamente, dar si pentru a determina cine este deja imun la virusul COVID-19.

La inceputul unei astfel de pandemii, este esential sa se stabileasca cine are virusul pentru a limita raspandirea acestuia in populatie. Testele PCR pot fi utile in acest stadiu pentru a permite procedurile de izolare, pentru a reduce numarul de replicare de baza (R0) si pentru a incetini transmiterea. Acestea reprezinta unul dintre cele mai importante instrumente de control al epidemiei de virus. Pe masura ce pandemia avanseaza, testele de anticorpi vor deveni din ce in ce mai importante. Aceste teste pot ajuta la intelegerea modului in care epidemia se raspandeste intr-o populatie si a nivelului de imunitate atins de grupurile de populatie. Testarea pe scara larga poate contribui la intoarcerea la lucru a lucratorilor cheie, protejand astfel persoanele mai vulnerabile si, in cele din urma, la ridicarea starii de lockdown.


Tehnologia poate ajuta la trecerea cu succes prin astfel de pandemii. Portofoliul unic de solutii de manipulare a lichidelor de la Festo permite producatorilor de echipamente de laborator si companiilor de diagnosticare sa construiasca dispozitive IVD scalabile si de mare capacitate.
Cu componente si subsisteme inteligente pentru laborator, Festo furnizeaza solutii de automatizare pentru procedurile tipice de testare, cum ar fi manipularea tuburilor de proba, pipetarea si distribuirea de solutii tampon sau ARN.

Produsele Festo pentru automatizarea laboratoarelor si-au dovedit eficienta in practica si sunt concepute pentru cele mai exigente aplicatii industriale. La dezvoltarea componentelor, Festo s-a concentrat pe un randament ridicat, precizie si acuratete cu un CV (coeficient de variatie) mai mic de 3%.
Un grad ridicat de standardizare si depozitare asigura o disponibilitate ridicata a componentelor.

Acest lucru permite construirea rapida a capacitatii de testare si extinderea acesteia in functie de necesitati pentru a asigura disponibilitatea si fiabilitatea testelor COVID-19.