Generare autonoma de presiune si vacuum

Oricine proiecteaza dispozitive cu aer comprimat pentru lichide trebuie sa ia mereu in considerare sursele externe de aer comprimat. Sistemele de manipulare a lichidelor necesita, de obicei, o alimentare constanta cu aer. Cea mai frecventa sursa de alimentare este prin intermediul unei conexiuni de perete, dar acest lucru limiteaza flexibilitatea sistemului. Daca este necesara modernizarea conductelor de aer apar costuri ridicate.

Prin urmare, Festo a dezvoltat un modul pentru generarea presiunii si a vacuumului care face inutila alimentarea cu aer comprimat prin intermediul conductelor de alimentare. Acest sub-modul compact este parte integranta a sistemului de manipulare a lichidelor. Generatorul se incarca pana la un anumit nivel de presiune si vacuum. Atunci cand valorile scad sub un prag definit, alimentarea este activata pentru reincarcare. Acest lucru se realizeaza prin intermediul mai multor senzori, al unei pompe si al unui distribuitor.

Dozare multipla cu rezervor si cantar

Pentru o dozare multipla cu precizie maxima de repetare, Festo a proiectat o placa cu canal speciala cu un rezervor pentru capul de dozare VTOE. Acest lucru face posibila aspirarea a pana la 2 ml de lichid. Capul de dozare functioneaza impreuna cu o balanta pozitionata sub placa de microtitrare. Balanta permite o bucla de reactie inchisa pentru procesul de dozare. Prin implementarea feedback-ului continuu, timpul de deschidere al ventilului poate fi reglat cu precizie pentru a obtine cantitati de dozare exacte.

Dupa aspirarea volumului necesar pentru dozarea totala, lichidul este dozat in fiecare adancitura in trei faze de injectie. In timpul primei injectii lungi, cea mai mare parte a lichidului este distribuita. A doua injectie este mai scurta si se apropie de volumul dorit. Ultima injectie este foarte scurta pentru a obtine cantitatea exacta de umplere. Exact inseamna ca se pot obtine precizii mai bune de 1% CV.

Reglare si operare simpla

Aceasta solutie include o interfata grafica cu utilizatorul (GUI). Ea permite laboratoarelor sa efectueze teste in functie de cerintele individuale, fara a fi nevoie sa reconfigureze sistemul de fiecare data. Utilizatorul poate folosi interfata grafica pentru a selecta, de exemplu, din ce flacon sa aspire, cat lichid sa distribuie in fiecare godeu dintr-o placa de microtitrare si cate godeuri sa umple intr-un anumit rand. In timp ce se distribuie lichidul, interfata grafica ofera o afisare in timp real a cantarului pentru a arata cantitatea de lichid distribuita. Cantitatea de lichid este utilizata pentru a calcula masa medie si coeficientul de variatie (CV) al prelevarilor.

Prin intermediul interfetei grafice, utilizatorul are acces la alte functii, cum ar fi spalarea lichidului din placa cu canal, pana cand ramane doar aer sau curatarea placii de conducte prin aspirarea si aliberarea unei solutii de curatare.

Experimentati manipularea inovatoare a lichidelor in actiune

Sistemul descris in acest articol este rezultatul colaborarii dintre Festo TEC Boston, centrul de dezvoltare al Festo LifeTech din America de Nord, si sediul central al Festo din Germania. In videoclip puteti vedea toate sub-modulele in actiune. Un portal planar compact EXCM cu un concept de actionare de cinematica paralela asigura miscari rapide si precise.

Privire in perspectiva

De asemenea, echipa de la TEC Boston planifica deja urmatorul pas: un modul pentru generarea presiunii si a vacuumului care poate fi instalat conform principiului plug and play si care va reduce astfel semnificativ timpul de instalare.