Atunci cand un manipulator de lichide furnizeaza o serie de fractiuni de lichid, volumele de lichid corespunzatoare au mereu usoare abateri de la volumul tinta preconizat. Abaterile pot aparea atat in ceea ce priveste precizia, cat si acuratetea.
Precizia este o masura a gradului de variatie a volumelor masurate individual unul fata de celalalt in cadrul unei serii de distribuire. Este o masura a reproductibilitatii volumetrice atunci cand se dozeaza fractiuni de lichid. Acesta este adesea exprimat in termeni de coeficient de variatie (CV), care este definit ca raportul dintre abaterea standard si valoarea medie a ciclului respectiv.
Acuratetea descrie abaterea volumului de dozare real de la volumul de dozare tinta. De exemplu, daca utilizatorul doreste sa distribuie un reactiv cu un volum tinta de 100 nl, iar distribuitorul furnizeaza un volum real de 103 nl, acuratetea este de +3 nl sau +3%.
Pe scurt, precizia descrie eroarea aleatorie sau proximitatea volumelor fractiunilor respective. Acuratetea descrie eroarea sistematica sau cat de aproape este media fractiunilor din volumul tinta.
Suntem pregatiti sa va ajutam. Rapid si fara complicatii. Pur si simplu, completati
Formularul de contact de pe website. Asteptam cu nerabdare vesti de la dvs.!