In opinia dvs., care sunt cei mai importanti factori generatori de costuri si emisii poluante in industria prelucratoare?

Sven Lensdorf: Costurile energiei primare sunt cu siguranta principalul motor al cresterii costurilor in industria prelucratoare. Acest lucru este evident, de exemplu, in tari precum Polonia, unde preturile la electricitate s-au cvadruplat. Pentru a-si compensa emisiile de CO₂, companiile trebuie, de asemenea, sa achizitioneze certificate speciale, ceea ce subliniaza importanta emisiilor de CO₂. In plus, aspectele de mediu, sociale si de guvernanta, cunoscute sub numele de ESG, impun intreprinderilor reducerea amprentei de carbon.

Ce provocari actuale vedeti in promovarea eficientei energetice si a durabilitatii in productie? Si cum face Festo fata acestor provocari?

Sven Lensdorf: O provocare cheie este cresterea gradului de constientizare a eficientei energetice, in special in ceea ce priveste aerul comprimat. Desi aerul comprimat reprezinta doar o mica parte din costurile energetice, acesta ofera un potential considerabil de economisire. Festo abordeaza problema prin oferirea de consiliere si instruire specifice, pentru a spori gradul de constientizare si cunostintele clientilor. O alta provocare este reducerea decalajului dintre ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic si situatia actuala din industrie. Multe companii nu realizeaza ca generarea, tratarea, distributia si consumul lor de aer comprimat ar putea fi imbunatatite, ceea ce nu numai ca ar economisi energie, dar ar creste si durata de serviciu a masinilor si instalatiilor lor.

Pentru a maximiza eficienta, ii incurajam pe clientii nostri sa adopte o abordare holistica si sa analizeze intregul sistem. Scopul nostru este de a promova o intelegere cuprinzatoare a aerului comprimat si a automatizarii electrice, astfel incat clientii sa poata lua cele mai bune masuri. Provocarile pentru intreprinderi sunt complexe si includ o lipsa de resurse, probleme de capacitate si, in unele cazuri, o lipsa de cunostinte. Angajatii sunt adesea supraincarcati cu numeroase sarcini si se pot concentra doar pe o parte dintre acestea. Lacunele in materie de cunostinte in domenii specifice contribuie, de asemenea, la faptul ca masurile necesare nu sunt puse in aplicare. Festo considera ca sarcina sa este de a sensibiliza clientii cu privire la aceste probleme si de a-i sprijini. O parte de solutie o reprezinta serviciile noastre Festo Energy Saving. Acestea permit companiilor sa obtina economii semnificative in domeniul sistemelor de aer comprimat foarte rapid.

Puteti descrie pe scurt principalele caracteristici si obiective ale Festo Energy Saving Services?

Sven Lensdorf: Festo este recunoscut ca lider in tehnologia de automatizare, in special in aplicatiile cu aer comprimat, cu o gama larga de produse pneumatice precum cilindri, ventile, grupuri de preparare si grippere. Cu toate acestea, abordarea noastra merge dincolo de componentele individuale. Am constatat ca eficienta optima poate fi obtinuta doar prin adoptarea unei viziuni holistice asupra sistemului. Prin urmare, oferim audituri cuprinzatoare care acopera nu doar produsele standard, ci si intregul sistem de aprovizionare cu aer comprimat, inclusiv compresoarele, tratarea si distributia. Dincole de specializarea noastra in pneumatica si automatizare, oferim aceste servicii. Suntem convinsi ca o abordare holistica a consultantei creeaza cea mai mare valoare adaugata pentru clientii nostri. Prin identificarea economiilor potentiale, oferim solutii pentru utilizarea mai eficienta a aerului comprimat.

Atunci cand evaluam ciclul complet al unui sistem de aer comprimat, auditurile noastre utilizeaza cele mai recente standarde tehnice. Acestea inregistreaza consumul de energie, volumul de aer si nivelul de presiune in statia de compresie si in cursul aplicatiei pneumatice. Aceste date neutre ne permit sa oferim consultanta obiectiva. Indiferent de producator, clientii pot vedea imediat unde exista potential de economisire. Acest lucru le permite sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la sistemele lor de aer comprimat pe baza datelor colectate.

Cum contribuie in mod specific serviciile Festo Energy Saving la imbunatatirea eficientei energetice?

Sven Lensdorf: Serviciile Festo Energy Saving ofera initial transparenta cu privire la situatia energetica actuala a unei companii, fie prin audituri cuprinzatoare, fie prin verificari specifice ale sustenabilitatii. Clientii primesc date cuantificate privind emisiile de CO₂ si pierderile financiare, ceea ce este esential pentru a le permite sa planifice masuri specifice. Apoi elaboram propuneri detaliate de imbunatatire care nu numai ca evidentiaza economiile de energie, dar ofera si pasi concreti pentru implementare. De asemenea, acordam o mare importanta sensibilizarii si formarii angajatilor clientilor nostri. Scopul nostru este de a promova un proces de invatare sustenabil, care sa mearga dincolo de proiect si sa permita imbunatatiri pe termen lung ale eficientei energetice.

Cum sprijina serviciile dvs. companiile in atingerea obiectivelor lor ESG?

Sven Lensdorf: Serviciile Energy Saving vizeaza sensibilizarea publicului cu privire la utilizarea responsabila a resurselor, in special in domeniul aerului comprimat. Facem precizarea ca sistemele de aer comprimat contribuie la emisiile de CO₂ daca nu sunt exploatate cu energii regenerabile. O proportie semnificativa a acestor emisii de CO₂ este cauzata de utilizarea aerului comprimat. Acest lucru subliniaza responsabilitatea operatorilor de a-si minimiza emisiile de CO₂ prin gestionarea eficienta a resurselor. Organizatiile mari au o influenta decisiva asupra echilibrului global si, avand in vedere faptul ca CO₂ este un factor major in schimbarile climatice, exista o responsabilitate deosebita in acest sens. Sprijinim acest lucru prin furnizarea de consiliere privind conformitatea cu standardele de protectie a mediului si eficienta energetica, in special ISO 50001, cu un accent specific pe sistemele de aer comprimat. Scopul nostru este sa ajutam clientii sa isi indeplineasca responsabilitatile de mediu si sa realizeze imbunatatiri durabile.

Puteti explica valoarea adaugata si impactul Festo Energy Saving Services folosind exemplul unui client?

Svens Lensdorf: in urma cu doi ani, o problema grava de pierderi la o fabrica ne-a condus la implementarea unui proiect cu un furnizor auto important. Dupa inspectarea completa a instalatiei pe o perioada de patru saptamani si efectuarea reparatiilor necesare, am reusit sa reducem consumul de aer comprimat cu aproape 20%. Acest rezultat a fost obtinut fara a investi in compresoare noi sau in modificari structurale, ci prin imbunatatiri specifice la fata locului. Munca noastra a aratat ca, pana si intr-un mediu de productie foarte modern, cum este Germania, sunt posibile economii semnificative prin concentrarea asupra asa-numitelor "Low-hanging fruits", adica masuri care pot fi implementate rapid si usor.

In ce masura programele de instruire si educatie ale Festo contribuie la promovarea durabilitatii si eficientei energetice in randul clientilor?

Sven Lensdorf: Constientizarea si cunostintele merg mana in mana, chiar si atunci cand vine vorba de eficienta si de utilizarea aerului comprimat si a sistemelor pneumatice. Dorim sa dezvoltam aceste cunostinte esentiale in randul clientilor si al angajatilor acestora. In prezent, se invata din ce in ce mai putin despre pneumatica in facultati si universitati, asa ca dorim sa acoperim acest gol de cunostinte, fie prin Festo Didactic, fie prin cursuri de instruire privind elementele de baza ale automatizarii. Va aratam de ce pneumatica este cea mai buna tehnologie pentru anumite aplicatii. Intelegerea proiectarii corecte a sistemelor pneumatice este esentiala pentru dezvoltarea de masini si instalatii eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, consideram ca este sarcina departamentului Didactic sa creeze constientizarea si cunostintele necesare prin instruire, pentru a permite solutii eficiente pe termen lung.

Cum integreaza Festo sustenabilitatea si responsabilitatea sociala in propriile procese operationale si oferte de servicii?

Sven Lensdorf: Sustenabilitatea este o componenta cheie a unitatilor de productie si logistica, precum si a cooperarii noastre cu furnizorii. Oferim un catalog cuprinzator de strategii care variaza de la reducerea si optimizarea materialelor de ambalare la reducerea generala a materialelor utilizate. Toate acestea cu scopul de a fi neutru din punct de vedere al emisiilor de CO₂ pe domeniul de aplicare 1 si 2 pana in 2024. Astfel, ne concentram in mod constant pe punerea in aplicare a principiilor si serviciilor de durabilitate pe care le recomandam si clientilor nostri. Noi insine auditam in mod regulat unitatile de productie de la nivel global, identificam punctele slabe si colaboram cu portalul propriu de servicii Energy Saving pentru a promova eficienta energetica - cu alte cuvinte, punem in aplicare ceea ce recomandam altora.

Pentru a ne intensifica eforturile de sustenabilitate, ne-am alaturat Initiativei privind obiectivele bazate pe stiinta (SBTi), o alianta a UNGC, CDP, WWF si WIR. Aceasta initiativa permite intreprinderilor sa isi reduca emisiile de gaze cu efect de sera pe o baza stiintifica, astfel incat sa poata fi atins obiectivul de 1,5°C din Acordul de la Paris. Prin aderare, ne angajam sa efectuam revizuiri periodice si sa raportam in mod transparent progresele noastre. Acest angajament aduce, de asemenea, o valoare adaugata semnificativa pentru clientii nostri: ii sprijinim activ in planificarea si implementarea solutiilor eficiente din punct de vedere energetic, de exemplu prin intermediul serviciilor Festo Energy Saving Services. Acest lucru ajuta partenerii sa isi reduca semnificativ consumul de energie si costurile, urmarindu in acelasi timp propriile obiective de sustenabilitate.

Ce mesaj ati dori sa transmiteti companiilor care doresc sa isi intensifice eforturile de sustenabilitate?

Sven Lensdorf: Companiile ar trebui sa devina constiente de responsabilitatea lor in domeniul dezvoltarii durabile, deoarece aceasta reprezinta o baza esentiala pentru actiunile viitoare. Multi sunt deja constienti, dar exista domenii in care angajamentul trebuie sa fie aprofundat. Companiile mari consumatoare de energie, in special, pot aduce schimbari pozitive semnificative prin masuri specifice.

Tehnologiile evolueaza constant, deschizand oportunitati pentru inovatie, mai durabile si mai eficiente ca niciodata. Acest lucru necesita curaj si dorinta de a abandona caile incercate si testate, precum si cooperarea cu parteneri competenti care pot sprijini calea catre un viitor mai bun. Raportarea transparenta cu privire la masurile si succesele durabile este importanta atat pe plan extern, cat si in cadrul companiei. Angajatii se identifica din ce in ce mai mult cu organizatiile care urmaresc o misiune clara si sunt caracterizate de angajament social si ecologic. Proiectele care merg dincolo de maximizarea profitului pur si aduc o contributie la durabilitate, consolideaza sentimentul de apartenenta al oamenilor.

Exemple precum reducerea amprentei de carbon, instalarea de statii de incarcare electrica sau utilizarea de sisteme fotovoltaice arata angajatilor ca organizatia lor are o contributie pozitiva la protectia mediului si ii motiveaza sa actioneze si mai mult in acest domeniu.

Dorim sa ii multumim foarte mult dlui Sven Lensdorf pentru acest interviu inspirational. Perspectivele sale asupra provocarilor si oportunitatilor legate de subiectul eficientei energetice in industria prelucratoare, in special in contextul utilizarii aerului comprimat, sunt valoroase. Angajamentul si expertiza sa in promovarea practicilor durabile reflecta dorinta ferma a Festo de a sensibiliza companiile pentru a deveni mai eficiente si mai responsabile pe pietele lor respective.