1. De ce este important sa optimizati controlul presiunii sau al debitului?

Ulrich Sixt: Automatizarea eficienta necesita o coordonare precisa a ambelor variabile. In sistemele pneumatice, presiunea si debitul sunt interconectate. Un cilindru nu se misca doar pentru ca exista presiune - aerul trebuie, de asemenea, sa curga pentru a permite miscarea. Prin urmare, controlul pur static al presiunii nu este suficient.

Un sistem de control bine coordonat are mai multe avantaje. Eficienta energetica joaca un rol cheie, deoarece o alimentare cu aer comprimat excesiv de mare duce la un consum inutil si la cresterea costurilor. Regulatoarele proportionale de control al presiunii pot ajuta la controlul precis al debitului de aer si la furnizarea doar a volumului necesar. Nu in ultimul rand, controlul precis creste durata de viata a componentelor, deoarece evita fluctuatiile bruste de presiune, care accelereaza uzura ventilelor si a actuatoarelor.

eBook: Controlled Pneumatics simplificată

Cum să vă digitalizați sistemele pneumatice, să le faceți eficiente și extrem de precise.

Descoperiți cum Controlled Pneumatics deschide domenii de aplicare complet noi pentru reglarea presiunii, debitului și mișcării. Aflați cum tehnologia proporțională, senzorii și algoritmii inteligenți funcționează împreună într-o buclă de control închisă pentru a vă îmbunătăți procesele. Obțineți informații valoroase despre cum puteți face rapid și ușor sistemele pneumatice mai eficiente, mai rentabile și mai puternice.​

Descărcați acum!

2. Ce alte evolutii există in domeniul controlului presiunii sau debitului si ce le diferentiaza de sistemele conventionale?

Ulrich Sixt: Tehnologia proportionala, senzorii si algoritmii inteligenti din sistemele automate moderne optimizeaza semnificativ precizia si eficienta. Una dintre aceste dezvoltari ulterioare sunt regulatoarele controlate pneumatic sau electric. Acestea ajusteaza debitul si presiunea la o valoare de referinta sau la un semnal extern - interesant daca sunt necesare presiuni diferite in proces. Regulatoarele de presiune proportionale mentin presiunea sistemului constanta in timp real, indiferent de fluctuatii.

In multe aplicatii, presiunea si debitul sunt inca controlate manual sau cu regulatoare simple. Acestea sunt incercate si testate, dar adesea insuficiente pentru o mai mare precizie si eficienta. Ventilele manuale, de exemplu, necesita reajustari regulate, deoarece nu reactioneaza automat la fluctuatiile de presiune.

3. Ce avantaje ofera ventilele proportionale moderne pentru automatizare?

Ulrich Sixt: Combinatia inteligenta de actuatori foarte dinamici, senzori si algoritmi de control permite controlul de inalta precizie al presiunii, debitului si miscarii: automatizat, eficient si adaptabil la o gama larga de cerinte de proces. Festo a implementat cu succes exact acest principiu cu Controlled pneumatics.

Ventilele proportionale moderne functioneaza intr-o bucla de control dinamica, inchisa, care permite adaptarea continua la conditiile in schimbare. Senzorii masoara continuu presiunea curenta si transmit valorile catre electronica de control. Acesta compara valoarea reala masurata cu valoarea tinta specificata si recunoaste imediat abaterile. Ventilul reactioneaza in timp real si se adapteaza automat prin cresterea sau reducerea presiunii pentru a mentine cu precizie valoarea dorita (controlul debitului). Regulatoarele de debit joaca un rol decisiv in aceasta bucla de control. Acestea asigura ca debitul volumic este dozat cu precizie pentru a optimiza consumul de energie si a garanta, in acelasi timp, o performanta constanta. Acest sistem de control inteligent asigura conditii de proces stabile, reduce pierderile de energie si creste eficienta intregului sistem.

4. Care sunt avantajele controlului inteligent al presiunii sau debitului?

Ulrich Sixt: Controlul inteligent al presiunii si debitului creste eficienta, stabilitatea procesului si disponibilitatea sistemului. Controlul precis fara fluctuatii optimizeaza consumul de energie si imbunatateste calitatea produselor. Presiunea constanta protejeaza componentele pneumatice impotriva stresului si uzurii excesive. Acest lucru creste fiabilitatea procesului. Reglarea automata permite, de asemenea, un control flexibil pentru diferite materiale si procese. Acest lucru reduce costurile de operare fara a compromite performanta.

5. Cum imbunatateste controlul inteligent al presiunii sau debitului fiabilitatea procesului si asigurarea calitatii?

Ulrich Sixt: In practica, am vazut de nenumărate ori cum fluctuatiile de presiune sau de debit conduc la produse defecte. In special in sectoarele sensibile, cum ar fi industria auto, tehnologia medicala, alimentele si ambalajele, procesele stabile sunt cruciale pentru a evita rebuturile și reprelucrarile.

O problema comuna: Presiuni diferite la diferite statii de productie, ceea ce poate duce la pozitionarea eronata a componentelor de catre cilindru sau la presarea unei garnituri cu forta corecta. Ventilele proportionale cu control in bucla inchisa pot face o mare diferenta aici. Acestea mentin presiunea la nivelul necesar - indiferent de variatiile de sarcina, de presiunea de intrare fluctuanta sau de scurgeri. In practica, aceasta inseamna Procesele inconsecvente pot duce la rate ridicate de rebuturi - acestea pot fi reduse semnificativ cu ajutorul controlului inteligent.

Concluzia mea: Daca doriti sa imbunatatiti fiabilitatea si calitatea proceselor, nu exista nicio modalitate de a evita presiunea sau debitul precis si automatizat. Acestea nu numai ca reduc erorile, dar asigura si o calitate constanta a produselor, mai putini timpi morti si o mai mare eficienta generala a sistemului.

6. Ce potential vedeti in ceea ce priveste eficienta energetica?

Ulrich Sixt: Aerul comprimat este una dintre cele mai costisitoare forme de energie din industrie, deoarece productia sa prin compresoare consuma multa energie electrica. Cu toate acestea, multe sisteme functioneaza la o presiune mai mare decat este necesar, ceea ce duce la un consum inutil de energie. Chiar si reducerea presiunii sistemului cu 1 bar poate reduce semnificativ consumul de energie.

Controlul inteligent al presiunii sau al debitului asigura furnizarea doar a cantitatii de aer comprimat care este de fapt necesara. In timp ce sistemele conventionale sunt adesea operate la presiunea maxima a sistemului, ventilele proportionale moderne cu feedback de la senzori ajusteaza dinamic presiunea la cererea reala. Acest lucru minimizeaza pierderile, care pot reprezenta pana la 20 % din consumul de aer comprimat in multe companii. In plus, controlul bazat pe cerere poate optimiza utilizarea compresoarelor si reduce timpul de functionare al acestora. Acest lucru se reflecta in mod direct in scaderea costurilor cu energia. In cazul sistemelor mari, acest lucru duce la economii de ordinul a cinci zero-uri in euro pe an. Companiile care se bazeaza pe regulatoare inteligente de presiune si debit nu numai ca isi reduc consumul de energie, dar cresc si sustenabilitatea si eficienta operationala in acelasi timp.

7. Ce rol joaca digitalizarea in controlul presiunii sau al debitului?

Ulrich Sixt: Un avantaj cheie al sistemelor digitale este disponibilitatea transparenta a datelor. Valorile presiunii sau debitului pot fi apelate in orice moment prin IO-Link® sau alte interfete fieldbus si optimizate in mod directionat. Acest lucru permite companiilor sa recunoasca pierderile de presiune sau scurgerile intr-un stadiu incipient, inainte ca acestea sa conduca la defectiuni. In practica, constatam ca intreprinderile cu sisteme conectate in retea isi pot reduce in mod semnificativ timpii de inactivitate neplanificati.

Personalizarea proceselor devine, de asemenea, mai flexibila. In liniile de productie moderne, valorile presiunii sau debitului pot fi ajustate automat in functie de material sau produs, fara a fi nevoie ca un tehnician sa intervina manual la fata locului.

Pe scurt: Regulatoarele de presiune sau debit digitalizate asigura o fiabilitate mai mare a procesului, costuri de intretinere mai mici si o productie flexibila, pregatita pentru viitor. Cei care se bazeaza pe sisteme in retea beneficiaza de eficienta, transparenta si control sporite pe parcursul intregului proces de productie.

8. Unde se indreapta dezvoltarea in domeniul controlului presiunii sau debitului?

Ulrich Sixt: In esenta, vad trei cerinte pentru dezvoltarea in continuare a controlului presiunii si debitului: mai multa precizie, eficienta energetica mai mare si digitalizare sporita. Integrarea senzorilor direct in regulatoarele de control combina tehnologia de masurare si control intr-o singura componenta. Acest lucru economiseste spatiu, simplifica instalatiile si imbunatateste timpii de raspuns.

Industriile sensibile precum productia de semiconductori sau tehnologia medicala se bazeaza pe tehnologii avansate ale ventilelor. De exemplu, tehnologiile piezoelectrice sau cu bobina permit un control mai rapid, mai precis si mai eficient. A treia dezvoltare ulterioara este controlul adaptiv al presiunii si debitului cu ajutorul inteligentei artificiale. In viitor, algoritmii sprijiniti de inteligenta artificiala ar putea optimiza automat procesele si le-ar putea adapta la cerintele de productie in schimbare.

9. Care este recomandarea dvs. pentru companiile care doresc sa isi optimizeze controlul presiunii sau al debitului?

Ulrich Sixt: Daca doriti sa imbunatatiti eficienta, stabilitatea proceselor si economiile de energie in productie, ar trebui sa analizati conceptele de control inteligent. Cu Controlled pneumatics, Festo ofera o soluțtie care combina tehnologia proportionala, senzorii si controlul digital pentru a regla presiunea si debitul cu precizie, eficienta energetica si flexibilitate.

Spre deosebire de sistemele conventionale cu setari fixe, Controlled Pneumatics ajusteaza dinamic valorile in timp real. Acest lucru creste calitatea productiei, reduce consumul de aer si prelungeste durata de viata a componentelor. Pentru toti cei care doresc sa aprofundeze subiectul, cartea noastra electronica ofera informatii despre modul in care controlul inteligent al presiunii si debitului reduce costurile, stabilizeaza procesele si pozitioneaza optim companiile pentru cerintele viitoare.

10. Ce rol joaca intretinerea predictiva in controlul presiunii sau al debitului si ce avantaje ofera aceasta?

Ulrich Sixt: Mentenanta predictiva joaca un rol decisiv in controlul stabil si eficient al presiunii si debitului. Masuratorile continue ale presiunii, debitului si temperaturii cu ajutorul senzorilor permit recunoasterea chiar si a celor mai mici deviatii intr-un stadiu incipient. Acest lucru permite ca uzura sau defectiunile iminente sa fie identificate si remediate intr-un stadiu incipient, inainte de aparitia defectiunilor. In loc de intervale de intretinere rigide, interventia are loc exact atunci cand este necesara - acest lucru reduce timpii de oprire neplanificati si costurile de intretinere si, in acelasi timp, prelungeste durata de viata a componentelor.

Desigur, integrarea unor astfel de sisteme in instalatiile existente reprezinta o provocare, in special in ceea ce priveste prelucrarea si analiza datelor. Dar cu ajutorul solutiilor digitale moderne, mentenanta predictiva devine din ce in ce mai mult un standard. Acest lucru aduce o contributie importanta la cresterea eficientei, sustenabilitatii si fiabilitatii proceselor in automatizare.

Am dori sa ii multumim lui Ulrich Sixt pentru perspectivele interesante in lumea controlului presiunii si debitului. Expertiza sa arata cum tehnologiile inteligente nu numai ca stabilizeaza procesele, dar si economisesc energie si imbunatatesc calitatea productiei. Companiile care se bazeaza pe ventile proportionale digitale si pe tehnologia de control in retea beneficiaza de eficienta sporita, revizie predictiva si flexibilitate maxima - viitorul sistemelor pneumatice este mai inteligent ca niciodata.