Capul de dozare VTOE a fost prima solutie modulara completa dezvoltata chiar de Festo pentru dozarea rapida si precisa a celor mai mici cantitati de lichide. Acest lucru a permis Festo sa ofere clientilor un sistem complet pentru manipularea lichidelor, inclusiv cinematica. Se utilizeaza principiul functional ("Pressure-over-liquid") "dozare controlata prin presiune".
Cu ajutorul unui regulator proportional - cum ar fi VEAB - se acumuleaza presiune intr-un rezervor plin. Lichidul curge printr-o alta conducta catre un cap de dozare, respectiv catre un ventil cu medii separate. Prin deschiderea si inchiderea supapei - de exemplu, VYKA sau VYKB - dozarea se realizeaza apoi prin intermediul unor fitinguri speciale de introducere a fluidului - NLFA - cu un ac de dozare - VAVN. Puteti regla cantitatea de lichid pe care doriti sa o dozati prin intermediul presiunii si al timpului de deschidere. Timpii de deschidere, de exemplu, pot fi usor de setat cu ajutorul modulului de control al ventilelor VAEM. Cu aceasta configuratie si cu sistemul de manipulare adecvat, placile de microtitrare pot fi umplute cu precizie in cel mai scurt timp posibil, de exemplu, in cadrul automatizarilor de laborator.
Electroventilele cu medii separate VYKA si VYKB si ventilele pneumatice VZDB cu medii separate deschid posibilitati aplicative complet noi dincolo de automatizarea laboratoarelor. Printre acestea se numara, de exemplu, adaugarea de arome in alimente sau cerneala in industria tipografica, curatarea ugerelor vacilor, controlul fluidelor la scaunele stomatologice sau inocularea oualor in procesul de incubatie.
Modulul de control VAEM este un alt produs LifeTech care ofera posibilitati de aplicare foarte versatile. Acesta poate comuta o mare varietate de ventile electromagnetice si permite ca toate valorile reducerii curentului de mentinere sa fie usor de parametrizat. Va puteti configura cu usurinta solutia de dozare individuala - de la un cap de dozare cu un singur canal pana la unul cu douasprezece canale, inclusiv modulul de control VAEM.
Echipa de dezvoltare LifeTech din Boston, SUA, a dezvoltat noul cap de dozare VTOI, care poate distribui cu opt iesiri prin intermediul unei singure intrari. In plus, VTOI poate fi utilizat si pentru pipetare, adica pentru a prelua lichide din orice sursa si a le distribui in alta parte. In ansamblu, acest lucru reprezinta o contributie majora la accelerarea continua a proceselor centrale din automatizarea laboratoarelor. Echipa din Boston lucreaza, de asemenea, la un intreg sistem de pipete, precum si la generarea descentralizata de presiune-vacuum. Festo deschide din ce in ce mai multe posibilitati si noi perspective pentru ca producatorii sa faca manipularea precisa a lichidelor si mai eficienta.