Bacteriile rezistente la antibiotice reprezinta una dintre cele mai mortale si mai costisitoare amenintari la adresa sanatatii din lume, potrivit unei agentii a Departamentului de sanatate si Servicii Umane din SUA. Acestea sunt ajutate, printre altele, de medicii care prescriu antibiotice puternice cu spectru larg de actiune pentru mai multe zile. Orice utilizare a acestor antibiotice puternice ofera bacteriilor posibilitatea de a dezvolta rezistenta.

Unul dintre motive: testele de diagnosticare folosite pentru a personaliza terapia cu antibiotice dureaza de obicei trei sau mai multe zile. Pentru a rezolva aceasta problema, trebuie sa fie stabilite mai rapid terapii precise.

Cu ajutorul unei tehnologii inovatoare dezvoltate de compania nou infiintata Selux Diagnostics, timpul necesar este redus la mai putin de 24 de ore, iar in 99% din cazuri chiar la cinci ore. Medicii pot prescrie tratamentul optim cu trei pana la cinci zile mai devreme, reducand astfel perioada de spitalizare si intrerupand ciclul de utilizare excesiva a antibioticelor si de creare a rezistentei la acestea.

Pana la 50 de antibiotice pe bancul de testare in acelasi timp

Solutia SeLux este o asa-numita platforma Next Generation Phenotyping (NGP), ceea ce inseamna "fenotipare de generatie viitoare". In acest context, fenotiparea se refera la procesul care ofera informatii complete cu privire la terapiile care pot trata eficient infectia unui pacient.

Pe platforma NPG, plasma sanguina a pacientului sau alte probe care contin bacteria sunt amestecate cu diferite antibiotice. Prin utilizarea microplacilor cu 384 de godeuri, sistemul are capacitatea de a testa medicamente actuale si viitoare. Rezultatele analizei cuprinzatoare sunt trimise catre o baza de date. Un algoritm verifica fiecare dilutie a antibioticului si analizeaza astfel ce medicament raspunde cel mai bine la fiecare doza.

Capete de dozare si portaluri Festo in uz

In sistem sunt instalate mai multe capete de dozare Festo si mai multe portaluri de manipulare. Cu ajutorul capetelor de dozare VTOE si VTOI, se poate obtine o dozare precisa in intervalul microlitrilor. Acest lucru imbunatateste randamentul si garanteaza fiabilitatea si acuratetea. Modulul de control al ventilelor VAEM face posibila controlarea precisa a capetelor de dozare.

Platforma NPG include, de asemenea, un portal de manipulare EXCM-30, care deplaseaza si transfera placi de microtitrare. Modulul de prindere rotativ EHMD prinde si roteste flacoanele si deschide sau inchide capacele. Acest lucru il face ideal pentru manipularea probelor pacientilor.