Doriti sa utilizati aerul comprimat mai eficient si sa reduceti emisiile de CO2, dar nu cunoasteti punctele slabe ale sistemului de aer comprimat? Atunci ar trebui sa incepeti cu auditul de eficienta energetica a aerului comprimat certificat de TÜV conform ISO 11011 - si sa economisiti pana la 60 % din costurile de operare!
Auditorii Festo examineaza intregul sistem de aer comprimat: de la generarea de aer comprimat prin utilizarea compresoarelor, reteaua de aer comprimat, si prepararea si calitatea acestuia.
De asemenea, acestia efectueaza o detectare exemplara a pierderilor pe sisteme pneumatice selectate, investigheaza potentialele de economisire si verifica eficienta pneumatica. Pentru a completa oferta de audit, specialistii creeaza un concept pentru un sistem de monitorizare.
Puteti utiliza raportul final al auditului pentru managementul energiei in conformitate cu ISO 50001. In plus fata de toate datele de analiza, sunt prezentate si valorile emisiilor de C02 ale sistemului de aer comprimat. Puteti utiliza aceste date pentru raportul dvs. de sustenabilitate, de exemplu, in conformitate cu protocolul GRI sau GHG.
Pana la 60% din costurile de operare ale sistemelor pneumatice pot fi economisite daca puneti in practica rezultatele si analizele auditului de eficienta energetica a aerului comprimat.
In primele trei etape, expertii Festo in eficienta energetica analizeaza generarea aerului comprimat, prepararea aerului comprimat si distributia aerului comprimat din intregul sistem. In a patra etapa isi indreapta atentia catre aplicatiile pneumatice, adica spre masini si sisteme in sine. In aceasta etapa, ei analizeaza eficienta energetica a acestor masini si sisteme si localizeaza pierderile. In cea de-a cincea si ultima etapa, specialistii dezvolta un concept pentru un sistem de monitorizare a aerului comprimat cu ajutorul caruia puteti monitoriza permanent conditiile energetice - daca doriti, asistat si de inteligenta artificiala.
Analiza independenta de producator in timpul functionarii: consumul de energie si rezervele de putere ale compresoarelor, precum si nivelul general de pierdere in instalatia de productie.
Masurare suplimentara a calitatii aerului comprimat. Scopul: cresterea duratei de viata a componentelor pneumatice si evitarea iesirii din functiune a masinilor.
O masurare a caderii de presiune pentru procese sigure si costuri reduse. Acest lucru ar trebui sa asigure un nivel de presiune constant - in cel mai bun caz, chiar si cu un nivel de presiune redus.
Se verifica daca actionarile, ventilele si tuburile sunt optimizate, daca aplicatiile de suflare si de vacuum, precum si conceptele de instalare si control sunt proiectate in mod eficient. Localizarea si documentarea pierderilor reprezinta cea mai importanta masura de eficienta.
Acest lucru face ca starea energetica, debitul, presiunea si umiditatea sa fie transparente - in timp real!
Acest portal web online cu aplicatie mobila permite accesul in timp real la toate rezultatele masuratorilor si datele de analiza ale auditului, cu disponibilitate la nivel mondial si drepturi de acces definite de utilizator. Recomandarile de actiune, ponderate in functie de prioritate, sunt, de asemenea, descrise in portal. Acest lucru va permite sa optimizati eficienta energetica a aerului comprimat si sa realizati potentiale de economisire. Pe portal veti gasi, de asemenea, piesele de schimb necesare pentru optimizare, pe care le puteti comanda direct online cu un singur clic.
Pe langa audit, specialistii Festo pot inlocui, la cererea dumneavoastra, si piesele defecte, cum ar fi tuburile, imbinarile cu surub, cilindrii si ventilele.