Da li je standardna pneumatika dovoljna ili je neophodno regulisano rešenje, zavisi od stvarnih zahteva procesa. Ovaj vodič pokazuje koja su merila ključna pri izboru i kada se isplati detaljnije razmatranje Controlled Pneumatics-a.
Standardna pneumatika je pogodna za jednostavne, stabilne primene sa jasnim krajnjim položajima i konstantnim uslovima.
1. Jednostavni zadaci prebacivanja i kretanja
Obično je dovoljna kada su dovoljni definisani krajnji položaji, pritisak ostaje konstantan, nisu potrebna stalna prilagođavanja a procesi su jednostavni i ponovljivi.
2. Stabilni procesni uslovi
Fiksna podešavanja su često dovoljna za konstantne radne komade, male varijacije opterećenja, stabilne uslove okruženja, velike tolerancije i retke promene proizvoda.
3. Umereni zahtevi za preciznost
Ključni faktor nije maksimalno moguća tačnost, već dozvoljena procesna tolerancija.
4. Kada je standardna pneumatika bolji izbor
Ova opcija je pogodnija kada su jednostavne i stabilne funkcije važnije od kontinuiranog upravljanja, procesnih podataka ili maksimalne preciznosti regulacije.
Kako da vaša pneumatika postane digitalna, efikasna i veoma precizna.
Otkrijte kako Programabilni logički kontroler za pneumatiku otvara potpuno nove oblasti primene za regulisanje pritiska, protoka i kretanja. Saznajte kako proporcionalna tehnologija, senzori i inteligentni algoritmi rade zajedno u Regulatoru kako bi unapredili vaše procese. Steknite dragocene uvide o tome kako brzo i jednostavno možete učiniti vaš Sistem pneumatike efikasnijim, isplativijim i moćnijim.
Preuzmite sada!Controlled Pneumatics postaje relevantan kada procesni parametri ne zahtevaju samo prosto podešavanje, već kontinuiranu i aktivnu regulaciju tokom rada. Presudan je način primene, a ne tehnologija.
1. Visoki zahtevi za preciznošću i ponovljivošću
Regulisano rešenje ima smisla kada su potrebne uske tolerancije, ponovljivi rezultati i stabilan kvalitet uprkos promenljivim uslovima. Ključna je potrebna preciznost procesa.
2. Promenljiva opterećenja i smetnje
Controlled Pneumatics može aktivno da nadoknadi odstupanja kada se uslovi procesa promene tokom rada. To se odnosi, na primer, na različite radne komade, promenljive osobine materijala, varijabilna opterećenja ili spoljašnje uticaje kao što su promene pritiska i trenja. Uprkos ovim varijacijama, regulacija osigurava stabilno održavanje željenih procesnih veličina i postizanje konstantnih rezultata.
3. Varijabilni proizvodi i česte promene
Pri čestim promenama proizvoda, digitalno podesivi parametri mogu smanjiti potrebu za ručnim podešavanjima i greške. Na taj način se može smanjiti vreme prilagođavanja i procesi se mogu brže prilagoditi novim zahtevima. Korist u velikoj meri zavisi od učestalosti promena i truda koji je trenutno potrebno uložiti.
4. Kontinuirani zahtev za regulacijom
Regulisano rešenje je relevantno kada se procesne veličine menjaju, kada su potrebne međuvrednosti ili kada sistem mora automatski da ispravlja odstupanja. Ključno pitanje glasi: Da li je dovoljno fiksno upravljanje ili proces mora da reaguje?
5. Procesni podaci za veću transparentnost
Dostupni procesni podaci stvaraju transparentnost i mogu pružiti uvid u zdravstveni status date primene i mašine. Regulacioni sistemi time podržavaju dijagnostiku, dokumentaciju i obezbeđivanje kvaliteta. Njihova primena ima smisla kada je potrebno pratiti procesne vrednosti i stanje mašina ili sistema, pravovremeno identifikovati odstupanja ili kada stvarne procesne vrednosti direktno utiču na upravljanje. Prava dodatna vrednost nastaje samo kada se ovi podaci aktivno analiziraju i koriste sa ciljem.
Pre samog izbora, neophodno je odrediti koja veličina definiše proces. Controlled Pneumatics može da reguliše pritisak, protok ili kretanje.
Pritisak
Relevantan kada pritisak direktno utiče na silu ili kvalitet. Treba razjasniti radni opseg, dozvoljeno odstupanje, vreme reakcije i moguće smetnje.
Protok
Određuje brzinu i snabdevanje. Treba razjasniti protok, ponašanje ciljnih vrednosti, oscilacije i dinamiku.
Kretanje
Ključno je pitanje da li su relevantni samo krajnji položaji ili su važne i međuvrednosti. Primeri za to su promenljive brzine, međupoložaji, različiti profili kretanja ili promenjiva opterećenja.
Standardna pneumatika je idealna za stabilne, jednostavne primene sa jasnim stanjima. Controlled Pneumatics postaje relevantna kada procesi variraju i moraju biti precizno regulisani ili se dinamički prilagođavati. Odluka ne zavisi od same tehnologije, već od toga koliko intenzivno i precizno proces mora reagovati na promene.