U kompaniji Dürkopp Adler, inovacija se susreće sa tradicijom. Dürkopp je dizajnirao svoju prvu šivaću mašinu još 1861. godine. Tokom sledećih dvadeset godina Bielefeld je postao jedno od najvažnijih centara industrije šivaćih mašina u Nemačkoj. Godine 1880. u industriji je delovalo 19 kompanija iz Bielefelda. Uključujući i kompaniju Dürkopp Adler. Danas je to kompanija jedna od svetskih predvodnika na tržištu šivaćih mašina i automatskih šivaćih mašina sa svetskom servisnom i prodajnom organizacijom.
Automatske šivaće mašine kompanije Dürkopp Adler mnogo su više od šivaćih mašina. Visokotehnološke mašine imaju modernu tehnologiju upravljanja, višestruko uvlačenje konca i automatske sisteme rezanja koje brzinom munje režu tkaninu nakon što je rupica za dugmad ušivena. Oblik i dužina rupica lako se podešavaju pomoću upravljačke ploče na mašini. Vrhunska automatska mašina za rupice sa dvostrukim lančanim bodom 581 opremljena je fleksibilnim sistemom rezanja koji omogućava izrezivanje različitih rupica bez menjanja noža. Festo elektromagnetni ventili VUVG važna su komponenta ove ultramoderne šivaće mašine. Omogućava izuzetno brzo i precizno rukovanje i obradu tkanina, a trajanje ciklusa najbrže varijante za izradu farmerica je nešto manje od četiri sekunde.
Festo je već dugi niz godina jedan od najvažnijih partnera kompanije Dürkopp Adler u oblasti pneumatike. Visok kvalitet i performanse elektromagnetnih ventila VUVG podstakli su proizvođača šivaćih mašina da intenzivira saradnju sa kompanijom Festo tokom redizajna automatske mašine za izradu rupica sa dvostrukim lančanim bodom 581 pre otprilike dve godine. Među funkcijama serije elektromagnetnih ventila VUVG koje su impresionirale kompaniju Dürkopp Adler bio je širok raspon varijanti. Zahvaljujući modularnom dizajnu koji ih čini prikladnim za upotrebu i kao ventilske grupe i kao pojedinačni ventili, elektromagnetni ventili VUVG kombinuju visoke performanse sa kratkim vremenom uključivanja i minimalnim zahtevima za prostorom. Još jedan važan argument za odabir kompanije Festo kao tehnološkog partnera bila je dobra dostupnost rezervnih delova na svetskim tržištima.
Kao inovativni tehnološki partneri i dobavljači visokokvalitetnih proizvoda, Festo i Dürkopp Adler već su imali koristi od intenziviranja saradnje. Na primer, kako relativna vlažnost vazduha u pogonima za proizvodnju tekstila na Dalekom istoku zahteva veći nivo zaštite za mašine, IP stepen zaštite elektromagnetnih ventila VUVG povećan je na IP65.
Velika gustina energije pneumatskih komponenti dolazi do izražaja pri radu sa različitim industrijskim šivaćim mašinama. Osim veće brzine, velike pneumatske sile osiguravaju čiste rezove. Noževi za rezanje, alati za probijanje i rezni blokovi režu čak i najčvršće tkanine u nekoliko sekundi. Kompaktni i sa velikim brzinama protoka, elektromagnetni ventili VUVG mogu se integrisati ne samo u razvoj novih proizvoda, već i u postojeće automatske šivaće mašine. U automatskoj mašini za izradu rupica sa dvostrukim lančanim bodom 581, magnetni ventili tipa VUVG kontrolišu sve funkcije na pneumatski pogon. To uključuje rezanje i probijanje radi odvajanja tkanine kao i pneumatsko podešavanje samog uređaja za rezanje/probijanje u zavisnosti od veličine i vrste rupice. Pneumatski se kontroliše i širenje i stezanje tkanine pre šivenja rupice. Drugi pneumatski mehanizam za stezanje zaustavlja tkaninu nakon izrade rupice i lagano je povlači prema napred kako bi se konac mogao odrezati. Zatezanje niti se tada isključuje pomoću pneumatskog cilindra.
Prema kompaniji Dürkopp Adler, nova automatska mašina za izradu rupica sa dvostrukim lančanim bodom 581 najbrža je mašina te vrste na svetu. Što je sistem brži, to klijent ima više koristi, a time je veća i konkurentska prednost za tradicionalnu kompaniju. Sve veći stepen automatizacije u tekstilnoj industriji tekstilnim kompanijama u evropskim zemljama omogućava preseljenje proizvodnje bliže kući. Dobrih 90 posto tehnologije proizvedene u Nemačkoj koristi se na tekstilnom tržištu na Dalekom istoku.
Kompanija Dürkopp Adler vidi dodatni potencijal za buduću saradnju sa kompanijom Festo, i nada se da će taj odnos u budućnosti još razvijati. Tu važnu ulogu ima novorazvijeni elektromagnetni ventil VUVG-…-S. VUVG-…-S, koji ima izbor osnovnih funkcija, značajno smanjuje troškovni pritisak, posebno u proizvodnji automatskih šivaćih mašina sa minimalnim rasponom funkcija.
Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Nemačka
Oblast poslovanja: razvoj i proizvodnja savremene tehnologije šivenja