Dok se mnogi proizvođači mašina za pakovanje oslanjaju na standardne mašine sa lancima za klizanje, slaganje i sortiranje, Transnova Ruf koristi prilagođena rešenja za pakovanje, paletiranje i rukovanje zasnovana na robotima. Time se stvaraju energetski efikasni kompaktni sistemi koji štede prostor i imaju veliku gustinu snage i brzu promenu formata. Ova inovativna kompanija sada može pomoću prikupljanja, pakovanja i paletiranja isporučiti više od 100 gotovih linija za pakovanje koje su precizno prilagođene zahtevima njihovih kupaca i pokrivaju celi procesni lanac završnog pakovanja. Zahvaljujući tome, kompanija sada beleži dvocifreni godišnji rast.

Mikro-modularni sistemi

„Odustali smo od krutog mašinskog programskog razmišljanja i živimo u svetu mikro-modularnosti. „Baš kao i sa Lego setom, zahvaljujući ovom konceptu bez presedana u inženjerstvu mašina za pakovanje, mogu se proizvesti dosad nezamisliva rešenja!“, ističe Michael Ruf. „Mikromoduli su funkcionalni elementi iz kojih konfigurišemo sistem posebno prema zahtevima kupaca. Za svaki modul skladišti se CAD predložak sa odgovarajućim hardverom i softverom. Moduli se sastavljaju prema individualnim zahtevima kupaca. Rezultat je rešenje za pakovanje po meri, u skladu sa motom „izrađen po narudžbini“, dodaje stručnjak za industriju. „Ovo nam je dalo konkurentsku prednost“, uveren je Ruf. Svake godine kompanija integriše oko 200 robota koji nude niz ključnih prednosti: veću fleksibilnost, posebno za mašine posebne namene, bolje rukovanje i bržu promenu formata. Fokus je na individualnim željama kupaca. „I svaki su put drugačije“, objašnjava Ruf. Mašine kompanije Transnova Ruf koriste se za pakovanje svega, od dugmastih baterija i salame do kesa za infuziju i frižidera, pa čak i upravljačkih ormana; od proizvoda u prehrambenoj, kozmetičkoj, neprehrambenoj i hemijskoj industriji do medicinskih i farmaceutskih proizvoda.

Pneumatska proporcionalna tehnologija

Tržište zahteva ekonomične proizvodne sisteme koji se lako mogu nositi sa čestim promenama proizvoda i formata. Tehnologija pneumatske automatizacije ovde daje važan doprinos. Modul za hvatanje ćelije za pakovanje i paletizaciju opremljen je vakuumskom tehnologijom, pneumatskim pogonima, hvataljkama i ventilskim grupama. Ključni deo tehnologije ovde je regulator proporcionalnog pritiska koji je integrisan u ventilsku grupu CPX/MPA na mestu upotrebe. „Postavljen je tačno onde gde je potreban pritisak“, objašnjava rukovodilac proizvoda Festo Ulrich Sixt.
Regulatori proporcionalnog pritiska VPPM regulišu kontaktni pritisak paralelne hvataljke. Važno je čvrsto uhvatiti pakete, ali ih ne deformisati ili oštetiti. Pritisak hvatanja regulisan je raznim faktorima kao što su punoća, gustina pakovanja i težina. Kontrola i tačnost ponavljanja takođe igraju važnu ulogu. Zahvaljujući proporcionalnoj tehnologiji, prilagođavanja se mogu izvršiti u bilo kom trenutku. To je neophodno jer se nekad na jednom sistemu mora obraditi više od 100 različitih formata. Ovim se formatima zatim upravlja kao parametrima receptura u softveru SIMPLO, softverskom proizvodu kompanije Transnova Ruf. Softver omogućava operaterima mašina bez veština programiranja da kreiraju nove obrasce paletiranja i uvezu ih u upravljački sistem robota tokom proizvodnje.


Dijagnostika i daljinsko održavanje

Regulatori proporcionalnog pritiska VPPM ugrađeni su u ventilsku grupu CPX/MPA. Njegova električna komponenta ima analogne i digitalne ulaze i izlaze koji se mogu koristiti za kontrolu i praćenje pojedinih delova procesa. CPX-u je moguće pristupiti putem interneta i tražiti dijagnostičke podatke. To znači da se, kad god je potrebno održavanje, može koristiti daljinska dijagnostika kako bi se brzo utvrdilo da li je problem lako otkloniti ili treba zameniti ventil ili ventilsku grupu, što je izuzetno redak slučaj. „Kao srednja kompanija, sada možemo svojoj globalnoj mreži kupaca pružiti najbolju moguću uslugu“, zadovoljan je Michael Ruf.

Transnova Ruf Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 12
91522 Ansbach
Nemačka

www.transnova-ruf.de

Oblast poslovanja: razvoj i montaža modularnih robotskih rešenja za završno pakovanje i paletiranje

  1. Ovaj članak je objavljen u časopisu za klijente trends in automation Festo 2.2016