1. Zašto je važno optimalno kontrolisati pritisak ili protok?

Ulrich Sixt: Efikasna automatizacija zahteva preciznu koordinaciju obe varijable. U pneumatskim sistemima, pritisak i protok su neraskidivo povezani. Cilindar se ne pomera samo zato što postoji pritisak – vazduh takođe mora da teče da bi kretanje bilo moguće. Čisto statička kontrola pritiska stoga nije dovoljna.

Dobro koordinirana regulativa ima nekoliko prednosti. Energetska efikasnost igra centralnu ulogu, jer previše snabdevanje komprimovanim vazduhom dovodi do nepotrebne potrošnje i rastućih troškova. Proporcionalni ventili za kontrolu pritiska mogu pomoći da se precizno kontroliše protok vazduha i obezbedi samo potrebnu količinu. Na kraju, ali ne i najmanje važno, precizna kontrola povećava radni vek komponenti, jer izbegava nagle fluktuacije pritiska, što ubrzava habanje ventila i aktuatora.

2. Koji su napredak u kontroli pritiska ili protoka i šta ih razlikuje od konvencionalnih sistema?

Ulrich Sixt: Proporcionalna tehnologija, senzorska tehnologija i inteligentni algoritmi u modernim automatizovanim sistemima značajno optimiziraju preciznost i efikasnost. Jedan od tih daljih događaja su kontrolni ventili koji su pneumatski ili električno kontrolisani. Oni podešavaju brzinu protoka i pritisak na zadanu tačku ili na spoljni signal – zanimljivo ako su u procesu potrebni različiti pritisci. Proporcionalni regulatori pritiska održavaju pritisak sistema konstantan u realnom vremenu, bez obzira na fluktuacije.

U mnogim aplikacijama, pritisak i protok se i dalje kontrolišu ručno ili jednostavnim kontrolnim ventilima. Oni su isprobani i testirani, ali često nedovoljni za veću preciznost i efikasnost. Ručni ventili, na primer, zahtevaju redovna podešavanja, jer ne reaguju automatski na fluktuacije pritiska.

3. Koje su prednosti modernih proporcionalnih ventila za automatizaciju?

Ulrich Sixt: Inteligentna kombinacija visoko dinamičnih aktuatora, senzora i algoritama upravljanja omogućava visoko preciznu kontrolu pritiska, protoka i kretanja: automatizovana, efikasna i prilagodljiva širokom spektru zahteva procesa. Upravo je ovaj princip Festo uspešno implementirao sa kontrolisanom pneumatikom.

Moderni proporcionalni ventili rade u dinamičnoj, zatvorenoj petlji, što omogućava kontinuirano prilagođavanje promenljivim uslovima. Senzori kontinuirano mere trenutni pritisak i prenose vrednosti na kontrolnu elektroniku. Ovo upoređuje izmerenu stvarnu vrednost sa navedenom ciljnom vrednošću i odmah otkriva odstupanja. Ventil reaguje u realnom vremenu i automatski se podešava povećanjem ili smanjenjem pritiska kako bi precizno održao željenu vrednost (kontrola protoka). Kontroleri protoka igraju ključnu ulogu u ovoj kontrolnoj petlji. Oni osiguravaju da je protok zapremine precizno doziran kako bi se optimizirala potrošnja energije uz obezbeđivanje konzistentnih performansi. Ovaj inteligentni sistem kontrole obezbeđuje stabilne uslove procesa, smanjuje gubitke energije i povećava efikasnost celog postrojenja.

4. Koje su prednosti inteligentne kontrole pritiska ili protoka?

Ulrich Sixt: Inteligentna kontrola pritiska i protoka povećava efikasnost, stabilnost procesa i dostupnost sistema. Precizna kontrola bez fluktuacija optimizuje potrošnju energije i poboljšava kvalitet proizvoda. Konstantan pritisak štiti pneumatske komponente od prekomernog naprezanja i habanja. Ovo povećava pouzdanost procesa. Automatsko podešavanje takođe omogućava fleksibilnu kontrolu za različite materijale i procese. Ovo smanjuje operativne troškove bez žrtvovanja performansi.

5. Kako inteligentna kontrola pritiska ili protoka poboljšava pouzdanost procesa i osiguranje kvaliteta?

Ulrich Sixt: U praksi vidim iznova i iznova kako fluktuacije pritiska ili protoka dovode do neispravnih proizvoda. Posebno u osetljivim industrijama kao što su automobilska industrija, medicinska tehnologija, hrana i pakovanje, stabilni procesi su ključni da bi se izbeglo odbacivanje i prerada.

Čest problem: Različiti pritisci u različitim proizvodnim stanicama, koji dovode, na primer, do cilindra ne pozicioniranje komponenti tačno ili pečat se ne pritisne sa pravom silom. Proporcionalni ventili sa zatvorenom kontrolom mogu napraviti veliku razliku ovde. Oni održavaju pritisak na potrebnom nivou – bez obzira na promene opterećenja, fluktuirajući ulazni pritisak ili curenje. U praksi to znači: Nedosledni procesi mogu dovesti do visokih stopa odbacivanja - sa inteligentnom kontrolom, oni se mogu značajno smanjiti.

Moj zaključak: Ako želite da poboljšate pouzdanost i kvalitet procesa, ne postoji način oko preciznog, automatizovanog štampanja ili protoka. Ne samo da smanjuju greške, već i obezbeđuju konzistentan kvalitet proizvoda, manje zastoja i veću ukupnu efikasnost postrojenja.

6. Kakav potencijal vidite u pogledu energetske efikasnosti?

Ulrich Sixt: Komprimovani vazduh je jedan od najskupljih oblika energije u industriji, jer proizvodnja od strane kompresora troši mnogo električne energije. Međutim, mnogi sistemi rade pod većim pritiskom nego što je potrebno, što dovodi do nepotrebne potrošnje energije. 1Čak i smanjenje pritiska u sistemu za bar može značajno smanjiti potrošnju energije.

Inteligentna kontrola pritiska ili protoka osigurava da je obezbeđeno samo onoliko komprimovanog vazduha koliko je zapravo potrebno. Dok konvencionalni sistemi često rade na maksimalnom pritisku sistema, moderni proporcionalni ventili sa povratnim informacijama senzora dinamički podešavaju pritisak na stvarnu potražnju. Ovo minimizira gubitke curenja, što može da čini do 20% potrošnje komprimovanog vazduha u mnogim kompanijama. Pored toga, kontrola zasnovana na potražnji može optimizirati upotrebu kompresora i smanjiti njihovo vrijeme rada. To se direktno ogleda u nižim troškovima energije. U velikim postrojenjima to dovodi do uštede u petocifrenom rasponu evra godišnje. Kompanije koje se oslanjaju na pametne kontrolere pritiska i protoka ne samo da smanjuju potrošnju energije, već i povećavaju održivost i operativnu efikasnost.